La Raspberry Pi 3, adorada por ingenieros y aficionados de todas las edades, es una de las mejores computadoras de placa única disponibles en el mercado actualmente. La Pi es popular entre sus fanáticos gracias a su potencial aparentemente ilimitado para "hágalo usted mismo". Desde robótica a emuladores de videojuegos, el versátil dispositivo de Raspberry Pi Foundation puede hacer casi todo lo que uno pueda imaginar. Aquí en Arrow, llenamos nuestra tienda de Cyber Monday (¡próximamente!) de formas emocionantes e interactivas para que usted o sus seres queridos, ya sean novatos o profesionales del Pi, puedan sumergirse en un mundo de posibilidades con el Raspberry Pi.
Para empezar: los mejores productos y kits de Raspberry Pi para principiantes
Kit de inicio de Raspberry Pi

Para cualquiera que desee tantear el terreno con Raspberry Pi, el Kit de inicio de Raspberry Pi de Raspberry Pi Foundation es el lugar ideal para comenzar. El kit contiene todo lo que necesita para comenzar, incluida su propia Raspberry Pi 3, una carcasa protectora y una guía para ayudarle a configurar su Pi y comenzar su primer proyecto, programando el conjunto de 8 LED que se incluye con el kit. También se incluyen artículos necesarios como un mouse, tecleado, fuente de alimentación, cable HDMI y una tarjeta micro SD que viene cargada con el SO Raspian de Pi y otras cosas divertidas, ¡como Minecraft! ¡Todo lo que necesita es un monitor y podrá explorar su Pi de inmediato!
Raspberry Pi Cookbook

El libro de recetas, Raspberry Pi Cookbook (¡próximamente!) por Simon Monk puede sonar como el libro de postres favorito de su abuela, pero está lleno de consejos y tutoriales que lo convertirán rápidamente en un profesional de la Pi. El útil Raspberry Pi Cookbook , que cuenta con una serie de lecciones sobre el sistema de operación nativo Linux de la Pi y el idioma Python, con un poco de información básica sobre los sensores y otros módulos, hace que programar sea pan comido.
Una de las ventajas de Raspberry Pi es su increíble capacidad de computación en un paquete tan pequeño y portátil. Para interactuar con ella, necesitará un teclado y un mouse, que pueden ser incómodos con cables difíciles de manejar. Por suerte, el iPazzPort de Adafruit es la solución perfecta para agregar un teclado a su Raspberry Pi. El teclado inalámbrico es del tamaño de un control de TV típico, pero incluye todas las capacidades de digitación QWERTY completas y un panel táctil para las entradas de mouse. El iPazzPort fácil de utilizar, que usa baterías, utiliza una frecuencia de 2,4 GHz para comunicarse con su Pi de forma inalámbrica mediante un dongle USB e incluye un cargador USB. Con iPazzPort, podrá usar su nueva Pi en movimiento con facilidad.
Para los experimentados: Kits para juegos de "hágalo usted mismo" de Raspberry Pi, guías y pantallas táctiles
Raspberry Pi Picade

Si ya tiene una Raspberry Pi 3, pero desea expandir sus horizontes de Pi, ¡pruebe con estos divertidos productos! Uno de nuestros kits de "hágalo usted mismo" favoritos para la Raspberry Pi es el Picade de Adafruit Industries. Este increíble kit le da la capacidad de convertir su Pi en un gabinete de arcade antiguo, completo con un software emulador de videojuegos para todos los clásicos. Con el HAT de Picade, podrá jugar juegos de NES, SNES, Sega Genesis e incluso N64 en su Pi con muy poca programación. La consola de gabinete de Picade es fácil de armar e incluye una pantalla LCD clara de 8", parlantes geniales, un control y seis botones de entrada que inspirarán nostalgia en cualquier jugador, y un gabinete de arcade con un elegante recubrimiento de polvo negro y adhesivos geniales. ¡El kit solo toma una hora o dos para armar, pero de seguro le dará horas de diversión!
Python para microncontroladores
Python para microcontroladores: Getting Started with MicroPython (¡próximamente!) por Donald Norris es una forma fantástica de mejorar sus habilidades de programación en la Raspberry Pi. El libro se enfoca en MicroPython, una versión del idioma nativo Python de la Pi, que se basa en C para optimizar su código para microcontrollers. El libro incluye páginas de tutoriales para ayudarle a limpiar su código y hacerlo elegante y fácil, y también formas de incorporar mejor los sensores y otros periféricos en sus sistema Raspberry Pi. Python para microcontroladores también incluye ocho proyectos interactivos para que trabaje y hacer que aprender MicroPython sea divertido.
Pantalla táctil TFT LCD de 7" Adafruit

¿Le interesa desarrollar la Pi en una tablet o algo similar? ¡Las pantallas táctiles TFT LCD de 5” o de 7” de Adafruit son el producto ideal para usted! Vienen prearmadas, con una pantalla LCD clara que le mostrará la UI de su Pi e incluyen un controlador USB pequeño que habilita las capacidades táctiles resistivas de la pantalla. ¡Todo lo que tiene que hacer es conectar su Pi, darle energía, agregar un par de líneas de código a su config.txt y calibrar la pantalla táctil como un mouse, y estará listo con una nueva pantalla táctil para su Pi!
¡Revise también el IoT Printer Pack y el RGB Matrix HAT (¡próximamente!) para conocer actividades divertidas de nivel intermedio de Raspberry PI!
Para los Avanzados: ¡Kits para computadoras portátiles de Raspberry Pi, placas de control de gestos y más kits para juegos!
La computadora portátil Pi-Top

Guardamos lo mejor para el final para los hechiceros de la Raspberry Pi que desean agregar más a sus repertorios de Pi. La Pi-Top es una forma increíble de incorporar todo lo que se le puede pedir a la Pi en una computadora portátil modular. Con la Pi-Top, puede crear su propia computadora portátil de Raspberry Pi, completa con una pantalla de 14" de 1080p, un teclado y un panel táctil que se alojan en una bandeja de riel que cubre su Pi. ¡Esto significa que tiene acceso completo a la Pi mientras que obtiene todas las capacidades de una computadora portátil, lo que hace que interactuar con la Pi y crear proyectos en ella sea muy fácil!
SkyWriter HAT de Adafruit

El SkyWriter HAT de Adafruit es uno de los productos más atractivos para modificar su Raspberry Pi. ¡El pequeño HAT encaja perfecto sobre la Pi y, usando campos cercanos eléctricos inducidos, le da su Raspberry Pi capacidades de control de gestos! El SkyWriter, como algo salido de una película de ciencia-ficción, permite gestos como movimientos de dedo, toques y deslizamientos para controlar su Pi e interactuar con sus proyectos. ¡Con un campo activo de 5 cm, el SkyWriter incluso puede transmitir a través de medios no conductores como acrílicos y otras telas, y se puede incorporar en dispositivos ponibles!
Joy Bonnet de Adafruit

Una forma fácil de convertir su Raspberry Pi en un sistema de videojuegos en miniatura es el Joy Bonnet (¡próximamente!) de Adafruit. El Joy Bonnet es esencialmente un HAT que convierte a su Pi en un control para juegos, que viene completamente armado y se puede conectar directamente en los cabezales GPIO de su Pi. El Joy Bonnet es prácticamente una versión pequeña de un control de videojuegos clásico con una palanca direccional, cuatro botones de entrada y botones start y select. Para usarlo, simplemente escriba algunas líneas de código en su config.txt, conéctelo a su Pi y cargue su emulador favorito (como RetroPie) y estará listo para jugar en movimiento.
¡Arrow.com es su única tienda para todo lo relacionado con la Raspberry Pi y el mejor lugar para comprar la Pi en esta temporada de fiestas al precio más bajo posible!