Apprécié par les ingénieurs et les amateurs, jeunes comme vieux, le Raspberry Pi 3 est l'un des meilleurs ordinateur monocarte du marché actuel. Le Pi est populaire auprès de ses fans grâce à ses possibilités presque infinies de bricolage. De la robotique aux émulateurs de jeux vidéo, la seule limite de l'appareil versatile de la Raspberry Pi Foundation est l'imagination. Ici chez Arrow, dans nos stocks du Cyber Monday (à venir !), nous avons fait le plein des différents moyens captivants et interactifs pour vous ou vos êtres chers, novice ou aguerri en matière de Pi, de plonger dans le monde des possibilités qu'offrent Raspberry Pi.
Pour commencer : Les meilleurs produits et kits débutant Raspberry Pi
Kit de démarrage Raspberry Pi

Pour celles et ceux qui veulent faire leurs premiers pas avec le Raspberry Pi, le kit de démarrage Raspberry Pi est le point de départ idéal. Le kit contient tout ce dont vous avez besoin pour commencer, y compris votre propre Raspberry Pi 3, un boîtier de protection et un guide pour vous aider à installer votre Pi et vous lancer dans votre premier projet : programmer votre première matrice à 8 DEL, fournie avec le kit. Vous trouverez également des produits indispensables comme une souris, un clavier, une alimentation, un câble HDMI et une carte micro SD contenant le Raspian OS de Pi et d'autres choses amusantes comme Minecraft ! Il ne vous manque qu'un moniteur et vous serez prêt à explorer votre Pi en un clin d'œil !
Raspberry Pi Cookbook

Le Raspberry Pi Cookbook (à paraître !) de Simon Monk a peut-être le même titre que le livre de desserts préféré de votre grand-mère, mais il est bourré de conseils et de tutoriels pour faire de vous un pro de Pi en un rien de temps. Avec toute une variété de leçons sur le système d'exploitation originel de Pi Linux et sur le langage Python, une bonne dose de notions basiques sur les capteurs, le tout accompagné d'autres modules, apprendre la programmation est à la portée de tout le monde grâce au pratique Raspberry Pi Cookbook.
L'un des avantages du Raspberry Pi est son incroyable capacité informatique dans un paquet aussi compact et portable. Pour communiquer avec, vous aurez besoin d'un clavier et d'une souris, qui peuvent s'avérer peu commodes à cause de câbles difficile à gérer. Heureusement, l'iPazzPort d'Adafruit est la solution parfaite pour ajouter un clavier à votre Raspberry Pi. Le clavier sans fil fait la taille d'une télécommande classique, mais présente toutes les possibilités de saisie QWERTY et un pavé tactile pour une entrée souris. Alimenté par batterie, l'iPazzPort simple d'usage utilise une fréquence de 2,4 GHz pour communiquer sans fil avec votre Pi avec un dongle USB et est fourni avec un chargeur USB. Avec l'iPazzPort, vous pouvez utiliser votre nouveau Pi en toute simplicité et même en déplacement.
Pour les personnes expérimentées : kit de gaming, guides et écrans tactiles Raspberry Pi DIY
Raspberry Pi Picade

Si vous possédez déjà un Raspberry Pi 3, mais que vous cherchez à étendre vos horizons Pi, essayez ces produits amusants ! L'un de nos kits à monter soi-même préféré pour le Raspberry Pi est le Picade de Adafruit Industries. Ce kit incroyable vous donne la possibilité de transformer votre Pi en une borde d'arcade rétro, avec des logiciels d'émulateur de jeux vidéo pour tous les classiques. Grâce au Picade HAT, vous pouvez jouer à des jeux de NES, de SNES, de Sega Genesis et même de N64 sur votre Pi avec un minimum de codage. La borne de jeu Picade est facile à assembler et est fourni avec un écran LCD de 8", de grands haut-parleurs, un joystick et six boutons qui rendront tous les gamers nostalgiques, ainsi qu'une borne d'arcade noire laquée avec des décalcos d'enfer. Le kit peut être monté en seulement une heure ou deux, mais il vous promet des heures et des heures de jeu !
Python pour microcontrôleurs
Python pour microcontrôleurs : Commencer avec MicroPython (à paraître !) de Donald Norris est un moyen fantastique d'améliorer vos compétences en codage sur le Raspberry Pi. Le livre se concentre sur MicroPython, une version du langage Python originel du Pi basé sur C pour optimiser votre code pour les microcontrôleurs. Le livre est fourni avec des pages de tutoriels pour vous aider à nettoyer votre code et le rendre lisse et simple, ainsi que des moyens de mieux incorporer des capteurs et d'autres périphériques dans votre système Raspberry Pi. Python pour microcontrôleurs contient également huit projets interactifs que vous pourrez réaliser et apprendre MicroPython en vous amusant.
Écran tactile LCD TFT Adafruit 7"

Tenté de transformer le Pi en tablette ou quelque chose de similaire ? Les écrans tactiles LCD TFT Adafruit 5” ou 7” sont les produits qu'il vous faut ! Il sont fournis préassemblés avec un écran LCD pour afficher l'interface utilisateur de votre Pi et sont équipés d'un petit pilote USB qui rend possible les capacités tactiles résistives de l'écran. Il vous suffit de le brancher à votre Pi, mettez le sous tension, ajoutez quelques lignes de codes à votre fichier config.txt et calibrez l'écran tactile comme une souris, et vous voilà avec un affichage sur écran tactile flambant neuf pour votre Pi !
Jetez également un œil au IoT Printer Pack et au RGB Matrix HAT (à venir !) pour des activités ludiques et intermédiaires avec votre Raspberry Pi !
Pour les personnes expérimentées : les kits d'ordinateur portable Raspberry Pi, les panneaux de contrôle gestuel et d'autres kits de gaming !
L'ordinateur portable Pi-Top

Nous avons gardé le meilleur pour la fin pour les experts du Raspberry Pi pour enrichir leur répertoire Pi. Le Pi-Top est un très bon moyen d'incorporer tout ce que vous pourriez attendre du Pi dans un ordinateur portable modulaire. Avec le Pi-Top, vous pouvez créer votre propre ordinateur portable Raspberry Pi, avec un écran 14" 1080p, un clavier et un pavé tactile surmonté de la plaque de fermeture qui couvre votre Pi. Cela signifie que vous aurez accès parfait au Pi tout en bénéficiant de toutes les capacités d'un ordinateur portable, rendant facile la communication avec le Pi et la création spontanée de projets !
SkyWriter HAT d'Adafruit

Comptant parmi les produits les plus adaptés à la modification de votre Raspberry Pi, le SkyWriter HAT d'Adafruit. Le petit HAT s'installe parfaitement sur le Pi et, grâce à un champ proche électrique induit, donne à votre Raspberry Pi des capacités de contrôle gestuel ! Tout droit sorti d'un film de science-fiction, le SkyWriter permet des gestes semblables à des mouvements de doigt, des vagues, des petites tapes et des pichenettes pour contrôler votre Pi et pour communiquer avec vos projets. Avec un champ actif de 5 cm, le SkyWriter peut même transmettre à travers des matériaux non conducteurs comme les acryliques ou d'autres tissus et peut être inclus dans des appareils portables !
Joy Bonnet d'Adafruit

Transformez facilement votre Raspberry Pi en système de jeu miniature grâce au Joy Bonnet (à venir !) d'Adafruit. Pour l'essentiel, le Joy Bonnet est un HAT qui fait de votre Pi une manette de jeu, fournie complètement assemblée et pouvant communiquer directement avec l'affichage GPIO de votre Pi. Le Joy Bonnet est presque une version plus petite d'une manette de jeu classique, avec un stick directionnel, quatre boutons et un des boutons start/select. Pour l'utiliser, il suffit d'ajouter quelques lignes de code dans votre fichier config.txt, de le connecter à votre Pi et de télécharger votre émulateur préféré (comme RetroPie) et serez prêt à jouer n'importe quand.
Arrow.com vous permet de trouver tout ce que vous cherchez pour votre Raspberry Pi et est le meilleur endroit pour trouver le Pi au prix le plus bas au cours de cette période de fêtes !