Arrow Electronics Components Online

输注泵系统:革新现代医疗的精确性

医疗与健康09 5月 2025
一个现代医疗输液泵的特写镜头显示了一个透明的注射器插入到设备中。
查看所有文章

输液泵系统是医疗技术领域的关键进展,可精确和可控地将药物、液体和营养直接输送到患者的血液中。

这些系统确保一致的治疗管理,减少人为错误并改善患者结果。它们广泛用于医院、门诊护理和家庭医疗环境。作为外部设备运行,输液泵集成了先进的硬件和软件,提供高精度的液体输送。通过自动化关键流程,它们在从医院到家庭护理的各种临床环境中改变了护理方式。根据功能,输液泵可以分类包括容积式泵、注射泵、PCA(患者自控镇痛)泵和肠内营养泵,每种都有特定的控制机制。它们的模块化架构、增强的连接性和强大安全功能使其成为现代医疗中不可或缺的工具。

A colorful infographic displays eight types of medical infusion pumps, each with a brief description and icon. The pumps include insulin, implantable, smart, PCA, volumetric, syringe, ambulatory, and elastomeric pumps.

输液泵系统的类型

图 1

系统框图

下面的框图展示了现代注射泵系统的架构,详细说明了其主要组件和功能流程。注射泵系统是一种关键的医疗器械,用于将液体(包括药物、营养物质和血液制品)以控制的方式输送到患者体内。注射泵必须符合如 FDA 21 CFR Part 820(质量体系法规)、ISO 13485(医疗器械质量管理体系)以及 IEC 60601-1(医疗电气设备的一般安全性和基本性能)等监管标准。此外,药物输注的准确性和剂量误差减少功能符合 ISO 80601-2-24,它规定了注射泵的性能和安全性。注射泵的准确度范围通常为设定流速的±5%,流速根据具体应用范围从 0.1 mL/hr 到 1500 mL/hr 不等。

This block diagram illustrates the architecture of an infusion pump system, highlighting the main electrical and mechanical components. The diagram details the flow from the infusion and drug interface mechanisms through sensors, microcontroller unit, and user interface.

输液泵系统的框图

图 2

电源管理

该系统集成了增强型电源管理模块,支持交流电和直流电源。AC-DC转换器将市电转换为稳定的直流电压,随后通过DC-DC稳压器调节以提供不同的电压等级(例如12V、24V或48V)。为确保安全,系统包括输入保护功能,例如过电压保护(OVP)、过电流保护(OCP)以及符合IEC 60601-1-2(医疗设备电磁兼容性标准)的浪涌抑制电路。针对便携式应用,系统支持通过锂离子电源(2000 mAh–10,000 mAh)操作电池,确保4至12小时的不间断使用。此外,PMIC(电源管理IC)负责管理电源分配、电池充电、电压调节和能效优化,从而提升系统性能和寿命。PMIC还支持USB Type-C接口连接,以实现高效的充电和电源传输,确保在各种医疗环境中的无缝运行。

用户界面和控制

用户友好的界面对于安全操作至关重要,需符合 IEC 62366(医疗器械可用性工程)的要求,以确保直观并无错误的操作。显示模块通常由支持 LVDS/MIPI 接口的 LCD 或 OLED 触摸屏组成,分辨率至少为128 × 64像素,确保数据可视化清晰。控制面板集成了物理按键(基于 GPIO)和触觉反馈系统以提供冗余设计。系统设计用于接受用户输入参数,例如目标流速(0.1–1000 mL/hr)、总输液量(1–10,000 mL)以及输液持续时间(分钟至小时)。流速算法可实现实时调整,且精度规格符合 ISO 80601-2-24 标准。音频指示系统(AUDIO AMP 和 SPEAKER)依据 IEC 60601-1-8 标准(医疗警报系统)提供警报通知。

注入机制

核心输液机制根据泵类型包括蠕动泵、线性执行器或注射器驱动器。蠕动泵常见于容积输液设备,提供非侵入式的液体控制,并将污染风险降到最低。输液机制由步进电机驱动,并通过步进控制器进行控制,确保以0.1 mL/hr的增量实现精确操作,扭矩等级为0.2–1.5 Nm。该系统包括一个耦合机制,用于连接输液机制与药物储库和输送接口。 流速机制集成了霍尔效应传感器,以确保实时监控电机位置和药物输送的准确性。符合ISO 8536-4(医疗用途输液设备)标准,确保与标准管路和药物储库兼容。

A young child is seated on a hospital bed, wearing a blue patient gown. An infusion pump displaying '55.00' is visible in the foreground.

微控制器单元 (MCU) 和内存

该系统由高性能MCU/MPU(例如ARM Cortex-M4或Cortex-M7,100–400 MHz)驱动,负责执行输液算法、处理传感器反馈并确保安全协议。实时时钟(RTC)模块保持输液时间的准确性,而集成内存单元(128 KB–2 MB)记录历史输液数据,符合IEC 62304(医疗设备软件生命周期过程)。集成电源开关确保受控的关机和启动程序,防止因突然断电引发的错误。

传感器和安全机制

系统集成了多个关键传感器以监测药物输送的安全性。流速传感器、液体容积传感器和气泡传感器(结合超声波检测技术和光学检测技术)确保输液参数的实时监测。电流检测放大器提供电机功耗反馈,用于检测潜在的堵塞或输送失误情况。压力传感器(0-100 kPa)进一步增强了堵塞检测功能,当回压水平达到 10-50 psi 时触发警报。安全合规性符合 ISO 60601-2-24,确保输液安全限值得以满足。

无线通信与连接

为了实现远程监控和与医院网络的集成,该系统包括 BLE(低功耗蓝牙)、Wi-Fi(IEEE 802.11)以及用于实时输液跟踪的仪表板/应用界面。天线通信模块确保在 2.4 GHz 和 5 GHz 频段之间的稳定传输。数据安全性依据 HIPAA(健康保险移动与责任法案)和 IEC 80001-1(包含医疗设备的 IT 网络风险管理)标准得以维护。一些高级型号配备 NFC(近场通信)用于快速设备配对,以及 USB Type-C 接口,实现无缝的数据记录和固件更新。

现代输液泵的高级功能

最新的输液泵型号集成了由AI驱动的算法,用于个性化药物输送,减少用药错误并优化剂量。闭环输液控制系统能够根据来自病人监护仪的实时生理数据持续调整输液速率,并符合ISO 60601-2-24标准。智能药物库支持无线更新药物数据库,确保遵守医院的规章制度。其他功能包括自动堵塞检测、多通道输液支持(最多可支持八个同时通道)以及无线固件更新,以提升性能。

主要应用

其中一个主要应用领域是静脉注射(IV)药物输送,使用容积输液泵确保抗生素、止痛药和化疗药物的准确剂量,流速范围从0.1 mL/hr到1000 mL/hr。在重症监护病房(ICUs)中,注射泵提供连续输注血管活性药物如多巴胺和去甲肾上腺素,要求精度在±2%的误差范围内,以维持稳定的血流动力学参数。先进的输液系统在全肠外营养(TPN)中也至关重要,其中多通道泵根据基于AI驱动的营养模型以定制的比例输送葡萄糖、脂类和氨基酸。患者自控镇痛(PCA)泵通过可编程的推注式输送实现自我管理的疼痛缓解,并集成RFID身份验证以防止过量。在新生儿重症监护病房(NICUs)中,微型输液泵以每小时0.1–10 mL的低流速精确输送营养和药物,对于早产儿至关重要,使用蠕动或注射器机制进行输送。

在肿瘤学领域,可移动输注泵通过 BLE/Wi-Fi 连接支持基于家庭的化疗,通过云集成的医院网络实现实时监控和剂量调整。智能胰岛素泵配备连续血糖监测 (CGM) 传感器,通过闭环控制算法在糖尿病管理中动态调整胰岛素输注。此外,肠内营养泵用于长期护理环境,通过鼻胃管或胃造口管提供精确的营养配方(0.5–4.0 L/天)。

现代应用包括麻醉中的目标控制输注 (TCI) 系统,其中 AI 算法预测并维持血浆药物浓度水平以达到最佳镇静效果。在心血管手术中,肝素输液泵通过实时凝血监测确保可控抗凝,防止血栓形成。用于慢性疼痛和痉挛症管理的鞘内药物输送泵通过可编程流速(0.2–2.0 mL/天)并使用射频遥测控制实现远程调整。这些高级应用 — 由 AI、IoT 和精密控制技术推动 — 持续在不同的医学领域内提升药物管理的安全性、有效性以及自动化水平。

结论

输液泵系统已显著发展,以满足现代医疗应用的严格要求。集成先进的微控制器、精确的泵机制、实时传感器监测和无线连接,提高了药物输注的安全性和效率。符合ISO、FDA和IEC标准确保了这些设备满足法规和患者安全要求。随着技术的进步,下一代输液泵可能会具备AI支持的自适应剂量、基于云的预测性维护以及增强的网络安全性,从而进一步改善医疗结果。

点击下方链接免费下载输液泵系统应用简介。

输液泵系统设计支持

请填写下方表格,Arrow代表将尽快与您联系,为您的设计提供支持。

通过提交此表单,您承认使用arrow.com需遵守 Arrow的使用条款 和 隐私政策。

资源

如需更多信息,请联系:EngineeringSupport@arrow.com

与我们联系

eInfochips 是 Arrow Electronics 旗下公司,是一家领先的工程服务提供商,专注于端到端的医疗产品/软件开发生命周期(PDLC/SDLC),并配备内部经 ISO 13485 认证和符合 FDA 21 CFR 820 的质量管理系统(QMS)。eInfochips 在 IoT/IoMT、AI/ML、安全性、传感器、硅芯片、无线技术、云计算和电源设计方面拥有深厚的技术专长。联系我们,探讨我们如何加速您的产品开发和市场投放速度。

文章标签

电源供应器
医疗保健
智能健康
连接性
微控制器 - MCUs
传感器

相关新闻文章

查看所有