Ogni anno pubblichiamo l'elenco delle 10 schede di sviluppo migliori disponibili sul mercato. Per rendere il 2018 l'anno più innovativo di tutti, ecco le 10 soluzioni migliori tra schede e kit di sviluppo di quest'anno.
10. Kit di sviluppo Samsung ARTIK 710
Samsung ha conquistato la fama in molti settori e con molte applicazioni in tutto il mondo e la piattaforma ARTIK è uno dei terreni di prova più recenti. Allo scopo di "combinare moduli hardware e servizi cloud", Samsung ha creato un ecosistema di strumenti e partner per aiutare gli sviluppatori a progettare l'Internet of Things più velocemente. Il kit di sviluppo ARTIK 710 è uno dei tanti kit per modulo diversi presenti nella famiglia ARTIK. In particolare il SoM ARTIK 710 è dotato di un processore ARM Cortex A-53, a 64 bit, a 8 core con Wi-Fi integrato, Bluetooth e ZigBee per praticamente qualsiasi gateway di fascia alta di grandi dimensioni che richiede l'elaborazione locale, l'analisi o applicazioni multimediali. Questo kit di sviluppo ha una GPU ARM MALI multimediale, 1 GB di RAM, 4 GB di memoria eMMC e un pacchetto Ubuntu Linux con connettività multimediale. È inoltre dotato di una sicurezza di classe aziendale con un elemento hardware sicuro integrato. Se stai progettando applicazioni di aumentazione industriale, domotica o multimediali, il kit di sviluppo ARTIK 710 è sicuramente una soluzione da prendere in considerazione.
9. Kit di sviluppo SensorTile
Il kit di sviluppo SensorTile di STMicroelectronics è probabilmente uno dei prodotti migliori disponibili su Arrow.com sotto i $ 100. Creato con l'intenzione di dimostrare la capacità applicativa dell'IoT a basso consumo, questo kit di sviluppo offre numerose funzioni aggiunte. Per il vero sviluppatore, questo kit supporta l'espansione delle capacità di SensorTile come un modulo basato su STM32. È dotato di librerie software e firmware e di strumenti per la valutazione delle prestazioni del sensore, tra cui un'app mobile dedicata per il feedback in tempo reale dei sensori. La scheda di espansione madre del kit è dotata di un DAC audio, una porta USB, una scheda STM32 Nucleo, Arduino UNO R3 e funzioni di connessione SWD. Questo kit consente ai creatori di applicazioni di prototipazione di visualizzare MEMS in tempo reale e i dati di movimento su un dispositivo mobile nel giro di pochissimi minuti dall'acquisto.
Visualizza prodotti correlati
SensorTile Dev Kit | STEVAL-STLKT01V1
STMicroelectronics Kit e schede di sviluppo sensori Visualizza
8. ADALM-PLUTO
Analog Devices ha realizzato diversi moduli di apprendimento attivo per aiutare, indistintamente, sviluppatori ed educatori. Tuttavia ADALM-PLUTO è probabilmente quello più efficace. Detto anche PlutoSDR (Pluto Software Defined Radio), questo kit di sviluppo consente agli utenti di colmare il divario tra la teoria RF e la pratica RF e di utilizzare l'hardware di livello industriale per imparare a usare e sviluppare piattaforme SDR proprie. Questo modulo di apprendimento attivo può generare e acquisire segnali analogici compresi tra 325 e 3.800 MHz. Indipendentemente dall'applicazione RF, PlutoSDR (ADALM-PLUTO) è una risorsa molto preziosa.
Visualizza prodotti correlati

7. Kit di sviluppo a 2 microfoni AudioSmart
Se desideri progettare un'applicazione che utilizzi le ultime novità del riconoscimento vocale, il kit di sviluppo a 2 microfoni AudioSmart è la soluzione ideale. Questo kit è il risultato degli sforzi combinati di Amazon AVS e Conexant e consente di integrare il processore a input vocale SC20921 di Conexant e la tecnologia wake word di AlexaTM in qualsiasi progetto in modo che la tua applicazione possa rilevare la voce e annullare il rumore in eccesso da qualsiasi direzione. Questo kit rappresenta la soluzione più semplice per il rilevamento vocale ed è ideale per gli sviluppatori alle prime armi. Tuttavia, se sei alla ricerca di una versione più robusta, puoi prendere in considerazione anche il kit a 4 microfoni AudioSmart. Il kit a 2 microfoni AudioSmart è dotato della scheda di valutazione, di un modulo con 2 microfoni multidirezionali e di tutta la connettività necessaria per l'uso immediato. È perfetto per sviluppare applicazioni per il rilevamento vocale fai-da-te e prodotti veri.

6. Scheda di sviluppo touch Ultrahaptics
La scheda di sviluppo touch di Ultrahaptics potrebbe essere la prima del suo genere o quasi. Ultrahaptics è una delle prime aziende del settore a fornire un kit di sviluppo concepito per supportare la prototipazione del feedback aptico. Il controllo e il feedback aptici (con il modulo per fotocamera Leap Motion) permettono l'interazione tra uomo e macchina senza contatto fisico. Dando all'utente una "sensazione" tattile artificiale con trasduttori ultrasonici, consente il rilevamento dei movimenti e la nuova creazione dal nulla di pulsanti, interruttori, manopole e altri sistemi passivi comuni. Questo kit è dotato di un ambiente completo che supporta la progettazione di controlli aptici in quasi tutte le applicazioni. Si tratta di un kit di sviluppo futuristico che può essere alla base della prossima generazione di interazioni tra uomo e macchina e che sta già attirando l'attenzione anche al di fuori della comunità degli sviluppatori.

5. Raspberry Pi 3 modello B
Raspberry Pi 3 modello B rappresenta oltre metà dell'intero inventario venduto da Raspberry Pi Foundation ed è uno dei pilastri dei settore del fai-da-te e degli sviluppatori. RP3 è diventato uno strumento indispensabile per gli sviluppatori professionisti e i riparatori principianti ed è un ottimo modo per creare componenti elettronici personalizzati. Accessori eccezionali, quali il kit vocale AIY e PiCade, hanno trasformato Raspberry Pi 3 in una soluzione imprescindibile per consumatori e riparatori. Tuttavia Pi rimane uno strumento di sviluppo straordinario per una varietà di applicazioni. Raspberry Pi ha distribuito una nuova versione detta RP3B+, disponibile solo in una release limitata, probabilmente su assegnazione, e potrebbe essere difficile da ottenere nella seconda parte dell'anno, il che fa di Raspberry Pi 3 modello B una delle migliori schede di sviluppo del 2018.
Visualizza prodotti correlati

4. Thunderboard Sense 2
Considerato il successo del suo predecessore, non sorprende che Thunderboard Sense 2 di Silicon Labs sia stato incluso nell'elenco. L'ambiente incentrato sugli sviluppatori di Thunderboard Sense 2 consente di progettare soluzioni abilitate per il cloud personalizzate in modo rapido e semplice. La serie integrata di sensori fornisce dati ambientali, inerziali e audio in tempo reale e accelera il passaggio dei nodi dei sensori al cloud. Thunderboard Sense 2 è meno pronto per il modulo rispetto al simile SensorTile (n. 9 sull'elenco), ma l'intero schema della scheda, il codice della fonte dell'app mobile e il codice del cloud e dell'analisi dei dati è open source, il che significa che puoi modificare rapidamente la scheda in base alle esigenze della tua applicazione. Un core ARM Cortex M4 con 256 KB di RAM e 1.024 MB di memoria Flash, una configurazione radio da 2,4 GHz con antenna integrata e 7 sensori diversi incorporati fanno di questa scheda di sviluppo un ottimo strumento per iniziare a creare la tua applicazione nell'IoT.
Visualizza prodotti correlati
Thunderboard Sense 2 IoT Development Kit SLTB004A
Silicon Labs Kit e schede di sviluppo sensori Visualizza
3. Kit di sviluppo i.MX8
La famiglia i.MX di processori applicativi di NXP è una delle serie di processori a 32 e 64 bit di maggiore successo a oggi, indipendentemente dall'applicazione. A livello dello stack di processori applicativi diversi, l'ultima sottoserie è i.MX8, la più potente delle 5 serie attualmente disponibili e destinata alle applicazioni multimediali. Per aiutare gli sviluppatori ad accedere in particolare alla potenza di i.MX8M, NXP ha creato i.MX8M EVK per consentire di acquisire rapidamente dimestichezza con il prodotto e il processore i.MX8 prima di investire grandi somme in un progetto chip-down. La famiglia di processori i.MX8M si basa su ARM Cortex-A53 e Cortex-M4 per l'elaborazione audio, vocale e video leader del settore. Che tu stia sviluppando la prossima soluzione multimediale domestica di fascia alta, un'applicazione di automazione industriale o una soluzione a metà, i.MX8M EVK è un ottimo punto di partenza.
Visualizza prodotti correlati
MCIMX8M-EVK NXP Semiconductors Evaluation Kit
NXP Semiconductors Sistema integrato, schede e kit di sviluppo Visualizza

2. Kit di sviluppo Jetson TX2
Edge computing, intelligenza artificiale e supercomputer sono tutte parole in voga nell'industria. Tuttavia questa eccezionale scheda di sviluppo di NVIDIA le combina tutte e tre. Progettata come breakout per il modulo Jetson TX2, è dotata di una delle GPU più potenti del settore e consente agli utenti di creare reti neurali per una varietà di applicazioni ed eseguire un'analisi dell'intelligenza artificiale su un nodo edge a basso consumo. Le applicazioni per cui questo supercomputer potrebbe dimostrarsi prezioso sono infinite e NVIDIA ha creato l'intero ecosistema Jetson per supportarlo. Il kit di sviluppo è dotato del modulo e delle guide di progettazione e di tutto l'hardware necessario. Supporta le librerie dell'SDK Jetpack di NVIDIA per una rapida implementazione. Complessivamente questo kit di sviluppo è un'opportunità incredibile di sfruttare una tecnologia all'avanguardia.
1. Arduino Uno
Arduino Uno è comunemente associato ai maker e all'apprendimento dell'elettronica, ma è anche diventato quasi uno standard per lo sviluppo di hardware del settore rilevante. Se un componente è compatibile con un microcontroller, probabilmente è integrato in uno shield di sviluppo compatibile con Arduino. Se stai sviluppando una semplice applicazione di rilevamento, la prossima soluzione IoT, un dispositivo per l'acquisizione dati o addirittura un robot, Arduino Uno potrebbe essere il punto di partenza migliore. Invece di creare una singola soluzione per una serie di problemi, Arduino ha sviluppato un ecosistema intorno a Uno con cui quasi tutti i prodotti possono essere compatibili. Forse non è la soluzione migliore per un progetto chip-down incorporato, ma, come punto iniziale, Arduino Uno è eccezionale. Sembra che il settore abbia finalmente compreso la rivoluzione Arduino e il numero elevato e la grande diversità di shield Arduino Uno che stanno inondando il mercato oggi offrono a tutti l'accesso a migliaia di componenti dedicati pronti per lo sviluppo e pronti all'uso, consolidando così la posizione di Arduino Uno nel nostro elenco.
Visualizza prodotti correlati
A000066 | Arduino Uno Rev3
Arduino Corporation Sistema integrato, schede e kit di sviluppo Visualizza