每年我们都会发布当今市场上十款开发板的名单。下面是我们 2018 年的十大开发板和套件,目的是在我们的帮助下,让 2018 年成为对您最具创新意义的一年。
10.Samsung ARTIK 710 开发套件
Samsung 在全球众多行业和应用中声名鹊起,ARTIK 平台 是他们最新的试验场之一。 为了“将硬件模块和云服务整合到一起”,三星创建了一个工具和合作伙伴生态系统,帮助开发人员更快地设计物联网。 ARTIK 710 开发者套件 是ARTIK 系列中提供的几种不同模块套件之一。ARTIK 710 SoM 特别推出了一款 8 核、64 位 ARM Cortex A-53 处理器,它内置 WiFi、蓝牙和 ZigBee,几乎适用于任何需要本地处理和分析或多媒体应用的大型高端网关。 该开发套件还具有用于多媒体的 ARM MALI GPU、1GB RAM 和 4GB eMMC 内存,以及具有多媒体连接的 Ubuntu Linux 软件包。最重要的是,它具有企业级的安全性和板上的硬件安全元件。如果您正在设计工厂自动化、智能家居或多媒体应用,ARTIK 710 开发套件当然值得考虑。
9.SensorTile 开发套件
SensorTile 开发套件由STMicroelectronics 推出,可以说是 Arrow.com 上价值低于 100 美元的最有价值的产品之一。 为了证明低功耗 IoT 应用程序的能力,该开发套件提供了大量的附加功能。 对于真正的开发人员,该套件支持将SensorTile 的 功能扩展为基于 STM32 的模块。 它配备了用于评估传感器性能的软件和固件库以及工具,包括用于实时传感器反馈的专用移动应用程序。套件中的支架扩展板具有音频 DAC、USB 端口、STM32 Nucleo、Arduino UNO R3 和 SWD 连接功能。对于原型应用程序生成器,使用该套件,您可以在打开包装盒后不到 5 分钟的时间内,便在移动设备上查看真实的 MEMS 和运动数据。
参阅相关产品
8.ADALM-PLUTO
Analog Devices 已经发布了几款主动学习模块 (ALM) 来帮助开发人员和教育工作者,但ADALM-PLUTO无疑是最引人注目的。 该开发套件也称为 PlutoSDR 或 Pluto 软件定义无线电,允许用户弥合 RF 理论和 RF 实践之间的差距,并使用行业级硬件来学习和开发自己的 SDR 平台。该主动学习模块可以生成或采集 325 MHz 至 3800 MHz 的模拟信号。 无论 RF 应用如何,该 PlutoSDR 主动学习模块 (ADALM-PLUTO) 都是非常宝贵的资产。
参阅相关产品

7.AudioSmart 2-Mic 开发套件
如果您想设计一款采用最新语音识别技术的应用程序,AudioSmart 2-Mic 开发套件就是您所需要的工具。 作为 Amazon AVS 和 Conexant 共同努力的成果,该套件可让 Conexant 的 SC20921 语音输入处理器和 AlexaTM 唤醒词技术轻松集成到任何设计中,以便您的应用程序可以检测语音并从任何方向消除过量噪音。该套件是语音检测的一个简单方面,这使得它非常适合初学者开发,但如果您正在寻找更强大的版本,请务必考虑 AudioSmart 4-mic。AudioSmart 2-Mic 套件随附评估板、带 2 个全向麦克风的麦克风模块以及所有必要的连接,可立即使用。该套件非常适合构建您自己的 DIY 语音检测应用程序和进行真正的产品开发。

6.Ultrahaptics Touch 开发板
Touch 开发板 由 Ultrahaptics 推出,也许是同类中的第一种,或者至少是接近的。 Ultrahaptics 是业界首批提供旨在支持触觉反馈原型设计的开发套件的公司之一。触觉反馈和控制(使用 Leap Motion 相机模块)允许人机交互,而无需人与机器之间的任何物理接触。 通过为使用者提供使用超声波换能器的人造触觉“感觉”,它可以进行运动跟踪,并且可以轻松实现按钮、开关、旋钮和其他常见被动系统的娱乐。该套件具有完整的环境,可支持将触觉控制设计到几乎任何应用程序中。 这种未来主义的开发套件可能是下一个人机交互时代的基础,并且即使在开发社区之外也已经受到关注。

5.Raspberry Pi 3 模型 B
Raspberry Pi 3 模型 B 占 Raspberry Pi Foundation 有史以来销售量的一半以上,是 DIY 和开发者世界的支柱之一。无论您是经验丰富的开发人员还是新手发明者,RP3 都已成为一种内在工具,并且是创建您自己的定制电子魔法的绝佳方式。 令人难以置信的配件,例如 AIY 语音套件和PiCade 已经帮助Raspberry Pi 3 进入了消费者和发明者的心中,但是 Pi 仍然是各种应用程序的理想开发工具。 Raspberry Pi 发布了名为 RP3B+ 的新版本,但它仍然只能在有限版本中发布,可能正在分配之中,并且在今年晚些时候之前很难推出,再次使 Raspberry Pi 3 模型 B 成为 2018 年顶级开发板之一。
参阅相关产品

4.Thunderboard Sense 2
鉴于其前身的成功,所以,Thunderboard Sense 2 by (Silicon Labs 推出) 能够跻身本名单也就不会令人感到惊讶。 Thunderboard Sense 2 以开发人员为中心的环境使设计自定义云启用解决方案变得简单快捷。 板载系列传感器提供实时环境、惯性和音频数据,并有助于快速将传感器节点带到云端。 与类似的 Sensor Tile(本列表中的第 9 号)相比,Thunderboard Sense 2 的模块化程度较低,但整个电路板原理图、移动应用程序源代码以及云和数据分析代码都是开源的,这意味着您可以快速调整应用程序的电路板。 具有 256 kB RAM 和 1.024 MB 闪存的 ARM Cortex M4 内核,带有板载天线的 2.4 GHz 无线配置,以及板载 7 个不同传感器,使该开发板成为开始将应用程序构建到物联网中的绝佳方式。
参阅相关产品
3.i.MX8 开发套件
无论是何种应用程序,NXP 的i.MX 系列应用处理器都是迄今为止最成功的 32 位和 64 位处理器系列之一。 在不同的应用处理器堆叠中,最新的子系列是 i.MX8,它是当前可用的 5 个系列中功能最强大的 i.MX8,专门用于多媒体应用。 为了帮助开发人员专门访问 i.MX8M 的功能,NXP 创建了 i.MX8M EVK ,以便在大量投入芯片级设计之前快速熟悉产品和 i.MX8 处理器。 i.MX8M 处理器系列基于 ARM Cortex-A53 和 Cortex-M4,用于行业领先的音频、语音和视频处理。 无论您是在开发下一代高端家庭多媒体、工业自动化应用,还是其他任何设备,i.MX8M EVK 都是最佳开端之一。
参阅相关产品

2.Jetson TX2 开发套件
边缘计算、人工智能、超级计算机 - 都是流行的行业热门话题。 然而,NVIDIA 推出的开发板将三者结合在一起。 该开发板旨在成为 Jetson TX2 模块的突破,它采用业内功能最强大的 GPU 之一,允许用户为各种不同的应用创建神经网络,并在低功率边缘节点上运行 AI 分析。 可以证明这台超级计算机价值的应用程序数量无穷无尽,NVIDIA 已经构建了整个 Jetson 生态系统来支持它。 该开发套件随附模块本身以及设计指南和所有必需的硬件,并支持 NVIDIA Jetpack SDK 库以便快速实施。 总而言之,该开发套件是深入技术前沿的难得机会。
1. Arduino Uno
Arduino Uno 通常与制造商和电子学教育相关联,但它也成为相关工业硬件开发的标准。 如果某个组件与微控制器兼容,它可能在 Arduino 兼容的 开发盾牌上占有一席之地。如果您正在开发简单的感测应用程序、下一个物联网解决方案、数据采集设备,甚至是机器人,Arduino Uno 可能是您的最佳开端。 Arduino 并没有针对少数问题构建单一解决方案,而是围绕 Uno 建立了一个几乎与任何产品兼容的生态系统。 是的,它可能不是嵌入式芯片设计的终极解决方案,但作为一个入门的地方--Arduino Uno 非常棒。 似乎该行业终于抓住了 Arduino 革命,但大量的不同 Arduino Uno 盾牌仍然活跃在当今市场上,让所有人都能够访问数以千计的开发就绪分立元件,这个原因使 Arduino Uno 入选我们的名单。
参阅相关产品