Cada año presentamos nuestra lista de las diez placas de desarrollo en el mercado actual. Para que 2018 sea su año más innovador hasta la fecha, aquí están nuestras diez mejores placas de desarrollo y kits de 2018.
10. Kit de desarrollo Samsung ARTIK 710
Samsung ha tenido su cuota de fama en muchas industrias y aplicaciones en todo el mundo, y la plataforma ARTIK es uno de sus más recientes campos de prueba. Con el único propósito de "combinar módulos de hardware y servicios en la nube", Samsung ha creado un ecosistema de herramientas y socios para ayudar a los desarrolladores a diseñar con más rapidez para la Internet de las cosas. El kit de desarrollo ARTIK 710 es uno de varios kits de módulos diferentes presentados en la familia de productos ARTIK. El SoM ARTIK 710 específicamente cuenta con un procesador ARM Cortex A-53 de 8 núcleos y 64 bits con ZigBee, Bluetooth y Wi-Fi incorporados para casi cualquier puerta de enlace completa de alta gama que también requiera procesamiento local y aplicaciones multimedia o de analítica. Este kit de desarrollo también incluye una GPU ARM Mali para multimedia, 1 GB de RAM y 4 GB de memoria eMMC, además de un paquete Ubuntu Linux con conectividad multimedia. Lo mejor de todo es que cuenta con protección de nivel empresarial gracias a que se ha integrado un elemento de seguridad de hardware. Si está diseñando aplicaciones para automatizaciones de fábricas, hogares inteligentes o sistemas multimedia, vale la pena considerar el kit de desarrollo ARTIK 710.
9. Kit de desarrollo SensorTile
El kit de desarrollo SensorTile de STMicroelectronics quizás es uno de los productos más valiosos en Arrow.com por menos de USD 100. Creado con la intención de demostrar capacidad para aplicaciones de IoT de baja potencia, este kit de desarrollo ofrece muchas capacidades adicionales. Para el verdadero desarrollador, este kit admite la expansión de las capacidades de SensorTile; por ejemplo, un módulo basado en STM32. Abarca herramientas y bibliotecas de software y firmware para evaluar el rendimiento del sensor, lo que incluye una aplicación móvil dedicada para respuesta del sensor en tiempo real. La placa de expansión de soporte en el kit ofrece DAC de audio, puerto USB, STM32 Nucleo, Arduino UNO R3 y capacidades de conexión SWD. Y para el creador de aplicaciones de generación de prototipos, este kit le permite ver datos de movimiento y MEMS en tiempo real en un dispositivo móvil en menos de 5 minutos tras abrir la caja.
Ver Productos relacionados
8. ADALM-PLUTO
Analog Devices ha presentado varios módulos de aprendizaje activo (ALM) para colaborar con desarrolladores y educadores por igual, pero ADALM-PLUTO quizás sea la opción más convincente. También conocido como PlutoSDR o Pluto Software Defined Radio (radio definida por software de Pluto), este kit de desarrollo les permite a los usuarios cerrar la brecha entre la teoría de RF y la práctica de RF, y utilizar hardware de nivel industrial para aprender y desarrollar sus propias plataformas de SDR. Este módulo de aprendizaje activo puede generar o adquirir señales analógicas que van desde 325 MHz hasta 3800 MHz. Más allá de la aplicación de RF que decida emplear, este módulo de aprendizaje activo PlutoSDR (ADALM-PLUTO) es un activo muy valioso.
Ver Productos relacionados

7. Kit de desarrollo AudioSmart 2-Mic
Si desea diseñar una aplicación que utilice la más reciente tecnología en reconocimiento de voz, el kit de desarrollo AudioSmart 2-Mic es lo que necesita. Como un esfuerzo combinado entre Amazon AVS y Conexant, este kit permite integrar de manera sencilla el procesador de entrada de voz SC20921 de Conexant y la tecnología de palabra de activación de AlexaTM a cualquier diseño, de modo que su aplicación pueda detectar voz y cancelar el exceso de ruido proveniente desde cualquier dirección. Este kit es una de las opciones más sencillas en cuanto a detección de voz, lo que lo hace perfecto para que los principiantes puedan comenzar a desarrollar, pero si está buscando una versión más robusta, asegúrese de considerar también AudioSmart 4-mic. El kit AudioSmart 2-Mic incluye la placa de evaluación, un módulo de micrófono con 2 micrófonos omnidireccionales y toda la conectividad necesaria para empezar de inmediato. Este kit es perfecto para construir su propia aplicación de detección de voz "hágalo usted mismo" y un verdadero desarrollo de producto.

6. Placa de desarrollo táctil Ultrahaptics
La placa de desarrollo táctil de Ultrahaptics simplemente podría ser la primera en su tipo, o al menos, acercarse a ello. Ultrahaptics es una de las primeras empresas en la industria en proporcionar un kit de desarrollo diseñado para admitir la creación de prototipos de respuesta háptica. El control y la respuesta háptica (utilizando el módulo de cámara Leap Motion) permiten la interacción humano-máquina sin ningún contacto físico entre ambos. Al ofrecerle al usuario una "sensación" táctil artificial mediante transductores ultrasónicos, es posible rastrear el movimiento y recrear desde cero botones, interruptores, perillas y otros sistemas pasivos comunes. Este kit incluye un entorno completo que admite el diseño de controles hápticos en casi cualquier aplicación. Es un kit de desarrollo futurista que podría ser la base para la próxima era de las interacciones entre humanos y máquinas, y ya está recibiendo atención, incluso fuera de la comunidad de desarrollo.

5. Raspberry Pi 3 Modelo B
La placa Raspberry Pi 3 Modelo B representa más de la mitad del inventario completo que la Fundación Raspberry Pi ha vendido en su historia y es uno de los pilares de los universos de desarrollo y proyectos "hágalo usted mismo". RP3 se ha convertido en una herramienta intrínseca, ya sea un experimentado desarrollador profesional o un principiante, y es una excelente manera de crear su propia pieza personalizada de tecnología electrónica. Los increíbles accesorios, como el kit de voz AIY y Picade han permitido que Raspberry Pi 3 sea la favorita entre consumidores y experimentadores. No obstante, Pi sigue siendo una fantástica herramienta de desarrollo para una variedad de aplicaciones. Raspberry Pi presentó una nueva iteración llamada RP3B+ que aún es una versión limitada, probablemente en distribución y que puede resultar difícil de conseguir hasta finales de este año, lo cual convierte a Raspberry Pi 3 Modelo B en una de las principales placas de desarrollo de 2018.
Ver Productos relacionados

4. Thunderboard Sense 2
Dado el éxito de su predecesora, no sorprende que la placa Thunderboard Sense 2 de Silicon Labs haya logrado entrar en esta lista. El entorno centrado en los desarrolladores de Thunderboard Sense 2 permite acelerar y simplificar el diseño de una solución personalizada habilitada para la nube. La serie de sensores integrados proporciona datos inerciales, del entorno y de audio en tiempo real, y permite implementar rápidamente los nodos de sensores en la nube. Thunderboard Sense 2 está menos preparada para ser usada en módulos, en comparación con la placa similar Sensor Tile (en noveno lugar en esta lista), pero el esquema completo de la placa, el código fuente de la aplicación móvil y el código para analítica de datos y la nube son de código abierto, lo que significa que puede adaptar rápidamente la placa en función de su aplicación. Un núcleo ARM Cortex M4 con 256 KB de RAM y 1024 MB de memoria Flash, una configuración de radio de 2,4 GHz con una antena incorporada y 7 sensores integrados diferentes convierten a esta placa de desarrollo en una excelente opción para comenzar a construir su aplicación en la IoT.
Ver Productos relacionados
Thunderboard Sense 2 IoT Development Kit SLTB004A
Silicon Labs Placas y kits de desarrollo del sensor Ver

3. Kit de desarrollo i.MX8
La familia de procesadores de aplicaciones i.MX de NXP es una de las series de procesadores de 32 y 64 bits más exitosas hasta la fecha, independientemente de la aplicación. En el conjunto de diferentes procesadores de aplicaciones, la subserie más reciente es la i.MX8, que es la más potente de las 5 series que están disponibles en la actualidad y está diseñada para aplicaciones multimedia. Para que los desarrolladores puedan acceder específicamente al poder de i.MX8M, NXP creó i.MX8M EVK a fin de permitir una pronta familiaridad con el producto y el procesador i.MX8 antes de invertir considerablemente en un diseño de tipo chip-down. La familia de procesadores i.MX8M se basa en ARM Cortex-A53 y ARM Cortex-M4 para procesamiento de audio, voz y video líder en la industria. Ya sea que esté desarrollando el próximo sistema multimedia de alta gama para el hogar, una aplicación de automatización industrial o cualquier otro proyecto intermedio, i.MX8M EVK es una de las mejores opciones para comenzar.
Ver Productos relacionados
MCIMX8M-EVK NXP Semiconductors Evaluation Kit
NXP Semiconductors Placas y kits de desarrollo del sistema integrado Ver

2. Kit de desarrollo Jetson TX2
Informática periférica, inteligencia artificial y supercomputadoras: todos son términos populares de la industria. No obstante, esta increíble placa de desarrollo de NVIDIA combina esos tres componentes. Diseñada como innovación para el módulo Jetson TX2, esta placa de desarrollo incluye una de las GPU más potentes de la industria a fin de permitirles a los usuarios crear redes neuronales para una variedad de aplicaciones diferentes y ejecutar análisis de IA en un nodo periférico de baja potencia. La cantidad de aplicaciones en las que esta supercomputadora podría resultar valiosa es infinita, y NVIDIA ha creado el ecosistema completo Jetson para hacerlo posible. El kit de desarrollo ofrece el módulo en sí mismo, junto con guías de diseño y todo el hardware necesario. Además, es compatible con las bibliotecas para SDK Jetpack de NVIDIA, lo cual permite una rápida implementación. En resumen, este kit de desarrollo es una oportunidad increíble para sumergirse en la vanguardia de la tecnología.
1. Arduino Uno
La placa Arduino Uno se asocia comúnmente con fabricación y formación en electrónica, pero también se ha convertido en un estándar cercano para el desarrollo de hardware relevante para la industria. Si un componente es compatible con un microcontrolador, es probable que haya encontrado un lugar en un escudo de desarrollo compatible con Arduino. Si está desarrollando una aplicación de detección sencilla, la próxima solución de IoT, un dispositivo de adquisición de datos o incluso un robot, Arduino Uno podría ser el mejor lugar para comenzar. En vez de construir una única solución para un conjunto de problemas, Arduino ha construido un ecosistema en torno a las placas Uno con el que casi cualquier producto puede ser compatible. Si bien sabemos que tal vez no sea la solución definitiva para un diseño de tipo chip-down integrado, Arduino Uno resulta ideal como punto de partida. Parece como si la industria finalmente se hubiera puesto al corriente de la revolución de Arduino. Y gracias a la enorme cantidad y diversidad de escudos Arduino Uno que todavía salen al mercado en la actualidad, todos tienen acceso a miles de componentes discretos listos para el desarrollo de forma directa, motivo por el cual Arduino Uno tiene un lugar seguro en nuestra lista.
Ver Productos relacionados