Il 2016 è ufficialmente arrivato! Sebbene molti di noi continueranno a scrivere "2015" in e-mail e assegni per i prossimi sei mesi, lo scorso anno è passato ed è arrivato il momento di guardare al futuro, iniziando con il nostro elenco di...

So cosa stai pensando. "Ma si parla solo di IoT e…realtà virtuale. E che dire dei dispositivi indossabili?" Sì, è vero, quest'anno si parlerà moltissimo di tutto ciò. Ma questa straordinaria tecnologia è possibile perché nei laboratori di ingegneristica di tutto il mondo si lavora alle piattaforme di sviluppo nelle quali vengono creati i prototipi del futuro.
Tenendo presente tutto ciò, e solo dopo un brainstorming, abbiamo prodotto il nostro elenco delle Prime Dieci Schede di Sviluppo del 2016. Se sei interessato all'elaborazione di un progetto, una delle seguenti dieci schede di sviluppo sarà quasi sicuramente in grado di soddisfare le tue necessità. Ma bando alle ciance, ecco il nostro elenco.
10. Arduino Uno
Visualizza prodotti correlati
A000073 | Arduino Uno Rev3 SMD
Arduino Corporation Placas y kits de desarrollo del sistema integrado VisualizzaQuesta tecnologia esiste ormai da qualche anno, ma è ancora al top nel mercato dei prodotti integrati. Arduino Uno, ottimo sia per progetti casalinghi che per prototipi professionali, è costruito utilizzando il processore ATmega328 di Atmel, offre 14 IO digitali e 6 ingressi analogici e si programma attraverso l'ambiente molto user-friendly Arduino IDE. È una star dei sensori di lettura e della prototipazione rapida.
9. Arduino Yun
Arduino occupa ben due posizioni nelle top ten? Perché no! Arduino Yun si basa su Arduino Leonardo, ma dispone anche di connettività Wi-Fi e una porta Ethernet, offrendo quindi la stessa usabilità di Arduino con molta connettività in più. Esegue anche una versione di Linux, il che lo rende un'ottima scheda, per chi voglia utilizzare l'immensa libreria di schede impilabili di Arduino, ma fa un po' più di rumore rispetto a un Arduino tradizionale.
8. RFDigital RFDuino
Nome simile, ma azienda diversa. RFDuino viene da RF Digital Corporation e, come suggerisce il nome, offre all'utente tutte le funzioni di base di Arduino, oltre ad essere programmato attraverso la stessa IDE. RFDuino è una piattaforma di sviluppo di dimensioni molto ridotte che dispone di Bluetooth incorporato. RFDuino ha anche un'intera linea di schede impilabili modulari, il che dona a questa piccola piattaforma molta energia, considerate le sue dimensioni.
7. Freedom Board FRDM-KL43Z di Freescale Semiconductor
Check. Slider touch capacitivo sulla scheda? Check. Accelerometro e magnetometro? Questo era solo un esempio per rendere l'idea. Freedom Board offre diverse opzioni di potenza (che si voglia utilizzare una batteria a bottone, USB o un alimentatore esterno) ed è pronto per il tuo prossimo progetto incorporato.
6.AM3359 Industrial Communications Engine di Texas Instruments
Visualizza prodotti correlati
Mentre la piattaforma precedente era una low-cost, questo strumento di sviluppo non lo è altrettanto... Ma con la AM3359, i soldi sono ben spesi, si tratta, infatti, di una potente piattaforma centrata intorno al processore Sitara AM335x ARM Cortex A8. Ciò significa che ha un'enorme potenza di elaborazione (ed esegue Windows) e, cosa ancora più importante, dispone di una PRU (Programmable Real-time Unit), che consente a questa scheda di dare maggiore impulso alle tecnologie di comunicazione. Se si aggiunge un display OLED integrato e un'incredibile potenza prestazionale, ecco che abbiamo una scheda di sviluppo da top ten.
5. STM32F4 Discovery di STMicroelectronics
Se stai cercando un scheda di sviluppo per il tuo prossimo progetto, l'STM32F4 è una buona opzione low-cost. Con una memoria flash incorporata da 1 MB e una memoria RAM da 192 KB, questa scheda offre anche un microfono digitale e un DAC audio incorporati. Include anche un driver per altoparlante classe D integrato, il che significa che si tratta di una scelta eccellente per le applicazioni audio.
4. Intel Edison
Non lasciarti ingannare dalle piccole dimensioni di questa scheda Edison (è poco più grande di un quarto di dollaro), in realtà è una vera potenza. È alimentata da una CPU dual-core Intel Atom SoC e dispone di Wi-Fi, Bluetooth LE e connettore a 70 pin incorporati, il che consente agli utenti di collegare una serie di periferiche. Supporta Yocto Linux, Arduino, Python, Node.js e Wolfram, quindi è tanto flessibile quanto potente. Offre bassi consumi energetici e ha dimensioni ridotte, il che fa di Intel Edison la scelta ottimale per progetti incorporati e che dispongono di poco spazio.
3. Atmel SAM V71 Xplained
Per citare il nostro ingegnere Nick Powers, questa scheda dispone di una "quantità di energia pazzesca". Il cuore della V71 è un microcontroller ARM Cortex-M7. Questa scheda può lavorare a una velocità fino a 300 MHz ed eseguire fino a 2048 Kbyte di Flash. Sopporta carichi di lavoro molto pesanti ed è adatta a qualunque applicazione, dai progetti del settore automobilistico all'energia da fonti rinnovabili.
2. BeagleBone Black Industrial
La BeagleBone Black è stata una delle piattaforme di sviluppo preferite del settore per un lungo periodo e non senza un motivo. Con 512 MB di RAM, 4 GB di flash incorporati, un processore Cortex A8 e un enorme supporto hardware, la BeagleBone è tra le schede più apprezzate. La BeagleBone Black Industrial fa un passo avanti, aggiungendo capacità di sopportare temperature industriali, il che significa che questa scheda lavora a temperature che spaziano da -40 fino a +85 gradi Celsius.
1. DragonBoard 410c
Visualizza prodotti correlati
DRAGONBOARD 410 C
Arrow Development Tools Placas y kits de desarrollo del sistema integrado VisualizzaInfine, abbiamo la DragonBoard 410c, una novità nel campo delle schede di sviluppo. La DragonBoard è costruita intorno a un processore Qualcomm Snapdragon 410c, dispone di capacità Wi-Fi e Bluetooth, 4 porte USB incorporate, un'interfaccia HDMI e molto altro. Supporta Android 5.1, Linux Ubuntu e Windows 10, il che rende questa scheda versatile, potente e pronta per essere utilizzata per qualunque progetto.