Las mejores diez placas de desarrollo de 2016

Publicado por

¡El 2016 está oficialmente aquí! Aunque usted todavía estará escribiendo "2015" en los correos electrónicos y cheques durante los próximos 6 meses, el año pasado es cosa del pasado y es hora de que vuelva su mirada hacia el futuro, y estamos empezando el futuro con nuestra lista de...

0116 Top Ten Dev Boards In Article 1

Sé lo que está pensando. "Que el IoT esto y la realidad virtual aquello". ¿Y qué hay de los dispositivos vestibles?. Sí, lo sabemos... Esas las cosas van a ser absolutamente masivas este año. Pero detrás de esas increíbles tecnologías, en lo profundo de los laboratorios de ingenieros de todo el mundo, estarán las plataformas de desarrollo que crearán los prototipos del futuro. 

Con todo esto en mente, nos sentamos a elaborar una lista de las Mejores diez placas de desarrollo de 2016. Si está pensando construir un proyecto, es casi seguro que una de estas mejores diez placas de desarrollo satisfará sus necesidades. Así que, sin más preámbulos, aquí está su lista.

10. Arduino Uno 

Ver Productos relacionados

A000073 | Arduino Uno Rev3 SMD

Arduino Corporation Placas y kits de desarrollo del sistema integrado Ver

Claro que esta pieza de tecnología ha estado presente durante unos años, pero sigue siendo un principio del mercado integrado. Igualmente en casa en diseños propios o prototipos profesionales, la Arduino Uno se basa en el procesador ATmega328 de Atmel e incluye 14 E/S digitales, 6 entradas analógicas y está programada con el muy intuitivo Arduino IDE. Es una estrella para los sensores de lectura y el prototipado rápido. 

9. Arduino Yun 

¿Dos lugares en los mejores diez para Arduino? ¿Por qué no? La Arduino Yun está basada en la Arduino Leonardo, pero añade conectividad Wi-Fi y un puerto Ethernet, lo que le proporciona la facilidad de uso de la Arduino con un poco más de conectividad. También ejecuta una versión de Linux, haciendo de esta una gran placa, si desea utilizar la enorme biblioteca de escudos de Arduino, pero necesita un poco más picardía que lo que una Arduino tradicional le ofrecería.

8. RFDuino de RFDigital 

Nombre similar...una compañía diferente. RFDuino proviene de RF Digital Corporation y, como el nombre lo implica, ofrece a los usuarios toda la funcionalidad básica de la Arduino y se programa utilizando el mismo IDE. Sin embargo, la RFDuino es una plataforma de desarrollo del tamaño de la punta de un dedo que incorpora Bluetooth. RFDuino también tiene toda una línea de escudos apilables, lo que hace a esta pequeña plataforma mucho más atractiva por su tamaño. 

7. Placa de libertad FRDM-KL43Z de Freescale Semiconductor  

Verificado. ¿Deslizante táctil capacitivo integrado? Verificado. ¿Acelerómetro y magnetómetro? Puede comprender la idea. La placa de libertad le ofrece una variedad de opciones de energía (ya sea si desea utilizar una pila de botón, USB o suministro de energía externo) y está lista para su próximo diseño integrado.

6.Motor de comunicación industrial AM3359 de Texas Instruments 

Ver Productos relacionados

TMDSDC3359

Texas Instruments Placas y kits de desarrollo del sistema integrado Ver

Aunque la última la plataforma era de bajo costo, esta herramienta de desarrollo... no lo es tanto. Sin embargo, con la AM3359 obtiene lo que paga, y está pagando por una poderosa plataforma basada en el procesador ARM Cortex A8 Sitara AM335x. Eso significa mucha potencia de procesamiento (y ejecuta Windows) y, lo que es más importante, tiene una Unidad de tiempo real programable (PRU) integrada, lo que convierte a esta placa en una estrella para las tecnologías de comunicación en tiempo real. A eso añádale una pantalla OLED integrada y su increíble rendimiento de energía, y habrá conseguido una de las diez mejores placas de desarrollo.

5. STM32F4 Discovery de STMicroelectronics 

La STM32F4 es una bonita opción de bajo costo si está buscando una placa de desarrollo para su próximo diseño. Con 192 KB de RAM y 1 MB de memoria flash integrada, esta placa también incorpora un micrófono digital y un DAC de un audio. También incluye un controlador de altavoces integrado de clase D, lo que significa que esta es una excelente elección para las aplicaciones de audio.

4. Intel Edison 

No se deje engañar por el tamaño diminuto de la Edison (es un poco más grande que un cuarto de dólar estadounidense), esta placa tiene muchísimo que ofrecer. Se alimenta con la CPU con SoC de doble núcleo de Intel Atom y tiene integrado Wi-Fi, Bluetooth LE y un conector de 70 pines que permite a los usuarios conectar una variedad de periféricos. Soporta Yocto Linux, Arduino, Python, Node.js y Wolfram, así que es tan flexible como potente. Tiene un bajo consumo de energía y su diseño en miniatura convierten a la Intel Edison en una excelente opción para los diseños sensibles al tamaño e integrados.

3. SAM V71 Xplained de Atmel 

Para citar nuestro ingeniero, Nick Poderes, esta placa tiene "una cantidad obscena de energía". En el centro de la V71 se encuentra un microcontrolador ARM Cortex-M7. Esta placa puede funcionar a una velocidad de hasta 300 MHz y 2048 kbytes de Flash. Es un verdadero caballo de batalla para prácticamente cualquier aplicación, desde proyectos automotrices hasta energía inteligente. 

2. BeagleBone Black Industrial 

La BeagleBone Black ha sido una de las plataformas de desarrollo favoritas del sector por un tiempo, y por una buena razón. Con 512 MB de RAM, 4 GB de memoria flash incorporada, un procesador Cortex A8 y toneladas de soporte de hardware, la BeagleBone es una de las opciones más populares allí afuera. La BeagleBone Black Industrial da un paso más añadiendo capacidades de temperatura industrial, lo que significa que esta placa funcionará a temperaturas de -40 °C hasta unos impresionantes +85 °C. 

1. DragonBoard 410c 

Ver Productos relacionados

DRAGONBOARD 410 C

Arrow Development Tools Placas y kits de desarrollo del sistema integrado Ver

Por último, tenemos la DragonBoard 410c, uno de los jugadores más nuevos en el panorama de las placas de desarrollo. La DragonBoard se basa en un procesador Qualcomm Snapdragon 410c, tiene capacidades integradas de Bluetooth y Wi-Fi, 4 puertos USB, una interfaz HDMI, y mucho más. Con soporte para Android 5.1, Linux Ubuntu y Windows 10, esta placa es versátil, potente y lista para casi cualquier proyecto al que la integre. 


Artículos informativos relacionados

Últimas noticias

Lo sentimos, pero su selección de filtros no devolvió resultados.

Hemos actualizado nuestra política de privacidad. Por favor tome un momento para revisar estos cambios. Al hacer clic en Acepto, usted está de acuerdo con la Politica de Privacidad de Arrow Electronics y sus condiciones de uso.

Nuestro sitio Web coloca cookies en su dispositivo para mejorar su experiencia y nuestro sitio. Lea más sobre las cookies que utilizamos y cómo desactivarlas aquió. Es posible que se utilicen las cookies y tecnologías de seguimiento con fines de marketing.
Al hacer clic en "Aceptar", usted está consintiendo la colocación de cookies en su dispositivo y el uso de tecnologías de seguimiento. Haga clic en "Leer más" a continuación para obtener más información e instrucciones sobre cómo desactivar las cookies y tecnologías de seguimiento. Si bien la aceptación de cookies y tecnologías de seguimiento es voluntaria, la desactivación de estos puede resultar en que el sitio web no funcione correctamente, y es posible que ciertos anuncios sean menos relevantes para usted.
Respetamos su privacidad. Lea nuestra política de privacidad aquió