Gli 8 sensori utilizzati nelle applicazioni IoT per gli uffici intelligenti

Si stima che negli Stati Uniti ci siano 97 miliardi di metri quadrati di uffici, un numero che si prevede crescerà di un terzo nei prossimi tre decenni. Data l'enorme scala globale degli uffici commerciali, la tecnologia che aumenta l'efficienza, la sicurezza e il comfort di un edificio è stata ampiamente adottata.

Sensori sono il cuore di questa tecnologia. Di seguito sono riportati gli otto sensori intelligenti IoT più comuni nei luoghi di lavoro, con informazioni dettagliate sulla loro modalità di utilizzo per le soluzioni di automazione dell'ufficio.

Sensori di temperatura dell'ufficio intelligente

Se ti è mai capitato di dover indossare una giacca alla scrivania o di doverti sedere in una sala riunioni in cui la temperatura era molto elevata, puoi capire l'importanza dei sensori di temperatura negli uffici intelligenti. OSHA consiglia che la temperatura di un luogo di lavoro sia compresa tra 20°C e 24°C circa. Fortunatamente, i giorni in cui si sudava durante una riunione stanno scomparendo.

I moderni edifici adibiti a uffici hanno sistemi HVAC grandi e complessi che possono costare centinaia di migliaia di euro. Questi sistemi spesso utilizzano sensori di temperatura installati in griglie per indicare quali aree devono ricevere ventilazione, raffreddamento o riscaldamento supplementari con l'intenzione di assicurare condizioni di lavoro confortevoli. Ad esempio, negli uffici esposti a sud le temperature diurne sono spesso più elevate rispetto a quelli esposti a nord, pertanto è necessario prevedere capacità di raffreddamento e riscaldamento distinte durante la giornata lavorativa per ogni spazio.

Sensori di umidità intelligenti IoT

OSHA stabilisce anche raccomandazioni per l'umidità negli ambienti di lavoro, ovvero l'umidità relativa deve essere compresa tra il 20% e il 60%. Tuttavia, queste raccomandazioni sull'umidità non vengono fatte esclusivamente per il comfort degli occupanti.

In presenza di un determinato livello di umidità, muffe e funghi possono propagarsi in modo significativo. Ad esempio, l'Agenzia statunitense per la protezione dell'ambiente (EPA) afferma che l'umidità relativa dovrebbe essere mantenuta al di sotto del 50% per attenuare la crescita della muffa e che la muffa nera è in grado di crescere in ambienti con umidità relativa superiore al 55%.

Inoltre, una minore umidità relativa può scoraggiare la presenza di acari della polvere e altri parassiti.

Con una corretta implementazione dei sensori di umidità e di altri sensori intelligenti IoT, se l'umidità rilevata in un ufficio supera il setpoint richiesto, l'unità HVAC che alimenta lo spazio può adottare misure adeguate per deumidificarlo.

Sensori di monossido di carbonio

Il monossido di carbonio è un veleno tossico e gassoso prodotto da processi naturali e non che può causare avvelenamento e morte. Nelle aree urbane, un'alta densità di motori a combustione interna può portare a elevate concentrazioni di monossido di carbonio, con conseguente scarsa qualità dell'area negli uffici.

I sensori di monossido di carbonio sono spesso richiesti dalle normative edilizie come dispositivo per proteggere le persone dall'avvelenamento e, di conseguenza, vengono anche utilizzati nei sensori della qualità dell'aria IoT presenti negli uffici. I sensori intelligenti IoT per il rilevamento del monossido di carbonio segnalano quando i livelli aumentano in modo pericoloso e avvisano le persone presenti in un determinato luogo.

Sensori di rilevamento del movimento negli uffici

I sensori di rilevamento del movimento IoT vengono utilizzati per comprendere se sono effettivamente presenti persone in un ufficio. In secondo luogo, vengono utilizzati per attivare funzioni di edifici intelligenti, ad esempio l'illuminazione intelligente o il riscaldamento/raffreddamento intelligente.

I sensori di movimento sono più comuni nelle aree occupate sporadicamente, come i bagni e i magazzini. Quando viene rilevato un movimento, questi sensori sono in grado di inviare informazioni al sistema di telecamere dell'edificio o di accendere le luci e i sistemi di scarico.

Scopri di più sul funzionamento dei sensori di movimento.

Sensori di contatto intelligenti

La capacità di rilevare quando un oggetto è aperto o chiuso può essere preziosa anche per l'efficienza dell'edificio e la sicurezza delle persone presenti. Ad esempio, sapere se una finestra viene lasciata aperta in una calda giornata estiva o in una fresca notte invernale può avere un impatto a lungo termine sull'efficienza dell'edificio e sul consumo energetico. Inoltre, gli interruttori elettromeccanici e i sensori di contatto possono essere utilizzati per stabilire quando si accede a spazi critici per la sicurezza.

Sensori a infrarossi

I sensori a infrarossi intelligenti IoT possono essere utilizzati per molte applicazioni diverse per edifici intelligenti. I sensori a infrarossi possono essere utilizzati in modo passivo per rilevare il movimento e persino alcune fonti di illuminazione, ad esempio le fiamme. I sensori a infrarossi attivi possono essere utilizzati per rilevare il movimento e la distanza da un oggetto e sono spesso impiegati nei sistemi di sicurezza intelligenti in cui è necessario capire la vicinanza o la direzione di marcia di un cliente.

Tuttavia, i sensori intelligenti a infrarossi sono utilizzati soprattutto per il rilevamento del movimento di persone in spazi in cui sono presenti anche altri tipi di movimento, ad esempio fabbriche buie o terminali di distribuzione dei bagagli.

Sensore di fumo

I sistemi tradizionali di mitigazione degli incendi negli uffici spesso si basano sulla presenza di una fiamma per far attivare un impianto antincendio a sprinkler. Tuttavia, gli edifici intelligenti mirano a trovare la fonte dell'incendio prima che divampi una fiamma. Per questo motivo, i sensori intelligenti di rilevamento del fumo vengono utilizzati nelle griglie per rilevare il fumo e indicarne la provenienza. Ciò consente agli operatori e ai tecnici degli edifici di rilevare gli incendi prima che divampino, condizione che può essere estremamente pericolosa negli uffici, nelle aree di produzione, nei magazzini e in altre applicazioni per edifici intelligenti.

Sensori audio

Se hai trascorso molto tempo in un ufficio, avrai notato che questo luogo può essere stranamente silenzioso quando è completamente occupato, anche se le persone stanno parlando. Ciò è spesso dovuto ai generatori di rumore bianco che vengono comunemente utilizzati per "sovrastare" i rumori sporadici dovuti alla presenza di persone. Affinché questi generatori intelligenti di rumore bianco funzionino ad hoc, spesso vengono utilizzati sensori audio e processori audio per comprendere le frequenze del rumore non bianco e amplificare o ridurre il rumore bianco secondo le necessità.

Il futuro dei dispositivi intelligenti IoT nei luoghi di lavoro

Lo IoT sta migliorando e ottimizzando continuamente gli uffici in tutto il mondo. I dispositivi intelligenti IoT sul luogo di lavoro rendono gli spazi più efficienti, sicuri, confortevoli e piacevoli.

Anche se questo elenco di sensori include quelli più comuni che vediamo oggi nell'ambiente di lavoro IoT, non c'è dubbio che la tecnologia continuerà a innovare gli uffici automatizzati. Gli edifici intelligenti continueranno a prosperare, a consumare meno energia e a fare affidamento sulla tecnologia IoT per supportare le operazioni quotidiane anche in futuro.

Scopri in che modo le offerte IoT di Arrow assicurano soluzioni ideali attraverso l'iniziativa From Sensor to Sunset™.


Articoli correlati

Ultime notizie

Sorry, your filter selection returned no results.

Non perderti le ultime novità sull'elettronica

Abbiamo aggiornato la nostra Politica sulla privacy. Ti preghiamo di verificare le modifiche apportate. Facendo clic su "Accetto", dichiari di accettare la Politica sulla privacy e i Termini di utilizzo di Arrow Electronics.

Il nostro sito web mette i cookies sul vostro dispositivo per migliorare la vostra esperienza e il nostro sito. Leggete altre informazioni sui cookies che usiamo e su come disabilitarli qui. I cookies e le tecnologie di tracking possono essere usati per scopi commerciali.

Con un click su “Accept”, voi consentite l'inserimento dei cookies sul vostro dispositivo e l'uso da parte nostra di tecnologie di tracking. Per avere altre informazioni e istruzioni su come disabilitare i cookies e le tecnologie di tracking, clickate su “Read More” qui sotto. Mentre l'accettazione dei cookies e delle tecnologie di tracking è volontaria, una loro disabilitazione potrebbe determinare un funzionamento non corretto del sito web, ed alcuni messaggi di allarme potrebbero essere per voi meno importanti.

Noi rispettiamo la vostra privacy. Leggete qui la nostra politica relativa alla privacy