Se estima que existen 97 000 millones de pies cuadrados de espacio para oficinas en los Estados Unidos, un número que se espera crezca en un tercio en las próximas tres décadas. Dada la enorme escala mundial de las oficinas comerciales, se ha adoptado ampliamente tecnología que aumenta la eficiencia, la seguridad y la comodidad de un edificio.
Los sensores están en el centro de esta tecnología. Estos son los ocho sensores inteligentes de IoT más comunes en el lugar de trabajo, con detalles sobre cómo se utilizan para las soluciones de automatización de oficinas.
Sensores de temperatura para oficinas inteligentes
Si alguna vez ha tenido que usar una chaqueta en su escritorio o sentarse en una sala de reuniones donde hace un calor incómodo, puede comprender la importancia de los sensores de temperatura en las oficinas inteligentes. OSHA recomienda que las temperaturas en un espacio de trabajo estén entre 20 °C y 24 °C (68 °F a 76 °F). Por suerte, los días de sudar durante una reunión están desapareciendo.
Los modernos edificios de oficinas tienen sistemas de HVAC grandes y complejos que pueden costar cientos de miles de dólares. Estos sistemas a menudo utilizan sensores de temperatura distribuidos en rejillas para saber qué áreas deben recibir ventilación, enfriamiento o calefacción adicionales a fin de mantener un espacio cómodo de trabajo. Por ejemplo, los espacios de oficina que dan al sur a menudo tienen temperaturas más altas durante el día que los espacios de oficina que dan al norte, lo que requiere que cada espacio tenga distintas capacidades de refrigeración y calefacción a lo largo de un mismo día laboral.
Sensores inteligentes de humedad de IoT
OSHA también establece recomendaciones para la humedad en los espacios de trabajo, la cual debe oscilar entre el 20 % y el 60 % de humedad relativa. Sin embargo, estas recomendaciones de humedad no se hacen exclusivamente en aras de la comodidad de los ocupantes.
El moho y los hongos pueden propagarse significativamente cuando existe un nivel suficiente de humedad. Por ejemplo, la Agencia de Protección Ambiental (EPA) establece que la humedad relativa debe mantenerse por debajo del 50 % para mitigar el crecimiento de moho y que el moho negro puede crecer en ambientes con una humedad relativa superior al 55 %.
Además, una humedad relativa más baja puede desalentar la presencia de los ácaros del polvo y otras plagas.
Con la implementación adecuada de sensores de humedad y otros sensores inteligentes de IoT, si la humedad detectada en un espacio de oficina supera el punto de ajuste requerido, la unidad de HVAC que alimenta el espacio puede tomar las medidas adecuadas para deshumidificarlo.
Sensores de monóxido de carbono
El monóxido de carbono es un veneno gaseoso tóxico que se produce tanto por procesos naturales como no naturales. Puede causar envenenamiento y muerte. En áreas urbanas, una alta densidad de motores de combustión interna puede generar altas concentraciones de monóxido de carbono, lo que genera una mala calidad del área en los espacios de oficinas.
Los códigos de construcción a menudo exigen sensores de monóxido de carbono como una forma de proteger a los ocupantes del envenenamiento. Luego, estos se utilizarán en sensores de calidad del aire de IoT en espacios de oficinas. Los sensores inteligentes de monóxido de carbono de IoT indican cuándo los niveles aumentan a un ritmo peligroso y notifican a los ocupantes que se pueden alcanzar niveles nocivos.
Sensores de detección de movimiento en las oficinas
Los sensores de detección de movimiento de IoT se utilizan para comprender si un espacio de oficina está ocupado de manera activa. En segundo lugar, los sensores de detección de movimiento de IoT se utilizan para activar las características de los edificios inteligentes, como iluminación inteligente o calefacción/refrigeración inteligente.
Los sensores de movimiento se encuentran más comúnmente en áreas de ocupación esporádica, como baños y espacios de almacenamiento. Cuando se detecta movimiento, estos sensores pueden enviar información al sistema de cámaras del edificio o encender las luces y los sistemas de ventilación.
Obtenga más información sobre cómo funcionan los sensores de movimiento.
Sensores de contacto inteligentes
La capacidad de detectar cuándo un objeto está abierto o cerrado también puede ser valiosa para la eficiencia del edificio y la seguridad de los ocupantes. Por ejemplo, saber si una ventana se deja abierta en un día de verano caluroso o en una fresca noche de invierno puede tener un impacto a largo plazo en la eficiencia del edificio y el consumo de energía. Además, se pueden usar interruptores electromecánicos y sensores de contacto para saber cuándo se accede a espacios de seguridad crítica.
Sensores infrarrojos
Los sensores infrarrojos inteligentes de IoT se pueden utilizar para un sinnúmero de diferentes aplicaciones de construcción inteligente. Los sensores infrarrojos se pueden usar de forma pasiva para detectar movimiento e incluso, detectar ciertas fuentes de luz, como llamas. Los sensores infrarrojos activos se pueden usar para detectar el movimiento y la distancia hasta un objeto y, a menudo, se utilizan en sistemas de seguridad inteligentes donde se debe entender la proximidad o la dirección de desplazamiento de un cliente.
Pero los sensores infrarrojos inteligentes se usan con mayor frecuencia para la detección de movimiento de humanos en espacios donde también existen otros tipos de movimiento, como fábricas oscuras o terminales de distribución de equipaje.
Sensores de humo
Los sistemas tradicionales de mitigación de incendios en las oficinas a menudo dependen de la presencia de una llama para activar el cabezal de un rociador contra incendios. Sin embargo, los edificios inteligentes tienen como objetivo encontrar el origen del incendio antes de que haya una llama. Como tales, los sensores inteligentes de detección de humo se utilizan en las rejillas para detectar el humo e indicar su ubicación de origen. Esto permite a los ingenieros y operadores de edificios detectar incendios antes de que comiencen, lo que puede ser extremadamente crítico en espacios de oficinas, áreas de fabricación, instalaciones de almacenamiento y otras aplicaciones de edificios inteligentes.
Sensores de audio
Si ha pasado una significativa cantidad de tiempo en un espacio de oficina, es posible que haya notado que la oficina puede estar muy silenciosa cuando está completamente ocupada, incluso si la gente está hablando. A menudo, esto se debe a los generadores de ruido blanco que comúnmente se usan para "apagar" los ruidos esporádicos generados por la ocupación. Para que estos generadores de ruido blanco inteligentes funcionen ad hoc, a menudo se utilizan sensores de audio y procesadores de audio para comprender las frecuencias que no son de ruido blanco y amplificar o reducir el ruido blanco según sea necesario.
Futuro de los dispositivos inteligentes de IoT en el lugar de trabajo
La IoT está mejorando y optimizando de forma continua los espacios de oficina en todo el mundo. Los dispositivos inteligentes de IoT en el lugar de trabajo están haciendo que los espacios sean más eficientes, seguros, cómodos y agradables.
Si bien esta lista de sensores incluye los sensores más comunes que encontramos en el lugar de trabajo de IoT en la actualidad, no hay duda de que la tecnología continuará innovando en los espacios de oficina automatizados. Los edificios inteligentes seguirán prosperando, usarán menos energía y dependerán de la tecnología de IoT para respaldar las operaciones diarias en el futuro.
Descubra cómo las ofertas de IoT de Arrow proporcionan soluciones conforme la iniciativa “Sensor to Sunset”™.