Les 8 principaux capteurs utilisés dans des applications IoT de bureaux intelligents

On estime qu'il y a aux États-Unis 900 millions de mètres carrés d'espaces de bureau et ce chiffre devrait encore croître d'un tiers dans les 30 prochaines années. L'échelle gigantesque des bureaux commerciaux au niveau mondial a présidé à l'adoption en masse de technologies qui améliorent l'efficacité, la sécurité et le confort des bâtiments.

Les

capteurs sont au cœur de ces technologies. Voici une présentation des huit capteurs IoT intelligents les plus utilisés dans les lieux de travail, avec une explication détaillée de la façon dont les capteurs IoT sont utilisés dans les solutions d'automatisation des bureaux.

Capteurs de température pour bureaux intelligents

S'il vous est jamais arrivé de devoir porter une veste au bureau ou de vous trouver dans une salle de réunion où il fait inconfortablement chaud, vous pouvez comprendre l'importance des capteurs de température dans les bureaux intelligents. L'OSHA conseille de maintenir la température des espaces de travail entre 20 et 25 °C. Heureusement, les jours des réunions étouffantes sont comptés.

Les bâtiments de bureaux modernes possèdent des systèmes de chauffage, ventilation et climatisation larges et complexes qui peuvent coûter des milliers d'euros. Ces systèmes utilisent souvent des capteurs de température répartis dans des réseaux pour leur indiquer les zones qui nécessitent davantage de ventilation, de refroidissement ou de chauffage afin de conserver des conditions de travail confortables. Par exemple, les espaces de bureaux exposés au sud ont une température plus élevée en journée que ceux exposés au nord, ce qui nécessite des capacités de refroidissement et de chauffage différentes au cours d'une journée de travail.

Capteurs d’humidité IoT intelligents

L'OSHA fixe également des recommandations pour le taux d'humidité dans les espaces de travail, de 20 à 60 % d'humidité relative. Toutefois, ces recommandations concernant l'humidité ne visent pas seulement le confort des occupants.

En présence d'une humidité suffisante, les moisissures peuvent proliférer. Par exemple l'Agence pour la protection de l'environnement (EPA) indique que l'humidité relative doit être maintenue en dessous de 50 % pour contenir leur croissance, sachant que la moisissure noire peut se développer dans des conditions d'humidité relative supérieures à 55 %.

En outre, une humidité relative plus faible peut décourager la présence d'acariens et autres nuisibles.

Grâce à l'installation appropriée de capteurs d'humidité et d'autres capteurs IoT intelligents, si l'humidité détectée dans un espace de bureau dépasse le point de consigne requis, l'unité de chauffage, ventilation et climatisation qui équipe cet espace peut prendre des mesures pour le déshumidifier.

Détecteurs de monoxyde de carbone

Le monoxyde de carbone est un gaz toxique produit par des processus à la fois naturels et non naturels. Il peut provoquer des empoisonnements et des décès. Dans les espaces urbains, une forte densité de moteurs à combustion interne peut conduire à des concentrations élevées de ce gaz et se traduire par une mauvaise qualité de l'air dans les bureaux.

Les codes de la construction exigent souvent l'installation de détecteurs de monoxyde de carbone pour protéger les occupants des risques d'empoisonnement. Ces appareils sont ensuite utilisés dans des détecteurs IoT de la qualité de l'air dans les espaces de bureaux. Les détecteurs intelligents de monoxyde de carbone IoT avertissent lorsque les niveaux augmentent à un rythme dangereux et informent les occupants de l'existence de risques pour la santé.

Détecteurs de mouvement dans les bureaux

Les détecteurs de mouvements IoT servent à savoir si un bureau est activement occupé ou non. Ils servent aussi à déclencher certaines fonctionnalités dans les bâtiments intelligents, comme les systèmes intelligents d'éclairage ou de chauffage/climatisation.

Le plus souvent, on trouve des

détecteurs de mouvements dans les lieux occupés de façon intermittente, comme les sanitaires ou les espaces de stockage. Lorsqu'un mouvement est détecté, ces capteurs sont capables de transmettre l'information au système de caméras du bâtiment, d'allumer la lumière ou d'activer les systèmes d'évacuation de l'air.

En savoir plus sur le fonctionnement des détecteurs de mouvements.

Détecteurs de contact intelligents

La possibilité de détecter l'ouverture ou la fermeture d'un objet peut également avoir son intérêt pour l'efficacité des bâtiments et la sécurité des occupants. Par exemple, savoir si une fenêtre a été laissée ouverte par un jour d'été très chaud ou une nuit d'hiver fraîche peut avoir des conséquences à long terme sur l'efficacité d'un bâtiment et sa consommation énergétique. En outre, les commutateurs électromécaniques et les détecteurs de contact peuvent servir à être informé en cas d'accès à des espaces cruciaux pour la sécurité.

Capteurs infrarouges

Les capteurs infrarouges intelligents IoT peuvent être utilisés dans une multitude d'applications pour bâtiments intelligents. On peut les utiliser passivement pour détecter des mouvements ou même certaines sources de lumière, telles que les flammes. Les capteurs infrarouges actifs peuvent servir à détecter des mouvements et la distance d'un objet. Ils sont souvent utilisés dans les systèmes de sécurité intelligents où il est nécessaire de connaître la proximité d'une personne ou la direction de son déplacement.

Mais les capteurs infrarouges intelligents sont le plus souvent utilisés à des fins de détection de mouvement dans les espaces où d'autres types de déplacement ont également lieu, tels que les usines ou les terminaux de tri des bagages.

Détecteurs de fumée

Les systèmes classiques de retard de feu dans les bureaux reposent souvent sur la présence d'une flamme pour déclencher l'ouverture des buses d'aspersion. Or, les bâtiments intelligents s'attachent à trouver la source de l'incendie avant même l'apparition des flammes. Les détecteurs de fumée en tant que tels sont utilisés dans les réseaux pour détecter la fumée et indiquer où se trouve sa source. Cela permet aux exploitants de bâtiments et aux ingénieurs de détecter les incendies avant qu'ils ne se déclenchent, ce qui peut être absolument crucial dans des bureaux, des unités de fabrication, des zones de stockage et d'autres applications des bâtiments intelligents.

Capteurs audio

Si vous avez passé un certain temps dans un bureau, vous aurez peut-être remarqué que l'ambiance peut parfois y être étonnamment calme alors que l'espace est entièrement occupé, même si des gens sont en train de parler. C'est souvent parce que des générateurs de bruit blanc sont utilisés pour « noyer » les bruits sporadiques générés par la présence d'occupants. Pour que ces générateurs fonctionnent correctement, des capteurs et des processeurs audio sont souvent mis à contribution pour détecter d'autres fréquences que le bruit blanc et amplifier ou réduire ce bruit blanc en fonction des besoins.

L'avenir des appareils IoT intelligents sur les lieux de travail

L'IoT améliore et optimise sans cesse les espaces de bureaux dans le monde entier. Les appareils IoT intelligents rendent les espaces de travail plus efficaces, plus sûrs, plus confortables et plus agréables.

Bien que cette liste de capteurs comprenne les capteurs les plus usités dans l'espace de travail IoT d'aujourd'hui, il ne fait aucun doute que cette technologie continuera d'innover dans les espaces de travail autonomisés. Les bâtiments intelligents continueront de se développer, utiliseront moins d'énergie et s'appuieront sur la technologie IoT pour faciliter les opérations quotidiennes pendant encore longtemps.

Découvrez comment les offres IoT d'Arrow proposent des solutions Sensor to Sunset™.


Articles de presse apparentés

Actualité

Sorry, your filter selection returned no results.

Nous avons mis à jour notre politique de confidentialité. Prenez un moment pour lire les changements. En cliquant sur "J'accepte", vous acceptez la clause de confidentialité d'Arrow Electronics ainsi que les conditions d'utilisation.

Notre site Internet place des cookies sur votre appareil pour améliorer votre expérience et pour améliorer notre site. Pour en savoir plus sur les cookies que nous utilisons et la façon de les désactiver, cliquez ici. Des cookies et des technologies de suivi peuvent être utilisés à des fins de marketing. En cliquant sur « Accepter », vous consentez au placement de cookies sur votre appareil et à notre utilisation de technologies de suivi. Cliquez sur « En savoir plus » pour de plus amples informations et instructions sur la façon de désactiver les cookies et les technologies de suivi. Même si l'acceptation des cookies et technologies de suivi est volontaire, leur désactivation peut entraîner un mauvais fonctionnement du site Internet et certaines publicités peuvent être moins pertinentes pour vous. Nous respectons votre confidentialité. Lisez notre politique de confidentialité ici.