Samsung ARTIK™, una piattaforma IoT integrata che riunisce insieme hardware, software, cloud, sicurezza e l'ecosistema dei partner è una risorsa chiave per tutti coloro che stanno progettando e creando applicazioni IoT di alta qualità. Se sei uno degli innovatori esperti che si stanno avvicinando alle risorse che forniscono Samsung ARTIK™ e i suoi moduli, stai certamente sfruttando la prototipizzazione e il progetto semplificati e ti stai concentrando sul rendere il tuo prodotto ancora più sorprendente nel suo funzionamento, forse integrando nella sua struttura alcune funzioni di rilevamento. Conveniently, i moduli di Samsung ARTIK™ fortemente integrati come il 530 e il 710 possono interfacciarsi con qualsiasi sensore che comunichi con I2C, SPI, o su una I/O analogica o digitale.
Disponiamo di oltre dodici sotto-categorie di sensori e un buon numero di essi integra le funzionalità che ti sono certamente familiari e che hai forse già preso in considerazione per il tuo progetto. Comunque, sappiamo che i veri innovatori sono spesso alla ricerca di qualcosa di inatteso, ragione per la quale desideriamo mostrarti dieci dei nostri sottovalutati sensori specializzati preferiti in grado di funzionare con Samsung ARTIK™.
Sensore touch capacitivo
Il primo sensore sottovalutato che desideriamo presentare è un sensore touch capacitivo. Il touch capacitivo non richiede che l'utente prema realmente su uno schermo come il touch resistivo e si affida al cambiamento di capacitanza del sensore quando un oggetto estraneo viene introdotto nell'area immediatamente circostante il sensore.
Visualizza prodotti correlati
I sensori stessi sono spesso piuttosto semplici e richiedono un'elaborazione successiva, ragione per cui tanti sensori touch capacitivi integrano anche comandi, filtri e ri-calibrazione automatica per offrire veramente dati utilizzabili a un microcontroller.
Sensore di orientamento 3D con rilevamento dei clic
A differenza di un accelerometro, un sensore di orientamento utilizza la sola gravità per rilevare 6 posizioni uniche. Queste sono solitamente utilizzate in dispositivi come i tablet per determinare la modalità orizzontale o verticale. FC30 di STMicroelectronics è speciale perché integra funzionalità simili al mouse riconoscendo tocchi singoli o doppi come interruzioni. Ciò rende questo sensore veramente un dispositivo indipendente che può essere utilizzato per applicazioni a interfaccia umana come fotogrammi di foto digitali o eventi innescati dal movimento.
Sensore del tempo di volo
Chiariamo una cosa: i sensori di tempo di volo non ti diranno per quanto tempo una cosa come un drone è stato in aria. Il termine deriva da quanto tempo impiega la luce per rimbalzare indietro dall'emittente al ricevitore.

I sensori di tempo di volo (ToF) sono, fondamentalmente, sensori di distanza e di prossimità. Alcuni, come il VL53L0CX utilizzano tecnologie come il laser ranging per aumentare l'accuratezza e ridurre gli effetti delle superfici con bassa riflettività. Questo modulo può anche essere utilizzato nel riconoscimento gestuale 1D o per velocizzare i sistemi Auto Focus delle fotocamere.
Sensore di umidità, pressione e temperatura digitale
Mentre i sensori combinati di temperatura e umidità non sono fuori dal comune, l'aggiunta del rilevamento della pressione frutta al chip BME280 di Bosch un posto nella categoria specialistica rendendolo una scelta interessante per numerose applicazioni IoT. Il dispositivo è piccolo e consuma 0,1 uA quando disattivato, rendendolo perfetto per dispositivi IoT a batteria, potenziamento GPS, o solo un contesto ambientale.
Sensori colore
Per alcune applicazioni, è sufficiente rilevare la luce utilizzando un semplice fotodiodo. Ciò fornisce all'utente dati quantitativi sui livelli di luce per applicazioni come quelle di illuminazione intelligente. Comunque, alcune applicazioni richiedono dati qualitativi sul colore della luce. Il TCS3472 di ams AG è considerato un convertitore da luce a digitale e fornisce un output digitale (I2C) di valori di luce rossa, verde, blu e chiara con blocco IR integrato. Il VEML6040 di Vishay fornisce anche dati sul colore RGBW e l'intensità, dove la specificità di questo sensore consiste nell'aggiunta di una speciale tecnologia di filtro che fornisce uno spettro che corrisponde alle risposte dell'occhio umano.
Sensore indice UV
I sensori luce d'ambiente sono utilizzati in molte applicazioni e l' SI1132 di Silicon Labs aggiunge ulteriori funzionalità con un sensore dell'indice UV integrato che può funzionare ovunque, da dietro un vetro scuro a sotto la luce diretta del sole. Il sensore mostra una buona immunità al rumore e può essere utilizzato in ambienti interni ed esterni per un'ampia gamma di applicazioni. Il sensore UV rende il dispositivo interessante per prodotti consumer nel mercato salute e fitness, poiché può fornire importanti informazioni a chi li indossa sui livelli UV esterni di cui si conoscono le implicazioni per la salute.
Sensore polvere
Abbiamo visto tutti il modo in cui un fascio di luce cattura le particelle di polvere nell'aria, ma mentre la maggior parte di noi trasalisce e corre a prendere uno straccio per la polvere, gli ingegneri vedono in Amphenol un'opportunità di analisi.
Il sensore di polvere SMART utilizza un LED IR e un fotosensore (come i sensori di prossimità IR) per rilevare e individuare le particelle nell'aria basandosi sulla loro riflessione. Può distinguere piccole particelle come il fumo delle sigarette e grandi particelle come la normale polvere di casa utilizzando un output PWM.
Sensore di vibrazione piezoelettrico
I sensori piezoelettrici non sembrano tecnologicamente tanto avanzati. Sono costituiti da un sottile materiale con proprietà speciali (un film di polimero PVDC piezoelettrico, in questo caso), con elettrodi metallici e laminato. Comunque, le informazioni che questi sensori sono in grado di fornire sono altamente configurabili.
Secondo la scheda dati del sensore di TE Connectivity 1005447-1:
Quando il sistema è deviato da un contatto diretto, il dispositivo fa da "switch" flessibile e l'output generato è sufficiente a innescare direttamente le fasi MOSFET o CMOS. Se il sistema è supportato dal suo contatto e viene lasciato vibrare "nello spazio libero" (con l'inerzia del fascio bloccato/libero che crea stress da piegamento), il dispositivo si comporterà come un accelerometro o un sensore di vibrazione. Aggiungendo massa o alterando la lunghezza libera dell'elemento bloccando si possono modificare la frequenza di risonanza e la sensibilità del sensore per adattarlo a specifiche applicazioni. La risposta multi-asse può essere ottenuta posizionando la massa fuori dal centro.
Sensore della qualità dell'aria
Composti organici volatili (COV) è un termine generico utilizzato per molte delle particelle pericolose che contribuiscono ad avere una scarsa qualità dell'aria. Quando discutiamo i possibili filamenti per la stampa 3D, la principale preoccupazione riguardante ABS forte e flessibile è il numero relativamente elevato di COV che rilascia quando viene scaldato alle temperature di stampa. Un sensore come l'AS-MLV-P2 di amu AG misura sia i COV che il monossido di carbonio per fornire dati completi sulla qualità dell'aria utilizzati per accendere in modo intelligente dei ventilatori o avvertire gli occupanti della stanza di un ambiente non salubre.
Sensore di fluttuazione
Alcuni sensori specializzati sono sensori perfettamente standard dotati di un attuatore specializzato. Il 59630 di Littelfuse sembra un normale interruttore reed in uno schema, ma viene attivato quando un liquido fa sì che il magnete contenuto in una schiuma a bassa densità si sollevi dal corpo del sensore.

Questo semplice progetto non richiede alimentazione in standby, può commutare fino a 10 A ed è più affidabile per l'impiego a lungo termine rispetto ad altre tecnologie di sensore di livello dei liquidi.
Così ora lo sapete: dieci sensori sottovalutati da includere nel tuo progetto man mano che continui a sfruttare i vantaggi della piattaforma IoT altamente integrata ™ Samsung ARTIK.