您可以与 Samsung ARTIK™ 一起使用的十个被低估的传感器

Samsung ARTIK™,一个集硬件、软件、云技术、安全性和合作伙伴生态系统于一体的集成式物联网平台,是众多正在设计和构建优质物联网应用程序的人士的关键资源。如果您是一名利用 Samsung ARTIK™ 及其模块所提供资源的精明的创新者,您无疑将利用简化的原型制作及设计,并专注于也许通过将某些传感功能集成到构建中使您的产品的功能更加令人印象深刻。方便的是,高度集成的 Samsung ARTIK™ 模块如 530 和 710 可以与任何可与 I2C、SPI 或模拟或数字 IO 相连的传感器进行互动。

我们有二十几个传感器子类别,并且大量传感器子类别可集成您无疑很熟悉并且也许已经考虑用于设计的功能。然而,我们知道,真正的创新者往往会注意意外之物,这就是我们想向您展示我们最喜爱的被低估的可与 Samsung ARTIK™ 一起使用的十个专门传感器的原因。

电容式触摸屏传感器

我们想要呈现的第一个被低估的传感器是电容式触摸屏传感器。电容式触摸屏传感器不需要用户实际按压像电阻式触摸屏的屏幕,并且当异物被引入到紧邻传感器的区域时,它可依赖传感器电容的变化。

参阅相关产品

CAP1208-1-A4-TR

Microchip Technology 触摸屏控制器 查看

传感器本身通常相当简单,需要后期处理,这就是为何如此多的电容式触摸屏传感器也集成了控制器、滤波及自动重新校准以真实地将可用数据传递给微控制器的原因。

具有点击检测功能的 3D 定向传感器

与加速度计不同, 定向传感器仅使用重力检测 6 个独特的位置。这些通常用于像平板电脑这样的设备来确定风景与肖像模式。STMicroelectronics 的FC30 很特别,因为它可通过将单击和双击识别为中断来集成鼠标似的功能。这使传感器真正成为一个独立的设备,可以用于人机界面应用程序,如数码相框或任何运动触发事件。

渡越时间传感器

让我们清楚一点,渡越时间传感器不会告诉您无人机之类的东西在空中有多久了。该术语来自于光从发射器反射回接收器需要多长时间。

0417 Ten Underrated Sensors You Can Use with Samsung ARTIK_IMAGE_1

渡越时间 (ToF) 传感器基本上是距离和近距传感器。有些渡越时间传感器,像 VL53L0CX 使用激光测距技术来提高精度并降低低反射率的表面效果。该模块甚至可以用于 1D 手势识别或加速相机自动对焦系统。

数字湿度、压力和温度传感器

虽然温度和湿度的组合传感器不是普通的,但在该组合中增加了压力感应可在专门类别中为 Bosch 的 BME280 芯片获得一席之地,并使其成为众多物联网应用程序的有吸引力的选择。该设备很小,禁用时消耗 0.1uA,非常适合电池供电的物联网设备,GPS 增强或只是环境背景。

颜色传感器

对于某些应用程序来说,使用简单的光二极管来感测光就足够了。这为用户提供了有关诸如智能照明的应用程序的光级的定量数据。然而,一些应用程序需要关于浅色的定性数据。来自 ams AG 的 TCS3472 被认为是一个光数字转换器,并提供红、绿、蓝和清亮光值的数字 (I2C) 输出,内置红外阻挡。Vishay 的 VEML6040 还提供 RGBW 色彩和强度数据,该传感器的特殊性是添加了特殊的过滤技术,可提供与人眼反应匹配的光谱。

紫外线指数传感器

环境光线传感器用于许多应用程序,并且 Silicon Labs 的 SI1132 使用集成紫外线指数传感器增加额外的功能,可以在从深色玻璃后面到阳光直射的任何地方发挥效用。该传感器具有良好的抗噪声能力,可在室内或室外使用,适用范围广泛。紫外线传感器使得该设备在健康和健身市场上对于消费者极具吸引力,因为它可以向佩戴者提供关于我们已知的具有健康影响的室外 UV 水平的重要信息。

灰尘传感器

我们都已明白一束光线捕捉空气中尘埃颗粒的方式,但是我们大多数人都退而使用抹布,Amphenol 的工程师看到了分析的机会。

SMART 灰尘传感器使用 IR LED 和光传感器(非常类似于 IR 近距传感器),以根据其反射来检测和识别空气中的颗粒。它可以使用 PWM 输出来区分小颗粒如香烟烟雾和大颗粒如标准房屋灰尘。

压电振动传感器

压电传感器并非着眼于高科技。它们是具有特殊性质的薄材料(在这种情况下为压电 PVDC 聚合物膜),给定金属引线并层压。然而,这些传感器可以提供的信息是高度可配置的。

根据 TE Connectivity 传感器的数据表1005447-1

当该传感器通过直接接触而偏转时,设备充当灵活的“开关”,产生的输出足以直接触发 MOSFET 或 CMOS 级。如果该传感器由其触点支撑并且在“自由空间”中振动(夹紧/自由光束的惯性产生弯曲应力),则该设备将作为加速度计或振动传感器。通过夹紧来增加质量或改变元件的自由长度,可以改变传感器的谐振频率和灵敏度,以适应特定应用程序。可以通过将质量定位在中心位置来实现多轴响应。

空气质量传感器

挥发性有机化合物 (VOC) 是导致空气质量差的许多有害颗粒的综合术语。当我们讨论用于 3D 打印的灯丝选项时,坚韧和柔性 ABS 的主要考虑因素是加热到可印刷温度时释放的挥发性有机化合物的量相对较高。一个传感器,如 amu AG 的 AS-MLV-P2 可测量挥发性有机化合物和一氧化碳,以提供用于智能开启风扇的综合空气质量数据或警告不安全环境的住客。

浮球传感器

一些专门的传感器是具有专门驱动器的完美的标准传感器。Littelfuse 的 59630 看起来像原理图中正常的簧片开关,但是当液体导致嵌入低密度泡沫的磁体从传感器主体上升时被驱动。

0417 Ten Underrated Sensors You Can Use with Samsung ARTIK_IMAGE_2

这种简单的设计无需备用电源,可以切换到 10A,并且长期使用比其他液位传感器 技术更可靠。

总之, 在继续利用高度集成的 Samsung ARTIK™ 物联网平台时,您可以将十个低估的传感器纳入您的设计。

相关新闻文章

最新消息

Sorry, your filter selection returned no results.

请仔细阅读我们近期更改的隐私政策。当按下确认键时,您已了解并同意艾睿电子的隐私政策和用户协议。

本网站需使用cookies以改善用户您的体验并进一步改进我们的网站。此处阅读了解关于网站cookies的使用以及如何禁用cookies。网页cookies和追踪功能或許用于市场分析。当您按下同意按钮,您已经了解并同意在您的设备上接受cookies,并给予网站追踪权限。更多关于如何取消网站cookies及追踪的信息,请点击下方“阅读更多”。尽管同意启用cookies追踪与否取决用户意愿,取消网页cookies及追踪可能导致网站运作或显示异常,亦或导致相关推荐广告减少。

我们尊重您的隐私。请在此阅读我们的隐私政策。