Dix capteurs sous-estimés que vous pouvez utiliser avec Samsung ARTIK™

Samsung ARTIK™, une plateforme intégrée IdO qui rassemble matériel, logiciel, informatique en nuage, sécurité et écosystème des partenaires dans un seul endroit ; une ressource clé pour bon nombre de personnes qui conçoivent et construisent des applications IdO de haute qualité. Si vous êtes l'un de ces innovateurs avisés qui font appel aux ressources fournies par Samsung ARTIK™ et ses modules, vous profitez sans doute pleinement d'un prototypage et d'une conception simplifiés, et vous mettez l'accent sur la fabrication d'un produit qui en est d'autant plus impressionnant de fonctionnalité, peut-être en intégrant certaines capacités de captage au cours du développement. De façon très pratique, des modules Samsung ARTIK hautement intégrés™ comme le 530 et le 710 peuvent servir d'interface pour tout capteur communiquant en I2C, SPI ou par E/S analogique ou numérique.

Nous avons plus d'une vingtaine de sous-catégories de capteurs, et bon nombre d'entre eux intègrent des fonctionnalités que vous connaissez certainement et que vous avez peut-être déjà envisagées pour votre conception. Néanmoins, nous savons que les véritables innovateurs sont souvent à la recherche de l'inattendu, c'est pourquoi nous voulons vous présenter dix de nos capteurs spécialisés qui sont sous-estimés et capables de fonctionner avec Samsung ARTIK™.

Capteur tactile capacitif

Le premier capteur sous-estimé que nous voulons présenter est un capteur tactile capacitif. Le tactile capacitif ne requiert pas que l'utilisateur appuie sur l'écran comme le tactile résistif, il se base sur la variation de la capacité électrique du capteur lorsqu'un objet étranger est introduit dans la zone entourant immédiatement le capteur.

Voir les produits connexes

CAP1208-1-A4-TR

Microchip Technology Contrôleurs à écran tactile Afficher

Les capteurs eux-mêmes sont souvent assez simples et requièrent un post-traitement, c'est pourquoi tant de capteurs tactiles capacitifs intègrent aussi des contrôles, le filtrage et le recalibrage automatique pour fournir des données véritablement utilisables à un microcontrôleur.

Capteur d'orientation 3D avec détection de clic

Contrairement à un accéléromètre, un capteur d'orientation utilise seulement la gravité pour détecter 6 positions uniques. Ces derniers sont communément utilisés dans des appareils comme les tablettes pour déterminer le mode paysage vs le mode portrait. Le FC30 de STMicroelectronics est particulier parce qu'il intègre une fonctionnalité de type souris en reconnaissant les simples ou doubles pressions comme les interruptions. Cela fait de ce capteur un dispositif véritablement indépendant qui peut être utilisé pour les applications avec interface humaine comme les cadres photos numériques ou tout évènement déclenché par le mouvement.

Capteur temps de vol

Mettons d'abord une chose au clair – les capteurs temps de vol ne vous diront pas combien de temps un appareil de type drone passe en l'air. Le terme provient en réalité du temps qu'il faut pour que la lumière soit réfléchie de l'émetteur vers le receveur.

0417 Ten Underrated Sensors You Can Use with Samsung ARTIK_IMAGE_1

Les capteurs temps de vol (time of flight, ToF) sont en fait des capteurs de distance et de proximité. Certains comme le VL53L0CX utilisent des technologies comme la mesure de distance par laser pour améliorer la précision et diminuer les effets des surfaces à faible réflectivité. Ce module peut même être utilisé pour la reconnaissance de gestes en 1D ou pour accélérer les systèmes d'auto-focus d'appareils photos.

Capteur numérique d’humidité, de pression et de température

Bien que les capteurs de température et d'humidité combinés ne soient pas inhabituels, ajouter le captage de pression à ce mélange vaut à la puce BME280 de Bosch une place dans cette catégorie spécialisée, et fait d'elle un choix attrayant pour de nombreuses applications IdO. Le dispositif est minuscule et consomme 0,1 uA lorsqu'il est désactivé, ce qui le rend idéal pour les appareils IdO alimentés par piles, le perfectionnement de GPS ou simplement un contexte environnemental.

Capteurs de couleur

Pour certaines applications, il suffit de capter la lumière en utilisant une simple photodiode. Cela donne à l'utilisateur des données quantitatives sur les niveaux de lumière pour des applications telles que l'éclairage intelligent. Cependant, certaines applications ont besoin de données qualitatives sur la couleur de la lumière. Le TCS3472 d'ams AG est considéré comme un convertisseur lumière-vers-numérique et fournit une sortie numérique (I2C) de valeurs de rouge, de vert, de bleu et de clarté de lumière. Le VEML6040 de Vishay fournit aussi des données de couleurs RGBW et d'intensité, la spécialisation de ce capteur tenant à l'ajout d'une technologie spéciale de filtrage qui fournit un spectre correspondant aux réactions de l'œil humain.

Capteur d'indice UV

Les capteurs de lumière ambiante sont utilisés dans de nombreuses applications, et le SI1132 de Silicon Labs apporte une fonctionnalité supplémentaire avec un capteur d'indice UV intégré qui peut fonctionner n'importe où, derrière un verre sombre aussi bien qu'à la lumière directe du soleil. Le capteur présente une bonne immunité au bruit et peut être utilisé en intérieur comme en extérieur pour une large gamme d'applications. Le capteur UV rend ce dispositif attrayant pour des produits grand public sur le marché de la santé et du fitness, du fait qu'il peut potentiellement donner des informations importantes au porteur sur les niveaux d'UV en extérieur, que l'on sait avoir des implications en matière de santé.

Capteur de poussière

Tout un chacun a déjà vu comment un rayon de lumière pouvait capturer les particules de poussières dans l'air, mais là où la plupart d'entre nous grimacent et courent chercher un chiffon, les ingénieurs d'Amphenol ont perçu une occasion de pousser l'analyse plus loin.

Le capteur de poussière SMART utilise un capteur photosensible et une DEL infrarouge (tout comme les capteurs de proximité infrarouge) pour détecter et identifier des particules en se basant sur leur réflexion. Il peut distinguer des petites particules comme celles de la fumée de cigarette et des grosses particules comme celles de la poussière domestique classique en utilisant une sortie PWM.

Capteur de vibration piézoélectrique

Les capteurs piézos n'ont pas franchement une allure "high-tech". Ils sont en fait un matériau fin aux propriétés spéciales (ici un film polymère en PVDC piézoélectrique), assorti de conducteurs métalliques et laminé. Les informations que ces capteurs peuvent fournir sont cependant hautement configurables.

La fiche technique du capteur TE Connectivity 1005447-1 nous dit :

Lorsque l'assemblage est dévié par contact direct, le dispositif agit comme un "commutateur" flexible, et la sortie produite est suffisante pour déclencher directement des étages MOSFET ou CMOS. Si l'assemblage est supporté par ses contacts et laissé en vibration "dans l'espace libre" (avec l'inertie du faisceau serré/libre produisant une contrainte de flexion), l'appareil se comportera comme un accéléromètre ou un capteur de vibration. Ajouter de la masse ou modifier la longueur libre de l'élément en serrant peut changer la fréquence de résonance et la sensibilité du capteur pour une meilleure adaptation à des applications spécifiques. Une réponse multiaxiale peut être obtenue en positionnant la masse de manière excentrée.

Capteur de qualité de l’air

"Composés organiques volatils" (COV) est un terme générique pour désigner de nombreuses particules nocives qui contribuent à la mauvaise qualité de l'air. Lorsque nous parlons d'options de filament pour l'impression 3D, la principale préoccupation concernant un ABS résistant et flexible est la quantité relativement élevée de COV qu'il libère lorsqu'il est chauffé à des températures d'impression. Un capteur tel que le AS-MLV-P2 d'amu AG mesure à la fois les COV et le monoxyde de carbone pour fournir des données exhaustives sur la qualité de l'air, données utilisées intelligemment pour mettre en marche des ventilateurs ou pour avertir les occupants de la pièce que les conditions sont dangereuses.

Capteur à flotteur

Certains capteurs spécialisés sont des capteurs parfaitement classiques avec un actionneur spécialisé. Le 59630 de Littelfuse ressemble à un interrupteur à lames normal sur un schéma, mais il est actionné lorsqu'un liquide a pour effet que l'aimant enveloppé dans une mousse à faible densité s'élève et s'éloigne donc du corps du capteur.

0417 Ten Underrated Sensors You Can Use with Samsung ARTIK_IMAGE_2

Cette conception simple ne requiert aucune alimentation de secours, peut commuter jusqu'à 10 A, et est plus fiable pour une utilisation de longue durée que les autres technologies de capteur de niveau de liquide.

Voilà – dix capteurs sous-estimés à incorporer dans votre conception tout en continuant à tirer parti des avantages de la plateforme IdO hautement intégrée Samsung ARTIK™.

Articles de presse apparentés

Actualité

Sorry, your filter selection returned no results.

Nous avons mis à jour notre politique de confidentialité. Prenez un moment pour lire les changements. En cliquant sur "J'accepte", vous acceptez la clause de confidentialité d'Arrow Electronics ainsi que les conditions d'utilisation.

Notre site Internet place des cookies sur votre appareil pour améliorer votre expérience et pour améliorer notre site. Pour en savoir plus sur les cookies que nous utilisons et la façon de les désactiver, cliquez ici. Des cookies et des technologies de suivi peuvent être utilisés à des fins de marketing. En cliquant sur « Accepter », vous consentez au placement de cookies sur votre appareil et à notre utilisation de technologies de suivi. Cliquez sur « En savoir plus » pour de plus amples informations et instructions sur la façon de désactiver les cookies et les technologies de suivi. Même si l'acceptation des cookies et technologies de suivi est volontaire, leur désactivation peut entraîner un mauvais fonctionnement du site Internet et certaines publicités peuvent être moins pertinentes pour vous. Nous respectons votre confidentialité. Lisez notre politique de confidentialité ici.