Il termine "edificio intelligente" si riferisce a strutture dotate di un sistema di gestione degli edifici che regola e controlla automaticamente diversi tipi di utilizzo dell'energia, quali l'illuminazione, la climatizzazione e il riscaldamento dell'acqua. L'utilizzo di tecnologie avanzate come l'IoT (Internet of Things) e l'IA (Intelligenza artificiale) consente agli edifici intelligenti non solo di risparmiare energia, ma anche di migliorare la sicurezza, favorire un ambiente più confortevole e semplificare i processi di gestione. Riducendo il carico di lavoro del personale addetto alla gestione degli edifici, gli edifici intelligenti creano un modello operativo più efficiente per gli edifici moderni.
Superare le sfide della gestione degli edifici
Gestire la carenza di manodopera e l'aumento dei salari per una maggiore efficienza
Dall'inizio della pandemia, l'economia globale ha dovuto far fronte a un aumento dei prezzi dovuto alla stagnazione economica e all'inflazione, mentre i paesi in via di sviluppo stanno registrando un aumento dei salari dei lavoratori. Anche il settore della gestione degli edifici subisce un impatto simile, poiché diventa necessario aumentare gli stipendi iniziali per attrarre e trattenere il personale. Inoltre, la scarsità di professionisti qualificati nella gestione degli edifici nei paesi in via di sviluppo complica l'adozione e l'implementazione delle tecnologie più recenti. Di conseguenza, molte operazioni di gestione degli edifici dipendono da processi manuali che possono portare a inefficienze. Questa situazione, sommata all'aumento dei salari, pone una sfida significativa per una gestione efficace degli edifici.
Affrontare l'aumento dei prezzi delle materie prime: un percorso per gestire l'aumento dei costi di costruzione
Il prezzo del petrolio greggio, del gas naturale e di altre materie prime continua a salire a causa dell'incertezza sul futuro causata dal terrorismo e dai conflitti in varie parti del mondo. Di conseguenza, anche i prezzi dell'energia stanno salendo alle stelle, così come aumentano sempre più i costi di gestione delle apparecchiature elettriche, ad esempio per l'aria condizionata e l'illuminazione. L'aumento del prezzo delle materie prime è la causa principale dell'aumento dei costi per la manutenzione e la gestione degli edifici ad alto consumo energetico. Inoltre, a differenza di altri problemi, l'aumento dei prezzi è un problema globale, che rende impossibile per una singola azienda risolverlo tramite metodi gestionali. Sono quindi necessarie riforme più drastiche, come l'introduzione delle tecnologie più recenti.
Ottimizzazione del valore: come la riduzione degli spazi per uffici riduce i prezzi dei contratti
In risposta alla pandemia, il passaggio al lavoro da remoto ha offerto alle aziende vantaggi economici, in particolare sotto forma di riduzione dei costi di affitto di spazi di lavoro più piccoli. Inoltre, le preoccupazioni iniziali relative alle difficoltà di comunicazione vengono affrontate in modo efficace attraverso riunioni online e l'implementazione dell'hot desking in ufficio. Questa tendenza ha portato a un'eccedenza di spazi per uffici disponibili, che a sua volta ha determinato una riduzione dei prezzi per i contratti dei servizi di gestione degli edifici.
Trasformazione degli spazi: come le innovazioni IoT rendono gli edifici più intelligenti
Esistono molti approcci diversi per affrontare le problematiche di gestione degli edifici. Diamo un'occhiata ad alcune delle principali soluzioni.

Ottimizzazione: come utilizzare la rete
In tutto l'edificio sono installati sensori e i dati vengono raccolti tramite la rete. I gestori degli edifici ricevono una serie di dati in tempo reale, consentendo loro di gestire l'edificio in modo efficiente da una posizione centrale. Inoltre, i servizi cloud possono essere utilizzati per monitorare gli edifici da remoto.
Gestione dell'energia: introduzione della tecnologia di rilevamento
Sensori e telecamere che misurano la temperatura, l'umidità, la concentrazione di CO2, la luminosità, il flusso di persone, ecc. sono installati in tutto l'edificio e i relativi dati vengono raccolti tramite la rete e utilizzati nella gestione dell'energia. Analizzando i dati raccolti dai sensori e dalle telecamere è possibile ottimizzare l'uso dell'energia.
Approcci adottati in edifici e strutture esistenti diversi dagli edifici adibiti a uffici
Le iniziative per rendere gli edifici intelligenti non si limitano ai nuovi progetti di costruzione. Durante una ristrutturazione importante di edifici esistenti, anche la semplice installazione di apparecchiature per il risparmio energetico o di sicurezza può rivelarsi molto efficace. Inoltre, la capacità di raccogliere e analizzare diversi tipi di dati nell'edificio, ad esempio il numero di persone che entrano ed escono e il numero di utenti in diversi periodi di tempo, può essere utilizzata per scopi di ricerca di mercato negli edifici commerciali.
I vantaggi degli edifici intelligenti
Quali sono i vantaggi di realizzare un edificio intelligente, dotato delle tecnologie più recenti?

Ampliamento dell'area di gestione delle strutture che può essere eseguita da una sola persona grazie alle tecnologie IoT
L'utilizzo della tecnologia cloud computing consente di monitorare e gestire da remoto i consumi energetici e gli ambienti interni da una posizione centrale.
Oltre a visualizzare il consumo di energia e l'ambiente interno, i servizi cloud possono essere utilizzati per gestire più edifici da un'unica posizione. Se gli edifici possono essere monitorati da remoto, non è necessario assegnare personale a ciascun edificio, ma è sufficiente inviare personale sul posto quando si verifica un problema.
L'introduzione delle tecnologie IoT in questo modo è un approccio utile che risolve i problemi di carenza di manodopera e di tecnici competenti, ampliando al contempo l'area di facility management che può essere gestita da una singola persona.
Risparmio di energia e manutenzione predittiva
Analizzando i dati che mostrano l'utilizzo di elettricità, gas, acqua, ecc. e collegando i risultati dell'analisi con il funzionamento delle apparecchiature che consumano energia, è possibile ottimizzare in modo efficiente il consumo energetico all'interno dell'edificio.
Poiché in un edificio intelligente il consumo energetico viene costantemente monitorato, è possibile conoscere non solo il consumo energetico, ma anche lo stato operativo delle apparecchiature presenti nell'edificio. Monitorando le apparecchiature che consumano energia insieme a questi dati, è possibile ottenere un risparmio energetico ottimale. Inoltre, ciò consente di effettuare una manutenzione predittiva: rilevare e intervenire sui guasti delle apparecchiature e su altre anomalie in una fase iniziale, prima che diventino un problema.
Migliorare l'ambiente interno
La visualizzazione e l'analisi dei dati sull'ambiente interno, come la temperatura e la concentrazione di CO2, consentono di realizzare un'adeguata climatizzazione e ventilazione, rendendo l'ambiente più piacevole per gli utenti e i residenti della struttura. Ad esempio, in un edificio intelligente, la concentrazione e la distribuzione di CO2 all'interno possono essere ottenute tramite sensori, e la quantità di aria esterna immessa può essere regolata in base alla concentrazione di CO2. In questo modo si evita un'eccessiva immissione di aria esterna, riducendo così l'energia necessaria per il condizionamento dell'aria.
Maggiore protezione e sicurezza
Gli intrusi possono essere rilevati tramite telecamere e sensori installati nell'edificio. È anche possibile gestire le presenze e i posti a sedere dei dipendenti tramite la scansione dei loro tesserini identificativi o delle loro vene. Inoltre, i sensori di temperatura possono essere utilizzati per rilevare gli incendi.
Oltre a rilevare intrusi e incendi, gli edifici intelligenti possono essere collegati ad allarmi e sistemi di allarme, garantendo una risposta rapida in caso di emergenza.
BAS e BEMS
Nella gestione intelligente degli edifici vengono spesso utilizzati i termini "BAS" e "BEMS". Si tratta di due termini tecnici essenziali nella gestione degli edifici. In questa sezione spiegheremo il loro significato e la relazione tra loro.
BAS
Abbreviazione di "Building Automation System", che si riferisce a un sistema che automatizza varie apparecchiature e strutture all'interno dell'edificio e consente la loro gestione centralizzata. Il BAS è un sistema di monitoraggio centrale che monitora e controlla il funzionamento e il consumo energetico di apparecchiature, ad esempio per l'aria condizionata, l'illuminazione e la sicurezza.

BEMS
Abbreviazione di "Building energy Management System". Il BEMS è un sistema che visualizza e gestisce il consumo energetico, come gas ed elettricità, sulla base dei dati ottenuti da sensori installati nei pavimenti, nelle stanze e nelle apparecchiature. Sebbene simile al BAS, il BEMS è un sistema basato sul BAS ed è specifico per visualizzare il funzionamento e il consumo energetico di tutte le apparecchiature all'interno dell'edificio. Oltre a visualizzare il consumo energetico, l'analisi dei dati ottenuti dai sensori consente di gestire in modo unificato ed efficiente la fornitura di energia, con la conseguenza di un risparmio energetico e un ambiente più gradevole.

Relazione tra BAS e BEMS
La conoscenza dell'utilizzo attuale dell'energia è la chiave per ottenere un risparmio energetico. I dati che rivelano il consumo energetico possono essere raccolti attraverso l'uso di reti e sensori BAS. Questi dati vengono visualizzati nel BEMS sotto forma di grafici e tabelle. Ciò consentirà di identificare eventuali consumi energetici eccessivi. In altre parole, il BEMS è un sistema che aggiunge la funzionalità di gestione dell'energia al BAS.
L'introduzione di un BEMS basato su un BAS è un passaggio essenziale nella creazione di edifici intelligenti che puntano a risparmiare energia, creare un ambiente più confortevole e ridurre l'onere per il personale addetto alla gestione dell'edificio.
Vantaggi degli edifici intelligenti: migliorare l'efficienza con la tecnologia IoT
Gli edifici intelligenti sfruttano la tecnologia di gestione degli edifici all'avanguardia basata sull'IoT per offrire una serie di vantaggi. Questi includono significativi risparmi energetici, maggiore sicurezza e capacità di semplificare le attività di gestione delle strutture, consentendo a una sola persona di gestire più aree in modo efficiente. Inoltre, gli edifici intelligenti promuovono pratiche di gestione degli edifici resilienti, in grado di adattarsi a sfide quali pandemie e aumento dei prezzi delle materie prime. Questi vantaggi derivano da tecnologie pratiche che non solo stabilizzano le operazioni nel settore della gestione degli edifici, ma offrono anche la flessibilità necessaria per concentrarsi su attività più complesse.