Elementi di base dell'affidabilità di un connettore

Pubblicato da

L'affidabilità è un termine che viene comunemente usato nella nostra vita quotidiana. Alcune auto sono ricercate per la loro alta affidabilità; altre vengono evitate per il motivo opposto. L'affidabilità è una qualità desiderata in un amico, un capo, un assegno; tuttavia il suo preciso significato può variare a seconda del contesto.

Quando si tratta di connettori elettrici, l'affidabilità ha una definizione precisa. In parole semplici: affidabilità è "la probabilità che un connettore si comporterà come richiesto per un periodo desiderato di tempo durante il quale è sottoposto ad un dato insieme di stress ambientali e/o meccanici."

Questa definizione afferma che vi è un insieme definito di prestazioni che deve essere mantenuto per un tempo definito, mentre il connettore sta funzionando sotto l'insieme definito di condizioni. Poiché alcune o tutte queste possono cambiare con l'applicazione, una specifica dell'affidabilità dei connettori è funzione di tutti e tre.

Elementi di base per la costruzione di un connettore

Ma, dicevamo, cos'è esattamente un connettore? Una definizione generale di connettore che è un connettore "fornisce una connessione separabile tra due elementi di un sistema elettronico senza distorsione inaccettabile del segnale o perdita di potenza."

I due termini principali di questa definizione sono "separabili" e perdita di prestazioni "inaccettabile", entrambi dipendono dall'applicazione del connettore e dai suoi requisiti elettrici e ambientali.

Di seguito è riportato un disegno semplificato di un connettore, che mostra i componenti principali insieme con un primo piano della finitura del contatto e dell'interfaccia.

 0715_Basics of Connector Reliability_inarticle

Figura 1: Componenti elettrici di un connettore. (Fonte: TE Connectivity)

La parte elettrica per ogni connessione consiste in un pin connettore e una molla di contatto di accoppiamento, che esercita una forza meccanica sul perno ad essa associato per mantenere la continuità elettrica. I perni e le molle sono tutti contenuti all'interno di un guscio rigido; i due gusci vengono uniti insieme, normalmente con un meccanismo chiave che ne garantisca il corretto orientamento.

Modalità e meccanismi di guasto

Se nulla si guastasse, l'affidabilità dei connettori sarebbe un non-problema. Se si guarda a ciò che può andare storto in un connettore, possiamo distinguere tra le modalità di guasto e i meccanismi di guasto. Una modalità di guasto è il modo particolare in cui il connettore potrebbe guastarsi dal punto di vista funzionale rispetto ai requisiti dell'applicazione; ad esempio, la resistenza a contatto che supera la specifica o una forza di inserimento inaccettabilmente elevata sono entrambe modalità di guasto. Un meccanismo di guasto è una causa di una modalità di guasto, ad esempio vibrazioni meccaniche e sovrastress elettrico sono entrambi meccanismi che possono portare al guasto.

Ecco alcuni meccanismi di guasto comuni e le loro tipiche modalità di guasto:

Meccanismo di guasto

Tipica modalità di guasto

Stress meccanico: vibrazioni, shock, stress sostenuti di piegamento, ripetizione di accoppiamento e disaccoppiamento

Danni al guscio del connettore e alla chiave; cattivo accoppiamento e danno al circuito; usura eccessiva che porta a connessioni intermittenti o aperte

Temperature eccessivamente elevate

Rottura dell'isolamento; aumento della resistenza a contatto

Temperature eccessivamente basse

Danno ai componenti non-metallici

Elevata umidità

Aumento della resistenza a contatto, corrosione

Determinazione dell'affidabilità di un connettore

Come sviluppare metriche di affidabilità per i connettori? Nella maggior parte dei campi, l'affidabilità è determinata utilizzando uno dei tre metodi disponibili:

1)      Utilizzo effettivo: controlla le prestazioni del prodotto in funzione.

2)      Predittivo: prevede l'affidabilità sulla base di un modello sviluppato attraverso studi e/o prove empiriche.

3)      Fisica dei guasti: identifica i potenziali meccanismi di guasto e sviluppa un programma di test accelerato per indurre i guasti e, quindi, prevedere le prestazioni reali.

Per una serie di ragioni, tuttavia, queste tecniche non sono adatte per i connettori. Metriche statistiche standard quali l'MTTF e l'MTBF (Mean Time To Failure e Mean Time Between Failures, rispettivamente) sono difficili da ottenere. Al loro posto, i produttori di connettori forniscono un insieme di specifiche operative elettriche e meccaniche garantite e una serie di prove di qualificazione che i prodotti campione hanno superato.

Articoli correlati

Ultime notizie

Sorry, your filter selection returned no results.

Non perderti le ultime novità sull'elettronica

Abbiamo aggiornato la nostra Politica sulla privacy. Ti preghiamo di verificare le modifiche apportate. Facendo clic su "Accetto", dichiari di accettare la Politica sulla privacy e i Termini di utilizzo di Arrow Electronics.

Il nostro sito web mette i cookies sul vostro dispositivo per migliorare la vostra esperienza e il nostro sito. Leggete altre informazioni sui cookies che usiamo e su come disabilitarli qui. I cookies e le tecnologie di tracking possono essere usati per scopi commerciali.

Con un click su “Accept”, voi consentite l'inserimento dei cookies sul vostro dispositivo e l'uso da parte nostra di tecnologie di tracking. Per avere altre informazioni e istruzioni su come disabilitare i cookies e le tecnologie di tracking, clickate su “Read More” qui sotto. Mentre l'accettazione dei cookies e delle tecnologie di tracking è volontaria, una loro disabilitazione potrebbe determinare un funzionamento non corretto del sito web, ed alcuni messaggi di allarme potrebbero essere per voi meno importanti.

Noi rispettiamo la vostra privacy. Leggete qui la nostra politica relativa alla privacy