Tipi di connettività ad alta velocità
Non è certo un'esagerazione dire che i connettori fanno girare il mondo.
Ad esempio, nel 2017, l'auto media presentava 274 connettori dedicati, con un tasso previsto di crescita del 5% ogni anno fino al 2022.
La maggior parte di questi connettori presenta diversi -- se non dozzine -- di I/O specifici, che forniscono funzionalità e informazioni cruciali per le operazioni dell'auto. Tuttavia, le applicazioni automobilistiche hanno molto pochi connettori rispetto ai prodotti orientati all'elettronica, come computer, server e apparecchiature di comunicazione.
Man mano che il mondo continua a integrare questi sistemi elettrici altamente complessi, l'importanza di questi connettori ad alta velocità e affidabilità diventerà più essenziale che mai.
Qui esamineremo alcuni dei tipi di connettori ad alta velocità più popolari sul mercato oggi, oltre ai modi più comuni per usarli.
Connettori in Fibra Ottica
I connettori a fibra ottica rappresentano lo standard d'oro per il trasferimento dati ad alta velocità. Sono in grado di raggiungere velocità di trasferimento dati superiori a 1 petabit al secondo (125 terabyte/sec) -- l'equivalente della velocità di trasferimento dati necessaria per trasmettere simultaneamente 10 milioni di canali di contenuti in 8K.
Sebbene questa velocità sia un record mondiale - non una comunemente raggiunta, è un'indicazione delle velocità sbalorditive che i connettori in fibra ottica possono potenzialmente raggiungere.
I connettori in fibra ottica sono molto più costosi rispetto ai connettori tradizionali basati su conduttori (come il rame). La velocità della fibra ottica rimane ineguagliata: viene spesso utilizzata in apparecchiature di comunicazione di fascia alta, server informatici, comunicazioni critiche a lunga distanza e persino per comunicazioni sottomarine tra continenti.
Scopri di più sui diversi tipi di connettori in fibra ottica.
Connettori Backplane
I connettori backplane sono utilizzati in applicazioni di interconnessione ad alte prestazioni e alta densità, come le connessioni da scheda a scheda. Spesso raggiungono velocità di trasferimento dati superiori ai 10 Gbps.
Ad esempio, il connettore MULTIGIG RT Backplane 1410188-3 di TE Connectivity è in grado di offrire prestazioni ultra elevate per applicazioni di interconnessione complesse e avanzate. Può raggiungere quasi 25 Gbps su 112 contatti indipendenti, conformarsi agli standard di vibrazione VITA e persino qualificarsi per applicazioni militari avioniche e di difesa.
I connettori backplane sono spesso utilizzati in combinazione con comunicazioni, calcolo e networking ad alta velocità e basati su segnale, in applicazioni di fascia alta in cui la densità e la velocità sono la massima priorità per gli ingegneri.
Connettori per Telecomunicazioni e Telefonia
I connettori per telecomunicazioni e telefonia sono connettori ad alta velocità progettati per l'industria delle comunicazioni. Spesso utilizzano la tecnologia a fibre ottiche e la connettività basata su conduttori.
Ad esempio, il connettore I/O pluggable CXP di TE Connectivity 2149152-1 può raggiungere 12,5 Gbps per canale, con una larghezza di banda totale di 150 Gbps. È conforme agli standard InfiniBand CXP 12x QDR e IEEE 100 Gbps Ethernet.
Questi connettori sono progettati per ambienti di dati ad alta velocità, il che significa che spesso impiegano una varietà di misure di prevenzione EMI, dissipatori di calore e un ingombro ridotto.
Internet ad alta velocità - Connettore Ethernet RJ45
Sebbene siano un sottoinsieme dei connettori per Telecomunicazioni e Telefonia, i connettori RJ-45 sono sinonimo di connettori per "Internet ad alta velocità/Ethernet". Sono in grado di raggiungere velocità fino a 40Gbps.
I connettori RJ-45 sono limitati nella loro velocità dagli standard di cablaggio Ethernet dell'IEEE, con la Categoria 8.2 che raggiunge una velocità massima di trasferimento dati di 40Gbps. I connettori Ethernet ad alta velocità più comuni e moderni sono compatibili con Categoria 6a (Cat6a), il che significa che raggiungono velocità di circa 10Gbps.
Ad esempio, PX0893 di Bulgin Limited, è un accoppiatore RJ-45 schermato conforme Cat6a utilizzato per applicazioni di connessione diretta del pannello montato su PCB.
Connettori ad Alta Velocità
I connettori ad alta velocità sono utilizzati in quasi tutte le applicazioni elettroniche del pianeta. Che si tratti di connettori che collegano il tuo computer a Internet o di cavi in fibra ottica sottomarini collegati ai data center, svolgono un ruolo fondamentale nella nostra vita moderna. I connettori ad alta velocità operano spesso solo a bassi voltaggi e utilizzano conduttori di alta qualità e mezzi di trasferimento dati avanzati. Questo significa che possono essere spesso piuttosto costosi, ma la loro importanza per il nostro stile di vita è inestimabile.
Tag articolo