Sensori medicali Honeywell: tecnologia critica per applicazioni sanitarie critiche

Pandemie sanitarie globali. Malattie croniche. Invecchiamento della popolazione. Risorse limitate, nonostante l'ampliamento delle normative. Si prevede che nei prossimi anni il settore sanitario dovrà far fronte a un aumento ancora maggiore della domanda, abbinato a controlli dei costi più rigorosi.
Queste tendenze presentano delle sfide e Honeywell è pronta a rispondere. Il mondo sta vivendo una rivoluzione tecnologica che sta influenzando e provocando dei cambiamenti nell'assistenza sanitaria e ci sono diverse opportunità nell'ambito dell'assistenza ai pazienti per i produttori di apparecchiature medicali.
Ventilatori
Si prevede che la pandemia globale e gli eventi correlati aumenteranno a dismisura la domanda di ventilatori meccanici. Per supportare una funzione vitale e salvavita, i ventilatori devono essere prodotti stabili, precisi e affidabili. Le soluzioni di sensori e interruttori Honeywell sono progettate per migliorare le prestazioni e l'affidabilità dei ventilatori, garantendo un monitoraggio accurato del paziente e il funzionamento sicuro ed efficiente delle apparecchiature.
Soluzioni Littelfuse per la salute connessa

La salute connessa sta cambiando il settore medico. La tecnologia sanitaria connessa può migliorare la comunicazione e la collaborazione tra pazienti, fornitori di servizi sanitari e operatori sanitari.
Progetto di riferimento CGM basato su un chip Bluetooth LE BG27 di Silicon Labs
I recenti progressi nella tecnologia microelettronica hanno dato vita a una gamma sempre più ampia di dispositivi medici indossabili. Dispositivi come misuratori della pressione sanguigna, ECG e cardiofrequenzimetri hanno rivoluzionato il modo in cui teniamo sotto controllo la nostra salute. Man mano che i componenti alla base dei dispositivi indossabili diventano più potenti, diventa possibile utilizzarli in applicazioni più approfondite, come il monitoraggio della glicemia. Questo articolo esplora come il nuovo SoC Bluetooth LE BG27 di Silicon Labs possa rivelarsi un componente potente nei sistemi di monitoraggio continuo del glucosio (CGM) indossabili.
Introduzione
I pazienti affetti da diabete di tipo 1 o di tipo 2 devono monitorare la glicemia per prendere decisioni consapevoli sulla propria salute. I sistemi di monitoraggio continuo del glucosio (CGM) consentono ai pazienti di vedere come diversi alimenti, farmaci o persino l'attività fisica possono influire sulla glicemia. Queste informazioni sono fondamentali per aiutare i pazienti e i loro team medici a creare un piano di cura basato sui dati per prevenire possibili complicazioni, come infarti, cecità, ictus o malattie renali.
Come scegliere la batteria più adatta per il design di un dispositivo medico

Considerata l'espansione globale dei dispositivi medici alimentati a batteria, è facile capire perché potrebbe esserci una gamma pressoché infinita di tipi e composizioni chimiche di batterie tra cui scegliere. Tuttavia, ogni applicazione ha i suoi requisiti di potenza, che possono essere soddisfatti al meglio da una tecnologia di batterie specifica. Questo articolo esamina le considerazioni da tenere presenti nella scelta della batteria più adatta per il progetto di un dispositivo medico e descrive 5 delle batterie più diffuse.
Serie Kingbright Helium Ultra: LED SMD in miniatura di grande impatto

Scopri la serie Helium Ultra di Kingbright, il LED SMD 0201 più piccolo al mondo.
È arrivato il LED dal fattore di forma più piccolo. La serie di LED SMD HELIUM Ultra di Kingbright è caratterizzata da dimensioni 0201 ed è progettata per adattarsi perfettamente ai prodotti di consumo portatili e alle applicazioni sanitarie monouso. La serie HELIUM Ultra offre un'incredibile flessibilità nel posizionamento dei componenti e nelle progettazioni in spazi limitati, e offre inoltre un'elevata compatibilità con le apparecchiature di posizionamento automatico. Questa serie di LED è disponibile nei colori blu (468 nm), verde (525 nm) e bianco (X-0,31, Y-0,31) alimentati a 5 mA con un'intensità di uscita eccezionale.
5 tecnologie all'avanguardia che rivoluzionano i robot chirurgici

I robot si sono evoluti in modo significativo, passando dal regno della fantascienza al loro impiego attivo nella produzione, nell'assistenza sanitaria e in molte altre applicazioni. Con il continuo miglioramento della tecnologia, i robot acquisiranno nuove capacità, come ad esempio la capacità di svolgere compiti chirurgici complessi. Questo articolo di Kontron, analizza 5 fattori che stanno portando allo sviluppo della prossima generazione di robot chirurgici.
L'intelligenza artificiale (IA) è ormai onnipresente e un ambito in cui sta avendo un impatto significativo è la robotica chirurgica. L'intelligenza artificiale aumenta la precisione, riduce l'errore umano e fornisce supporto decisionale in tempo reale. Algoritmi sofisticati eseguono operazioni come il taglio dei tessuti e la fornitura di analisi video in tempo reale. Ad esempio, Touch Surgery Enterprise di Medtronic impiega l'intelligenza artificiale per offuscare automaticamente i volti e le informazioni protette, garantendo la riservatezza del paziente. I moduli ad alte prestazioni di Kontron dotati di funzionalità di intelligenza artificiale forniscono la potenza di calcolo e l'affidabilità necessarie per gestire le complesse esigenze di elaborazione delle applicazioni chirurgiche avanzate.
Tecnologie mediche abilitate dai componenti Panasonic Industry

In campo medico, i pazienti si aspettano quantità sempre maggiori di dati di alta qualità sulla loro salute. Che tali informazioni provengano da macchinari presenti nello studio di un medico o siano fornite da un dispositivo indossabile fornito dal paziente, l'accuratezza e l'affidabilità sono fondamentali. Questo articolo esplora il ruolo fondamentale che i componenti Panasonic Industry possono svolgere nelle apparecchiature mediche di prossima generazione.
Panasonic svolge un ruolo fondamentale nell'abilitazione di tecnologie mediche avanzate, come misuratori di glucosio, apparecchi acustici, monitor per pazienti, ventilatori e applicazioni e soluzioni per la qualità dell'aria interna. Scopri di più su questi esempi di seguito.
CUI e la telemedicina: l'importanza della sicurezza
La pandemia di COVID-19 ha determinato vari cambiamenti in molti aspetti della nostra vita, in particolare nell'assistenza sanitaria. A causa dei protocolli di distanziamento sociale, è diventato più difficile recarsi in ambulatorio per visite mediche non urgenti. Ciò ha creato l'opportunità per la telemedicina e la tecnologia dei dispositivi medici domiciliari di acquisire rapidamente popolarità. Questo articolo di CUI Inc analizza il mercato, in costante espansione, dei dispositivi medici per uso domestico.
Un mercato da 250 miliardi di dollari
Poiché abbiamo ridotto i contatti con le altre persone, si è registrato un aumento enorme degli appuntamenti a distanza tramite video o chiamate audio. Gli operatori sanitari visitano in telemedicina da 50 a 175 volte più pazienti rispetto al passato, inoltre hanno constatato un aumento nel monitoraggio domiciliare.
Certamente, questa tendenza all'assistenza sanitaria domiciliare è in atto da diversi anni, ma ora è diventata molto più evidente. I cambiamenti demografici in atto in molti Paesi hanno determinato una percentuale maggiore di persone anziane, con un numero più elevato di problemi di salute cronici che hanno bisogno di gestione. C'è pressione per tenere sotto controllo il conseguente aumento dei costi, e ciò può essere facilitato dall'uso delle attrezzature da parte dei pazienti e dei familiari.
Un approccio intelligente per eliminare i disturbi termici nella misurazione della temperatura senza contatto

I dispositivi per l'assistenza sanitaria domiciliare stanno guadagnando sempre maggior apprezzamento. Oltre a essere più convenienti per pazienti e famiglie, possono offrire un'istantanea della salute in tempo reale, fornendo dati fruibili che possono essere utilizzati per migliorare i risultati in materia di salute. Tra i dispositivi sanitari domestici più utilizzati ci sono i termometri senza contatto. Questo articolo di Melexis esplora come i progettisti possono creare circuiti che eliminano i disturbi termici nella misurazione della temperatura senza contatto.
Il rilevamento della temperatura senza contatto si basa sul rilevamento dell'energia emessa nella regione delle lunghezze d'onda dell'infrarosso (IR). Ogni oggetto emette energia in questo modo, e questa può essere misurata per calcolarne la temperatura. Tuttavia, poiché i dispositivi di rilevamento diventano sempre più piccoli, diventano anche più sensibili all'impatto degli shock termici, che possono indurre errori di misurazione e rumore termico.
Soluzioni per sistemi totali di Microchip per gli ospedali intelligenti
Scopri di più su come aumentare i ricavi, ridurre i rischi e diminuire i costi totali del sistema e il time-to-market con i dispositivi IoT medici intelligenti, connessi e sicuri di Microchip.
New Technology Challenges for Smart Hospitals
Medical care providers increasingly need timely and correct patient data in order to provide real-time patient diagnosis that facilitates a focus on prevention. To provide this capability, medical care providers require a new generation of smart, connected and secure medical IoT devices
Fostering patient empowerment through NFC-enabled self-care
Consumers have gotten used to using their smartphones for everything. From entertainment to navigation to business management, the possibilities are near limitless. Recently, NFC protocols have added another capability — personal healthcare. This article from NXP explores the benefits of Near-Field Communication (NFC) in helping patients to self-administer medications safely using a smartphone.
In recent years, specialty pharmaceuticals and other biotech products, aimed at treating the increasing occurrence of chronic diseases, such as diabetes, or chronic obstructive pulmonary disease, have been on the rise. At the same time, there’s been an increased focus on self-care at home, with patients administering their own treatments, particularly injectable and inhalable drugs. Many of these self-administered drugs are supplied in connected drug-delivery devices, which make it possible to create a valuable link between the patient and the medication, and between the healthcare provider and the patient.
Microelettronica medica e sanitaria comprovata da TDK

Efficienza e affidabilità sono importanti in qualsiasi settore, e questo è particolarmente vero nel settore dei dispositivi medici e dell'assistenza sanitaria. Gli operatori sanitari si aspettano che le loro apparecchiature di imaging e analisi funzionino in modo accurato per ogni paziente, nonostante il numero di pazienti visitati ogni giorno continui ad aumentare. Un modo per garantire la migliore esperienza possibile al paziente è scegliere componenti per i dispositivi medici di alta qualità e ad alte prestazioni. Questo PDF scaricabile esplora l'ampia gamma di componenti TDK che soddisfano le esigenze critiche delle applicazioni mediche e sanitarie.