Le secteur de la santé a rapidement évolué en adoptant les solutions de l'Internet des objets. Les appareils à basse consommation et faible latence sont cruciaux pour révolutionner le secteur médical grâce à des solutions numériques innovantes, économiques et axées sur le patient. De nombreux patients et praticiens intègrent des appareils portatifs et des capteurs d'imagerie à des fins de traitement et de prévention. Cette évolution a permis d'obtenir de nets progrès dans des cas individuels et rempli le secteur d'optimisme quant à sa capacité à rendre les soins plus efficaces au quotidien.
Cet article souligne l'importance des technologies à basse consommation et faible latence qui ouvrent la voie à des applications de santé optimisées pour les patients. Il traite également de l'évolution des appareils portables, qui sortent du monde des simples capteurs de remise en forme pour devenir des éléments essentiels de programmes personnalisés de soins à domicile. Nous verrons également comment les communautés rurales peuvent utiliser ces appareils pour surveiller des signes vitaux sans avoir à se rendre à pied dans des cliniques éloignées et transmettre des informations cruciales à des spécialistes de santé dans des zones reculées.
Une nouvelle génération d'appareils portables occupe désormais le devant de la scène
De récentes statistiques de Statista révèlent que plus d'un milliard de personnes à travers le monde utilisent des appareils portables pour des raisons de santé ou de pratique sportive. Bien que ces appareils aient pu commencer par investir le milieu du fitness afin d'enregistrer le nombre de pas ou les calories et les exercices de remise en forme, ils permettent aujourd'hui de créer des solutions de santé que personne n'aurait encore pu imaginer.
Ces appareils modernes sont, par exemple, des montres-bracelets, des bagues ou des bracelets intelligents et des électrocardiographes portables. Par exemple, une récente étude sur les capteurs publiée par MDPI a montré que les cardiologues pouvaient utiliser des enregistreurs d'électrocardiogramme portables pour surveiller la pression artérielle, la circulation sanguine, le rythme cardiaque, les points de saturation en oxygène et les fluctuations de la température corporelle de leurs patients. Ces appareils enregistrent les données sur le cloud dans un système auquel les cardiologues peuvent accéder de leur côté. Des spécialistes peuvent utiliser les données des patients pour mettre au point des programmes de soins personnalisés à partir de ces informations en temps réel. L'échange de données rapide offert par ce type de système moderne peut renforcer la précision et la fiabilité des traitements cardiovasculaires, ainsi que dans d'autres secteurs de la santé.
En outre, les appareils portables aident les services de télémédecine en stockant d'importantes données médicales sur des services cloud synchronisés et en les partageant avec des prestataires de santé essentiels. Cela permet ainsi aux patients et aux médecins d'accéder à une base de données centralisée qui contient l'historique médical de chaque patient, ses symptômes actuels et ses statistiques médicales. Pouvoir disposer des données essentielles en un même endroit limite les risques de négligence et d'erreur humaine en garantissant la bonne gestion des dossiers médicaux.
Ces appareils sont en outre économiques et évitent aux professionnels de santé d'avoir à saisir et gérer les données manuellement, ce qui représente un gain de temps.
Les appareils à basse consommation et faible latence transforment le secteur des soins de santé
Les appareils à basse consommation et faible latence ne sont pas dépendants d'alimentations électriques. Ils fonctionnent sur des batteries longue durée qui peuvent se recharger en dehors des périodes d'utilisation. Ces dispositifs basse consommation économisent l'énergie et partagent efficacement les données en temps réel avec les appareils connectés. Une étude réalisée par les National Institutes of Health conclut que ces fonctionnalités améliorent les performances et la productivité du secteur médical en exploitant des technologies avancées pour « améliorer le confort du patient et la qualité des services de santé ».
Ces capacités se retrouvent également en radiothérapie automatisée, discipline dans laquelle le guidage de l'imagerie permet de proposer des programmes et des soins efficaces. Par ailleurs, la chirurgie assistée par robot peut utiliser ces caractéristiques de faible latence pour améliorer les temps de réponse et la précision lors des opérations. De même, la chirurgie à distance est aujourd'hui une réalité grâce à l'intégration de ces appareils IoT.
Une meilleure accessibilité pour des soins de santé à distance
Les prestataires de soins à domicile et à l'hôpital élaborent des systèmes de santé à distance pour mettre des services médicaux à la disposition des communautés rurales. Les appareils à basse consommation et faible latence montrent toute leur efficacité dans ce type de configuration. Ces appareils IoT ne nécessitent en effet que de faibles quantités d'électricité pour fonctionner sur de longues périodes. Ils limitent les délais nécessaires pour transférer les messages entre patients et médecins. Enfin, ils réduisent la durée d'hospitalisation et les frais généraux, tout en améliorant les soins et la prise en charge des patients.
Ce type de configuration comprend une interface utilisateur pour suivre les données enregistrées, un collecteur de données (ou biocapteur) sous une forme ou une autre et un réseau de communication. Ces composants permettent aux patients et aux prestataires de santé de rester en contact malgré la distance.
Selon une récente étude intitulée « Permettre l'émergence de technologies pour un Internet des objets médicaux » et publiée par IEEE Xplore, ces appareils peuvent se montrer utiles pour l'analyse des données médicales de « patients situés dans des lieux reculés et pour demander une assistance d'urgence » en cas de besoin.
Créer un avenir meilleur et mieux connecté
Dans l'ensemble, les appareils IoT à basse consommation et faible latence révolutionnent le secteur de la santé tel que nous le connaissons. La médecine à distance en a largement tiré profit grâce à des transferts de données accélérés et à un moindre besoin de laisser les appareils branchés pour qu'ils restent chargés.
C'est ainsi que les appareils portables intelligents suivent l'évolution en temps réel sans avoir besoin de changer les piles ou de les recharger. Ces caractéristiques réduisent les disparités d'accessibilité aux soins de santé entre les villes et les zones rurales. Grâce aux technologies avancées, les conseillers médicaux peuvent surveiller à distance les signes vitaux et le traitement des patients, cela sans interruption. La rapidité des échanges de données médicales et le caractère toujours actif des systèmes de surveillance permettent aux patients de recevoir des services médicaux de qualité quel que soit l'endroit où ils résident.
Nous constaterons donc une forte hausse de ces tendances dans les années à venir à mesure que nous gommerons les différences et les disparités au sein du système de santé.