La industria de la atención médica ha evolucionado rápidamente al adoptar soluciones de Internet de las cosas. Los dispositivos de baja potencia y baja latencia son fundamentales para revolucionar el sector médico a través de soluciones digitales innovadoras, rentables y centradas en los pacientes. Muchos pacientes y médicos incorporan sensores portátiles y de imágenes para tratamiento y prevención. Este avance ha dado lugar a avances positivos en casos individuales y ha dejado a la industria con la esperanza de aumentar la eficacia de la atención médica diaria.
Este artículo destaca la importancia de las tecnologías de baja potencia y baja latencia que permiten aplicaciones de atención médica optimizadas para los pacientes. También analiza la evolución de los dispositivos portátiles a medida que pasan de ser rastreadores de actividad física a convertirse en una parte esencial de los planes de tratamiento personalizados y basados en el hogar. También analizaremos cómo las comunidades rurales pueden usar dispositivos portátiles para supervisar los signos vitales sin tener que caminar largas distancias hasta las clínicas y transmitir información crucial a los especialistas de atención médica en entornos remotos.
Una nueva generación de dispositivos portátiles toma protagonismo
Las estadísticas recientes de Statista revelan que más de mil millones de personas en todo el mundo usan dispositivos portátiles con controlar su salud y estado físico. Es posible que estos dispositivos hayan comenzado como una tendencia de acondicionamiento físico que supervisaba los pasos, las calorías y las rutinas de ejercicios, pero ahora están facilitando soluciones para el cuidado de la salud que superan las expectativas de cualquier persona.
Los dispositivos modernos incluyen relojes inteligentes, anillos inteligentes, pulseras y sensores de ECG portátiles. Por ejemplo, una revisión de sensores publicada por MDPI mostró que los cardiólogos podrían usar sensores de ECG portátiles para controlar la presión arterial, la circulación, la frecuencia cardíaca, los puntos de saturación de oxígeno y las fluctuaciones en la temperatura corporal. Los dispositivos registran los datos en un sistema en la nube al que pueden acceder los cardiólogos designados. Luego, los especialistas pueden usar los datos de los pacientes para desarrollar planes de tratamiento personalizados según esta información en tiempo real. El rápido intercambio de datos obtenido en este tipo de sistema moderno puede aumentar la precisión y la confiabilidad de los tratamientos para el cuidado cardiovascular y otros sectores de la atención médica.
Además, los dispositivos portátiles admiten los servicios de telemedicina al almacenar datos médicos importantes en servicios en la nube sincronizados y compartirlos con los proveedores de atención médica primaria. En consecuencia, esto permite que los pacientes y los médicos accedan a una base de datos centralizada que contiene el historial médico, los síntomas actuales y los signos vitales de cada paciente. Organizar los datos esenciales en un solo lugar minimiza el riesgo de negligencia y errores humanos en el mantenimiento de los registros médicos.
Otras ventajas incluyen la rentabilidad y el ahorro de tiempo para los proveedores de atención médica en cuanto a las tareas para registrar, mantener y administrar los datos, a diferencia de si se ingresaran manualmente.
Los dispositivos de baja potencia y baja latencia están redefiniendo la industria de la atención médica
Estos dispositivos no dependen de suministros de energía. Funcionan con baterías de larga duración que pueden recargarse mientras no se usan. Estos dispositivos de bajo consumo ahorran energía y comparten datos de manera eficiente con los dispositivos conectados en tiempo real. Un estudio realizado por los Institutos Nacionales de la Salud afirma que dichas características mejoran los niveles de rendimiento y la productividad del sector de la atención médica, ya que aprovechan las tecnologías avanzadas para "mejorar la experiencia del paciente y la calidad del servicio de atención médica".
Esto incluye radioterapia automatizada mediante guías por imagen para planificación y tratamiento eficaces. Además, la cirugía asistida por robots puede utilizar la baja latencia para mejorar el tiempo de respuesta y la precisión durante la cirugía. Del mismo modo, la cirugía remota se ha convertido en realidad al integrar estos dispositivos de IoT.
Una mayor accesibilidad para la atención médica remota
Los proveedores de atención domiciliaria y los hospitales están desarrollando sistemas remotos de cuidado para la salud a fin de que los servicios médicos estén disponibles para las comunidades rurales. Los dispositivos de baja potencia y baja latencia resultan beneficiosos para estas configuraciones. Esto se debe a que estos dispositivos de IoT no requieren una gran cantidad de electricidad para funcionar durante períodos prolongados. Reducen el tiempo necesario para transmitir mensajes del paciente al médico y viceversa. Además, esto reduce el tiempo clínico y los costos generales, al mismo tiempo que mejora la atención y el apoyo al paciente.
Dicha configuración se compone de una interfaz de usuario para monitorear los datos registrados, un recopilador de datos (o biosensor) de algún tipo y una red de comunicación. Estos componentes permiten que los pacientes y los proveedores de atención médica permanezcan conectados a pesar de la distancia.
Según un artículo de investigación reciente publicado en IEEE Xplore llamado "Enabling Technologies for the Internet of Health Things" (Tecnologías habilitadoras para la Internet de las cosas de la salud), estos dispositivos pueden ser útiles para el análisis de datos médicos de "pacientes en ubicaciones remotas y para solicitar asistencia de emergencia" en los momentos necesarios.
Construir un futuro mejor y más conectado
En general, los dispositivos de IoT de baja potencia y baja latencia están revolucionando el sector de la salud tal como lo conocemos. Gracias a esos dispositivos, la atención médica remota se ha beneficiado significativamente debido a las transferencias de datos más rápidas y a la menor necesidad de mantenerlos enchufados para mantener la carga.
Como resultado, los dispositivos portátiles inteligentes rastrean el progreso en tiempo real sin necesidad de cambiar las baterías ni recargarlas. Estas especificaciones cierran la brecha entre la accesibilidad a la atención médica en zonas urbanas y rurales. Con tecnología avanzada, los asesores de atención médica pueden monitorear los signos vitales de los pacientes y su tratamiento de forma remota sin interrupciones. El rápido intercambio de datos médicos, junto con los sistemas de monitoreo siempre activos, garantizan que los pacientes reciban servicios médicos de calidad, independientemente de su código postal o ubicación.
Por lo tanto, observaremos un repunte significativo en estas tendencias en los próximos años a medida que cerremos las brechas y las disparidades encontradas dentro del sistema de atención médica.