医疗保健行业通过采用物联网解决方案而得以快速发展。低功耗、低延迟设备是通过创新、以患者为中心、经济高效的数字解决方案彻底改变医疗行业的关键。许多患者和医生将可穿戴的成像传感器用于治疗和预防。这一进步导致个别病例实现积极突破,并使该行业对提高日常医疗保健的有效性充满希望。
本文强调了低功耗、低延迟技术的重要性,这些技术能够为患者提供优化的医疗保健应用。文章还讨论了可穿戴设备的演变,从健身追踪器转变为基于家庭和个性化治疗计划的重要组成部分。我们还将讨论农村社区如何使用可穿戴设备来跟踪生命体征,而无需长途跋涉去诊所,并在偏远地区将重要信息传递给医疗专家。
新一代可穿戴设备走上舞台中央
Statista 最近的统计数据显示,全球有超过 10 亿人出于健康和健身目的使用可穿戴设备。这些设备最初可能是一种跟踪步数、卡路里和锻炼方式的健身趋势,但现在它们正在为超出任何人预期的医疗保健解决方案提供便利。
现代设备包括智能手表、智能指环、手环和可穿戴式 ECG 传感器。例如,MDPI 发表的一篇传感器评论显示,心脏病专家可以使用可穿戴 ECG 传感器来监测血压、血液循环、心率、氧饱和度点和体温的波动。这些设备将数据记录在云系统中,指定的心脏病专家可以在他们的终端上访问这些数据。然后,专家可以根据这些实时信息,使用患者数据来制定个性化的治疗计划。在这种类型的现代系统中获得的快速数据交换,可以提高心血管护理和其他卫生保健部门治疗的准确性和可靠性。
此外,可穿戴设备支持远程医疗服务,将重要的医疗数据存储在同步云服务上,并与初级医疗保健提供商共享。因此,这使得患者和医生能够访问保存每个患者的病史、当前症状和生命体征的中央数据库。将重要数据在同一个地方进行整理,可以最大限度地降低维护病历时的疏忽和人为错误风险。
其他优势包括成本效益,以及与手动输入数据相比,医疗保健提供商在记录、维护和管理数据方面节省的时间。
低功耗、低延迟设备正在重塑医疗保健行业
低功耗、低延迟设备不依赖电源。它们依靠闲置时可以充电的长效电池运行。这些低功耗设备节省能源,并与连接的设备实时高效地共享数据。美国国立卫生研究院进行的一项研究表明,这些功能提高了医疗保健部门的绩效水平和生产力,因为它们利用先进技术来“改善患者体验和医疗保健服务质量”。
这包括通过图像引导进行自动放射治疗,以实现有效的规划和治疗。此外,机器人辅助手术可以使用低延迟来提高手术期间的响应时间和准确性。同样,通过整合这些物联网设备,远程手术也变成了现实。
远程医疗的可及性更高
家庭护理提供者和医院正在开发远程医疗保健系统,以便为农村社区提供医疗服务。低功耗、低延迟器件证明有利于这些装置。这是因为这些物联网器件不需要大量电力来长时间运行。它们减少了从患者向医生传递信息所需的时间,反之亦然。此外,这也降低了临床时间和管理费用,同时改善了患者护理和支持。
这种装置由用于监控记录数据的用户界面、某种数据收集器(或生物传感器)和通信网络组成。这些组件允许患者和医疗服务提供者保持联系,尽管他们相距遥远。
根据最近发表在 IEEE Xplore 上的一篇题为“Enabling Technologies for the Internet of Health Things”(健康物联网的支持技术)的研究论文,这些器件在需要时有助于“远程位置患者和请求紧急援助”的医疗数据分析。
建设更美好、更互联的未来
总体而言,低功耗和低延迟的物联网设备正在彻底改变我们所知的医疗保健行业。由于数据传输速度更快,并且减少了设备充电时的插电需求,远程医疗从这些设备中获益匪浅。
因此,智能可穿戴设备无需更换电池或充电即可实时跟踪进展情况。这些技术规格弥合了城市和农村保健普及性之间的差距。借助先进的技术,医疗顾问可以远程监控患者的生命体征和治疗,而不受任何干扰。医疗数据的快速交换和始终在线的监控系统,确保患者无论身处何地都能获得高质量的医疗服务。
因此,随着我们填补医疗保健系统中的差距和差异,我们将在未来几年中观察到这些趋势显著上升。