대기 시간이 짧은 저전력 장치 및 원격 의료 서비스의 미래

의료 산업은 사물 인터넷 솔루션을 도입하면서 빠른 발전을 보였습니다. 혁신적이고 비용 효율적인 환자 중심의 디지털 솔루션을 사용하는 대기 시간이 짧은 저전력 장치는 의료 분야의 혁신에 중요한 역할을 합니다. 많은 환자와 의료 종사자들은 치료와 예방을 위해 착용형 영상 센서를 사용합니다. 이러한 발전의 결과로 개별 사례에서 긍정적인 혁신이 이뤄졌으며, 일상적인 의료 서비스의 효율을 높일 수 있다는 희망을 업계에 심어 주었습니다.

이 기사에서는 환자에게 최적화된 의료 서비스를 적용할 수 있는 대기 시간이 짧은 저전력 기술의 중요성을 강조합니다. 착용형 장치가 피트니스 추적기에서 자택 기반의 맞춤형 치료 계획의 필수 부분으로 발전하는 과정에 대해서도 설명합니다. 시골 지역에서 진료소를 방문하기 위해 먼 거리를 걷지 않고도 착용형 장치를 사용하여 생체 신호를 추적하고 원격으로 의료 전문가에게 중요 정보를 전달할 수 있는 방법에 대해서도 논의해 볼 것입니다.

주목을 받는 차세대 착용형 장치

Statista의 최근 통계에 따르면 전 세계의 10억 명이 넘는 사람들이 건강과 피트니스 목적으로 착용형 장치를 사용하고 있습니다. 걸음, 칼로리 및 운동 루틴을 추적하는 피트니스 트렌드에 따라 시작된 이 장치는 이제 모두의 예상을 뛰어넘는 의료 서비스 솔루션으로 성장하고 있습니다.

스마트워치, 스마트 링과 팔찌 및 착용형 ECG 센서 등이 이러한 최신 장치의 예입니다. 예를 들어 MDPI에서 발표한 센서 리뷰에 따르면 심장전문의는 착용형 ECG 센서를 사용하여 혈압, 순환, 심박수, 산소 포화도 및 변동하는 체온을 모니터링할 수 있었습니다. 이 장치는 지정된 심장전문의가 액세스할 수 있는 클라우드 시스템에 해당 데이터를 기록합니다. 그러면 전문가는 환자 데이터를 사용하여 이러한 실시간 정보를 바탕으로 맞춤형 치료 계획을 세울 수 있습니다. 이러한 최신 시스템에서 얻은 신속한 데이터 교환 덕분에 심혈관계 치료와 기타 의료 서비스 분야의 치료에 대한 정확도와 신뢰성이 향상됩니다.

게다가 착용형 장치는 동기화된 클라우드 서비스에 중요한 의료 데이터를 저장하고 이를 주요 의료진에게 공유하여 원격 의료 서비스를 지원합니다. 따라서 환자와 의료진은 이를 사용하여 각 환자의 의료 기록, 현재 증상 및 생체 신호가 포함된 중앙 데이터베이스에 액세스할 수 있습니다. 필수 데이터를 한 곳에 정리하면 의료 기록을 유지할 때 발생하는 부주의와 인적 오류의 위험이 최소화됩니다.

의료진이 수동 입력하는 것에 비해 데이터를 기록, 유지 및 관리하는 데 드는 시간이 단축되고 비용 효율성이 있다는 점이 또 다른 장점입니다.

의료 산업을 혁신하는 대기 시간이 짧은 저전력 장치

대기 시간이 짧은 저전력 장치는 전력 공급을 사용하지 않습니다. 장치를 사용하지 않는 동안 충전할 수 있는 오래 지속되는 배터리로 작동됩니다. 이러한 저전력 장치는 에너지를 절약하고 실시간으로 연결된 장치와 데이터를 효율적으로 공유합니다. 국립 보건원에서 실시한 연구에 따르면 이 기능은 고급 기술을 사용하여 "환자 경험과 의료 서비스 품질을 향상"하기 때문에 의료 서비스 분야의 생산성과 성과 수준을 향상합니다.

여기에는 효과적인 계획과 치료에 대한 영상 안내를 통한 자동화된 방사선 치료가 포함됩니다. 또한 로봇 보조 수술은 대기 시간이 짧아 수술 시 응답 시간과 정확도가 향상됩니다. 마찬가지로 IoT 장치를 통합하여 원격 수술을 실현하였습니다.

원격 의료 서비스에 대한 더 높은 접근성

자택 치료 기관과 병원은 시골 지역에서도 의료 서비스를 이용할 수 있는 원격 의료 시스템을 개발하고 있습니다. 이 단계에서는 대기 시간이 짧은 저전력 장치가 유용합니다. IoT 장치는 장시간 작동을 위해 많은 양의 전기가 필요하지 않기 때문입니다. 환자에게서 의사, 또는 그 반대로 메시지를 전달하기 위해 필요한 시간을 단축합니다. 환자 진료 및 지원을 개선하는 동시에 임상 시간과 간접비도 줄입니다.

이 단계는 기록된 데이터를 모니터링하는 사용자 인터페이스, 데이터 수집기(또는 바이오센서) 및 통신 네트워크로 구성됩니다. 이러한 구성품을 통해 환자와 의료진은 거리가 멀더라도 연결을 유지할 수 있습니다.

IEEE Xplore에서 발표한 "건강 사물 인터넷의 기술 활용"이라는 제목의 최근 연구 논문에 따르면 이러한 장치는 "원격 위치에 있는 환자의 의료 데이터를 분석하고 필요할 때 긴급 지원을 요청"하는 데 도움이 됩니다.

더 나은 연결된 미래

알다시피 대기 시간이 짧은 저전력 IoT 장치는 의료 서비스 분야에 혁신을 일으키고 있습니다. 원격 의료 서비스는 데이터 전송이 더 빠르고 장치 충전 시 전원에 연결되어 있어야 하는 필요성이 줄어들면서 상당한 이점을 누렸습니다.

그 결과 인텔리전트 착용형 장치는 배터리를 교체하거나 충전하지 않고도 실시간으로 진행 상황을 추적합니다. 이러한 시방서 덕분에 도시와 시골 간의 의료 서비스 접근성 격차가 좁혀집니다. 의료 전문가는 첨단 기술을 사용하여 환자의 생체 신호와 치료를 중단 없이 원격으로 모니터링할 수 있습니다. 의료 데이터의 신속한 교환이 가능하고 모니터링 시스템이 상시 작동하여 환자가 우편 번호나 위치에 상관없이 양질의 의료 서비스를 받을 수 있습니다.

의료 서비스 시스템 내에서 보이는 격차와 차이가 줄어들면서 향후 몇 년 내에 이러한 트렌드의 상승세가 뚜렷할 것입니다.


메일이 리스트에 있습니까?
회원가입 후 전용 할인 정보, 제품 소식 및 최신 업계 뉴스를 받으실 수 있습니다.

관련 뉴스 기사

최신 뉴스

Sorry, your filter selection returned no results.

개인정보 보호정책이 업데이트되었습니다. 잠시 시간을 내어 변경사항을 검토하시기 바랍니다. 동의를 클릭하면 Arrow Electronics 개인정보 보호정책 및 이용 조건에 동의하는 것입니다.

당사의 웹사이트에서는 사용자의 경험 향상과 사이트 개선을 위해 사용자의 기기에 쿠키를 저장합니다. 당사에서 사용하는 쿠키 및 쿠키 비활성화 방법에 대해 자세히 알아보십시오. 쿠키와 추적 기술은 마케팅 목적으로 사용될 수 있습니다. '동의'를 클릭하면 기기에 쿠키를 배치하고 추적 기술을 사용하는 데 동의하는 것입니다. 쿠키 및 추적 기술을 해제하는 방법에 대한 자세한 내용과 지침을 알아보려면 아래의 '자세히 알아보기'를 클릭하십시오. 쿠키 및 추적 기술 수락은 사용자의 자발적 선택이지만, 웹사이트가 제대로 작동하지 않을 수 있으며 사용자와 관련이 적은 광고가 표시될 수 있습니다. Arrow는 사용자의 개인정보를 존중합니다. 여기에서 당사의 개인정보 보호정책을 읽을 수 있습니다.