La salud digital aplica soluciones tecnológicas modernas en todo el campo de la medicina, al incorporar sistemas de software y hardware a las prácticas cotidianas de médicos, investigadores, pacientes, técnicos, fabricantes y demás.
En su base, la tecnología de salud digital se basa en gran medida en la recopilación de datos de los pacientes, el registro de esos datos en el historial clínico electrónico (EHR) y en el mismo la acción de esos datos en las relaciones médico-paciente.
Este artículo presenta algunas de las aplicaciones fundacionales de la salud digital y examina el valor intrínseco de esta revolución para sus usuarios.
Innovaciones de salud digital modernas
Administración de los registros médicos
A fines del siglo 20, casi todo el historial médico seguía consistiendo en documentos impresos (en papel) que no eran fáciles de transferir o gestionar. Por fortuna, las tecnologías de la comunicación y de la información han mejorado de forma significativa la precisión, la seguridad y la transferibilidad de los historiales clínicos. En la actualidad, casi todos los registros clínicos modernos se registran como historiales médicos electrónicos (EMR). Gracias a la llegada de Internet y a los avances en las aplicaciones informáticas, la tecnología sanitaria digital redefinió la forma de gestionar los historiales médicos en menos de dos décadas.

Telesalud y visitas virtuales
A medida que las herramientas de videoconferencias y la comunicación de gran ancho de banda son cada vez más accesibles, la tecnología de la telemedicina encontró el camino para que la atención general y de pacientes graves sea accesible a las personas de manera virtual. Las infraestructuras de comunicación modernas permiten a los médicos, enfermeros y administradores ponerse en contacto, diagnosticar y tratar de forma virtual a los pacientes con diversas dolencias. Este método de tratamiento más o menos nuevo facilitó al sector médico la posibilidad de ayudar a los pacientes con mayor rapidez y ofrecer una experiencia altamente optimizada, tanto para el profesional como para los pacientes.
Dispositivos de monitoreo portátiles y remotos
Tal vez el avance más innovador en el espacio de la salud digital sean los dispositivos de monitoreo portátil y remoto. Estos dispositivos se utilizan para recopilar datos sobre funciones corporales específicas y proporcionar dichos datos a un proveedor. El reciente desarrollo y adopción de dispositivos de monitoreo remoto abarca una amplia gama de aplicaciones para el usuario y puede proporcionar a distancia información sobre la presión arterial de un paciente, los niveles de azúcar en la sangre, los niveles de oxígeno en la sangre, la información del ECG, los niveles de presión ocular, la temperatura corporal, el peso, el sueño y los niveles de actividad.
Con esta información de control, los profesionales pueden evaluar a distancia estos datos para identificar fluctuaciones e irregularidades en sus pacientes sin tener que evaluarlos en persona. Aunque muchos pacientes prefieran las visitas presenciales, los dispositivos de monitoreo a distancia dan acceso a herramientas de diagnóstico que quizás nunca han sido accesibles para ellos, como en el caso de los pacientes inmóviles o los que se encuentran en comunidades remotas y rurales.
El reciente desarrollo de estos dispositivos de monitoreo remoto se vio impulsado por los grandes avances en la tecnología de sensores, procesamiento y comunicación inalámbrica. Los dispositivos de monitoreo de la salud que se pueden transportar y los que se manejan a distancia utilizan un conjunto de sensores complejos, creados para ser lo bastante potentes como para ser precisos, pero lo suficientemente pequeños como para ser modulares y móviles. Obtenga más información sobre cómo la tecnología de sensores en la actualidad revoluciona la salud digital.
Análisis e informática de la atención médica
Por último, los sistemas informáticos modernos pueden procesar y analizar la gran cantidad de datos que se crean a partir de las innovaciones en materia de salud digital mencionadas con anterioridad, así como integrarlos todos en una única aplicación computacional que sea valiosa para todos los distintos usuarios. Por ejemplo, cuando un dispositivo de monitoreo remoto recoge 10 días de datos de ECG de un paciente en una ubicación distante, esos datos se pueden procesar en forma automática mediante algoritmos de aprendizaje automático para identificar anormalidades. Estas anormalidades pueden ser elevadas para que un médico capacitado las analice y pueda incluir esa información en el historial médico electrónico del paciente. Si el médico decide emitir un diagnóstico o un tratamiento al paciente, puede comunicarse con él de forma virtual por medio de una consulta de telesalud. Por lo general, todo este proceso puede darse en una única aplicación propia, lo que hace que todo el proceso sea continuo para todos los usuarios implicados.
Los beneficios de la atención médica digital
En las dos últimas décadas se ha producido un uso constante de la asistencia médica digital en todo el mundo. Los avances tecnológicos emergentes sin duda impulsarán aún más la innovación y seguirán aportando valor a los pacientes, los profesionales y las organizaciones médicas. La salud digital pretende optimizar el sector de la medicina, ya que reduce los costos, agrega valor a los usuarios y mejora la atención médica y los resultados.