En este artículo, explore cómo los avances en los componentes electrónicos miniaturizados y la conectividad de alta velocidad transforman la industria médica, al permitir a los pacientes usar dispositivos sofisticados que permiten la monitorización y el tratamiento remotos, mientras mantienen sus rutinas diarias.
Los avances más recientes en componentes electrónicos miniaturizados y conectividad de alta velocidad han creado una multitud de oportunidades en todas las industrias. Los avances tecnológicos que antes se diseñaban para utilizarse dentro de una aplicación específica ahora encuentran usos en nuevos mercados. En este artículo, descubra cómo la industria de la atención médica adopta varias innovaciones que se originaron en diferentes mercados y las utiliza para crear la nueva generación de equipos médicos.
Dispositivos portátiles innovadores en el mercado médico
Las innovaciones que se originaron en el mercado de los teléfonos inteligentes se utilizan ahora para crear la nueva generación de equipos médicos. Su tamaño pequeño y portabilidad implican que estos dispositivos sofisticados ya no están limitados a los confines del hospital. En cambio, estos dispositivos médicos más recientes los puede transportar o usar el paciente.
Estos dispositivos tienen poco en común con las grandes y engorrosas máquinas que se encuentran en los hospitales. El diseño electrónico miniaturizado y los sencillos controles de pantalla táctil han permitido que la nueva generación de tecnología portátil les brinde a los pacientes la libertad de continuar con su vida diaria, incluso mientras se los monitoriza o se les brinda tratamiento en función de esos datos.
Los relojes inteligentes que se han popularizado en años recientes es un ejemplo perfecto de tamaño reducido y alta funcionalidad. Conectado por Bluetooth a un teléfono inteligente y equipado con una interfaz de pantalla táctil fácil de usar, un reloj inteligente puede recopilar información sobre el usuario y compartir esos datos con el equipo de atención médica a distancia. De hecho, la combinación de reloj y teléfono inteligente cuenta con más conectividad y potencia informática que muchos instrumentos hospitalarios.
Otro ejemplo más ingenioso se puede encontrar en los más recientes monitores portátiles diseñados para pacientes diabéticos. Estos ofrecen la combinación perfecta de tamaño reducido y alta funcionalidad. Utilizan sensores para medir los niveles de glucosa en la sangre en tiempo real, lo que genera enormes beneficios para la salud y el bienestar de los pacientes, y mejora su calidad de vida. Cuando se combinan con los sistemas de administración de insulina, tanto la monitorización como el tratamiento se pueden proporcionar mientras el paciente continúa con su vida cotidiana. Al mismo tiempo, los datos que se recopilen y compartan a través de la red 5G les permitirán a los médicos supervisar la salud del paciente a largo plazo.
Este aumento de la demanda de tecnología portátil y comunicaciones de datos implicará que los conectores confiables y seguros que proporcionen socios de confianza sean clave para el futuro de la industria médica. El desarrollo de dispositivos de campo y de autotratamiento hará que los conectores estén en manos de los pacientes de una forma nunca antes vista.
Conectores para dispositivos portátiles
Uno de los mayores desafíos para los diseñadores consiste en empaquetar el alto nivel de sofisticación que se requiere en dispositivos pequeños y fáciles de usar. Se necesitarán baterías, controles, sensores y pantallas que estén integrados en el tamaño de paquete más pequeño posible. Los conectores para estos dispositivos portátiles deben ser compactos y livianos, y brindar el mayor rendimiento posible en el tamaño de paquete más pequeño.
En el pasado, los cables de cinta fueron una opción popular para conectar componentes cuando el espacio era escaso. Sin embargo, los diseñadores modernos exigen soluciones que sean más compactas y ofrezcan un mayor rendimiento. Las alternativas modernas a los cables de cinta tradicionales se conocen como cables planos flexibles (FFC, por sus siglas en inglés). Mientras que los cables planos se fabrican con varios hilos trenzados recubiertos por un aislante, los FFC utilizan conductores planos unidos a una película plástica, lo que crea un cable flexible que es mucho más delgado que los cables de cinta trenzados.

Por este motivo, los FFC son ideales para dispositivos médicos portátiles donde el tamaño es importante. Por ejemplo, la familia de conectores de fácil encendido de Molex proporciona soluciones de bajo perfil y paso fino que permiten una conexión rápida y segura de los FFC a una amplia variedad de otros componentes.
La integración de los dispositivos médicos más recientes a la red 5G también requiere conectores de RF y cables de alto rendimiento. Los conectores de RF microcoaxiales de la gama MCRF ofrecen soluciones de placa a cable de alta frecuencia que les permiten a los diseñadores admitir opciones de conectividad LAN inalámbrica, GPS y Bluetooth. El conector de montaje en PCB de perfil ultrabajo se acopla con los cables preensamblados.
La atención médica inteligente está mejorando vidas
La más reciente generación de tecnología para atención médica remota está mejorando la vida de los pacientes en todo el mundo. Los dispositivos portátiles les permiten a los pacientes vivir una vida más plena lejos de los hospitales o los centros de salud. También se los puede monitorizar de manera mucho más eficaz minuto a minuto, lo que permite un diagnóstico más rápido de las afecciones en desarrollo y proporciona mejores resultados.
Por estos motivos y muchos más, la conectividad de los dispositivos es vital. Los diseñadores necesitan socios que puedan ofrecer soluciones de alto rendimiento en paquetes pequeños. Al trabajar en colaboración con Molex, Arrow se compromete a brindar soluciones innovadoras y confiables a sus clientes y a ofrecer oportunidades de elección e innovación para los diseñadores de la tecnología médica del mañana.
DESCUBRA SOLUCIONES CONFIABLES PARA DISPOSITIVOS MÉDICOS CONECTADOS