Easy Embedded Programming: How to Program Interrupts

Pubblicato da

The third video introduces interrupts and shows how to program an interrupt to manage complex applications.

In the first video, we made a direct connection between the push button and the pin driving the LED. In a second video, we had to use the CyDelay function to toggle the LED at 1 Hz. Most of the time, these are not an optimized way to use the microcontroller. It’s better to trigger interrupts to perform a given action and then free the microcontroller for more tasks to manage complex applications or put it in low power mode to decrease the average current consumption of the application.

  
 
For this new project the red LED is connected to port 2 pin 6 again and with no hardware connection as pin level to turn on and off the LED will be handled by interrupt and C code.

An input pin to detect the switch is closed. As the switch connects to ground when closed, this pin must be configured with an interrupt on a falling edge, a driving mode as resistive pull up and an initial drive state at high. An interrupt component can then be attached. The interrupt component is named Pin_SW_Int. 

All the information about the available APIs is in the datasheets. To detect an interrupt, the function Pin_SW_Int_StartEx with the name of handler as parameter makes the job. It calls the function CY_ISR where we toggle the red LED and clear the interrupt

 

To automatically toggle the LED, a TCPWM component configured as a timer is connected to an interrupt component. To make math simple, a 32 kHz clock feeds the timer and the period is programmed at 32,000 counts. Hence, an interrupt is triggered every second. 


The C code is very simple again. The timer must be started, then the detection of the interrupt to call the Interrupt Service Routine. The LED is then toggled and the interrupt is cleared.
 
 

Video correlati

Video più recenti

Il filtro selezionato non ha restituito alcun risultato.

Non perderti le ultime novità sull'elettronica

Abbiamo aggiornato la nostra Politica sulla privacy. Ti preghiamo di verificare le modifiche apportate. Facendo clic su "Accetto", dichiari di accettare la Politica sulla privacy e i Termini di utilizzo di Arrow Electronics.

Il nostro sito web mette i cookies sul vostro dispositivo per migliorare la vostra esperienza e il nostro sito. Leggete altre informazioni sui cookies che usiamo e su come disabilitarli qui. I cookies e le tecnologie di tracking possono essere usati per scopi commerciali.

Con un click su “Accept”, voi consentite l'inserimento dei cookies sul vostro dispositivo e l'uso da parte nostra di tecnologie di tracking. Per avere altre informazioni e istruzioni su come disabilitare i cookies e le tecnologie di tracking, clickate su “Read More” qui sotto. Mentre l'accettazione dei cookies e delle tecnologie di tracking è volontaria, una loro disabilitazione potrebbe determinare un funzionamento non corretto del sito web, ed alcuni messaggi di allarme potrebbero essere per voi meno importanti.

Noi rispettiamo la vostra privacy. Leggete qui la nostra politica relativa alla privacy