Easy Embedded Programming: How to Program Interrupts

게시자

The third video introduces interrupts and shows how to program an interrupt to manage complex applications.

In the first video, we made a direct connection between the push button and the pin driving the LED. In a second video, we had to use the CyDelay function to toggle the LED at 1 Hz. Most of the time, these are not an optimized way to use the microcontroller. It’s better to trigger interrupts to perform a given action and then free the microcontroller for more tasks to manage complex applications or put it in low power mode to decrease the average current consumption of the application.

  
 
For this new project the red LED is connected to port 2 pin 6 again and with no hardware connection as pin level to turn on and off the LED will be handled by interrupt and C code.

An input pin to detect the switch is closed. As the switch connects to ground when closed, this pin must be configured with an interrupt on a falling edge, a driving mode as resistive pull up and an initial drive state at high. An interrupt component can then be attached. The interrupt component is named Pin_SW_Int. 

All the information about the available APIs is in the datasheets. To detect an interrupt, the function Pin_SW_Int_StartEx with the name of handler as parameter makes the job. It calls the function CY_ISR where we toggle the red LED and clear the interrupt

 

To automatically toggle the LED, a TCPWM component configured as a timer is connected to an interrupt component. To make math simple, a 32 kHz clock feeds the timer and the period is programmed at 32,000 counts. Hence, an interrupt is triggered every second. 


The C code is very simple again. The timer must be started, then the detection of the interrupt to call the Interrupt Service Routine. The LED is then toggled and the interrupt is cleared.
 
 

관련 동영상

최신 동영상

죄송합니다. 선택한 필터와 일치하는 결과가 없습니다.

개인정보 보호정책이 업데이트되었습니다. 잠시 시간을 내어 변경사항을 검토하시기 바랍니다. 동의를 클릭하면 Arrow Electronics 개인정보 보호정책 및 이용 조건에 동의하는 것입니다.

당사의 웹사이트에서는 사용자의 경험 향상과 사이트 개선을 위해 사용자의 기기에 쿠키를 저장합니다. 당사에서 사용하는 쿠키 및 쿠키 비활성화 방법에 대해 자세히 알아보십시오. 쿠키와 추적 기술은 마케팅 목적으로 사용될 수 있습니다. '동의'를 클릭하면 기기에 쿠키를 배치하고 추적 기술을 사용하는 데 동의하는 것입니다. 쿠키 및 추적 기술을 해제하는 방법에 대한 자세한 내용과 지침을 알아보려면 아래의 '자세히 알아보기'를 클릭하십시오. 쿠키 및 추적 기술 수락은 사용자의 자발적 선택이지만, 웹사이트가 제대로 작동하지 않을 수 있으며 사용자와 관련이 적은 광고가 표시될 수 있습니다. Arrow는 사용자의 개인정보를 존중합니다. 여기에서 당사의 개인정보 보호정책을 읽을 수 있습니다.