Resistori di precisione non solo di grande impatto visivo

Pubblicato da

Generalmente il termine "resistore di precisione" si riferisce a un resistore il cui valore è corretto per l'1% o più. Questo valore non è definitivo. Produttori diversi possono impostare punti differenti, ad esempio 0,5% o addirittura meno. In qualsiasi caso la percentuale sarà indicata chiaramente e in modo non ambiguo. Tuttavia si tratta solo del punto di partenza, in quanto la resistenza effettiva di un resistore da 500 ohm all'1% è garantita tra 495 ohm e 505 ohm solo in condizioni ideali. Ma i progetti reali devono funzionare in condizioni reali.

Temperatura e potenza

Spesso i dispositivi elettronici devono funzionare in ambienti a temperature elevate, quindi è fondamentale sapere come il resistore scelto si comporterà in caso di variazione della temperatura. Il coefficiente di temperatura della resistenza (TCO, Temperature Coefficient of Resistance) è specificato come il cambiamento nella resistenza, in parti per milione (ppm), per un cambiamento in temperatura di un grado. Solitamente il valore è specificato in gradi Celsius e non Fahrenheit. Strettamente correlato al TCR è il coefficiente di potenza della resistenza (PCR, Power Coefficient of Resistance) perché i cambiamenti di temperatura in un resistore sono legati da vicino alla quantità di potenza dissipata.

I cambiamenti dovuti al TCR sono reversibili. Quando la potenza viene disattivata e il resistore si raffredda fino a temperatura ambiente, il valore del resistore torna a essere normale. Ma, a più lungo termine, la temperatura a cui funziona il resistore può anche causare cambiamenti permanenti nel valore di un resistore. L'effetto varia a seconda della tecnologia del resistore e solitamente può essere previsto in anticipo in base alle informazioni fornite dal produttore.

Tensione

Il coefficiente di tensione della resistenza (VCR, Voltage Coefficient of Resistance) è il cambiamento nella resistenza con la tensione applicata. Ciò è completamente diverso e va ad aggiungersi agli effetti di autoriscaldamento quando viene fornita l'alimentazione. Un resistore con un VCR di 100 ppm/V cambierà dello 0,1% per un cambiamento di 10 V e dell'1% per un cambiamento di 100 V.

Resistori di precisione particolari

Esistono molti fattori che i resistori di precisione condividono con tutti i resistori che forse sono più importanti per quelli di precisione semplicemente perché spesso non prendono in considerazione le applicazioni che possono tollerare una variazione compresa tra il 10% e il 20%, ma che possono essere devastanti in un'applicazione che richiede maggiore accuratezza.

Ogni resistore viene classificato in base alla potenza massima che è in grado di dissipare, ma la quantità dichiarata della dissipazione della potenza sicura viene ridotta del valore di cui la temperatura del resistore devia dalla temperatura ambiente. Una scheda tecnica valida per qualsiasi resistore di precisione includerà un grafico che specifica il calo.

Il rumore del resistore può essere considerato come un piccolo insieme di segnali elettrici casuali emessi dal resistore stesso. Ciò può essere inaccettabile per i progetti che misurano segnali analogici di basso livello. Inoltre il valore dei resistori può cambiare con il tempo e, in risposta a molti tipi di sollecitazioni ambientali, con la dissipazione della potenza e il calore che hanno il solito ruolo negativo.

Tecnologie

Sul mercato oggi sono disponibili molti tipi di resistori e alcuni tipi sono più adatti di altri per quanto riguarda problemi specifici dove sono necessarie una precisione alta e la sua diretta correlata, ovvero l'alta stabilità. In generale i resistori di precisione a pellicola sottile offrono ottime prestazioni su questa base e i resistori in alluminio funzionano ancora meglio. I resistori Bulk Metal® Z-Foil di Vishay presentano TCR bassi fino a 1 ppm nell'intero intervallo di temperatura compreso tra -50 °C e +125 °C.

 

Figura 1: Resistori Bulk Metal® Z-Foil di Vishay (fonte: Vishay Precision Group)

La serie Z201-1K0000 di Vishay dei resistori ad alta precisione è disponibile presso Arrow Electronics. La scheda dati rivela una famiglia di resistori in alluminio con foro passante con TCR bassi pari a ±0,05 ppm/°C in un intervallo compreso tra 0 °C e 60 °C.

La specifica di un resistore di precisione può essere un'attività scoraggiante, in quanto sono elementi costosi. Il progettista deve comprendere completamente le sollecitazioni ambientali che dovrà sostenere il prodotto finale ed esaminare attentamente le schede dati offerte da produttori noti. Devono evitare non solo di specificare in difetto, ma anche in eccesso.

Articoli correlati

Ultime notizie

Sorry, your filter selection returned no results.

Non perderti le ultime novità sull'elettronica

Abbiamo aggiornato la nostra Politica sulla privacy. Ti preghiamo di verificare le modifiche apportate. Facendo clic su "Accetto", dichiari di accettare la Politica sulla privacy e i Termini di utilizzo di Arrow Electronics.

Il nostro sito web mette i cookies sul vostro dispositivo per migliorare la vostra esperienza e il nostro sito. Leggete altre informazioni sui cookies che usiamo e su come disabilitarli qui. I cookies e le tecnologie di tracking possono essere usati per scopi commerciali.

Con un click su “Accept”, voi consentite l'inserimento dei cookies sul vostro dispositivo e l'uso da parte nostra di tecnologie di tracking. Per avere altre informazioni e istruzioni su come disabilitare i cookies e le tecnologie di tracking, clickate su “Read More” qui sotto. Mentre l'accettazione dei cookies e delle tecnologie di tracking è volontaria, una loro disabilitazione potrebbe determinare un funzionamento non corretto del sito web, ed alcuni messaggi di allarme potrebbero essere per voi meno importanti.

Noi rispettiamo la vostra privacy. Leggete qui la nostra politica relativa alla privacy