Type B USB Connectors & Pinouts

Of the five types of USB connectors, Type B is the original “standard” USB connector for peripherals. Today, it’s still commonly used to connect printers to other devices where space isn’t an issue.

What is USB Type B?

It debuted as a partner connector to Type A; Type B connectors clarified which end of the cable should hook up to the host device and which to the peripheral. Type B connectors also eliminated the possibility of connecting two host computers to each other.

Here are a few updates we’ve seen in Type B technology:

- Each successive generation has come with increased data transfer rates.

- Versions 1.1 and 2.0 maintained the same form factor, but USB 3.0 changed the shape and introduced a second variety called Powered-B.

- Older Type B plugs are compatible with 3.0 receptacles, but 3.0 plugs are not backward compatible with older generation receptacles.

USB Type B Pinout

The Type B connector has four pins in its older generations and nine pins in standard 3.0:

Looking at the Type B connector on a cable, the pins are numbered 1-4, ascending, clockwise from top left in the central rectangular portion of all generations. The third generation adds a row of pins above, numbered 9-5 descending from the left. A second type of Type B connector, the Powered-B, adds pins 10 and 11 on the left and right of the central rectangle, respectively.

Type B USB connectors have been a staple of certain electronic devices, but manufacturers are slowly phasing it out in favor of newer, sleeker connector types like USB C.

Fig 1: USB Type B diagram

 

Articoli correlati

Ultime notizie

Sorry, your filter selection returned no results.

Non perderti le ultime novità sull'elettronica

Abbiamo aggiornato la nostra Politica sulla privacy. Ti preghiamo di verificare le modifiche apportate. Facendo clic su "Accetto", dichiari di accettare la Politica sulla privacy e i Termini di utilizzo di Arrow Electronics.

Il nostro sito web mette i cookies sul vostro dispositivo per migliorare la vostra esperienza e il nostro sito. Leggete altre informazioni sui cookies che usiamo e su come disabilitarli qui. I cookies e le tecnologie di tracking possono essere usati per scopi commerciali.

Con un click su “Accept”, voi consentite l'inserimento dei cookies sul vostro dispositivo e l'uso da parte nostra di tecnologie di tracking. Per avere altre informazioni e istruzioni su come disabilitare i cookies e le tecnologie di tracking, clickate su “Read More” qui sotto. Mentre l'accettazione dei cookies e delle tecnologie di tracking è volontaria, una loro disabilitazione potrebbe determinare un funzionamento non corretto del sito web, ed alcuni messaggi di allarme potrebbero essere per voi meno importanti.

Noi rispettiamo la vostra privacy. Leggete qui la nostra politica relativa alla privacy