Type B USB Connectors & Pinouts

Of the five types of USB connectors, Type B is the original “standard” USB connector for peripherals. Today, it’s still commonly used to connect printers to other devices where space isn’t an issue.

What is USB Type B?

It debuted as a partner connector to Type A; Type B connectors clarified which end of the cable should hook up to the host device and which to the peripheral. Type B connectors also eliminated the possibility of connecting two host computers to each other.

Here are a few updates we’ve seen in Type B technology:

- Each successive generation has come with increased data transfer rates.

- Versions 1.1 and 2.0 maintained the same form factor, but USB 3.0 changed the shape and introduced a second variety called Powered-B.

- Older Type B plugs are compatible with 3.0 receptacles, but 3.0 plugs are not backward compatible with older generation receptacles.

USB Type B Pinout

The Type B connector has four pins in its older generations and nine pins in standard 3.0:

Looking at the Type B connector on a cable, the pins are numbered 1-4, ascending, clockwise from top left in the central rectangular portion of all generations. The third generation adds a row of pins above, numbered 9-5 descending from the left. A second type of Type B connector, the Powered-B, adds pins 10 and 11 on the left and right of the central rectangle, respectively.

Type B USB connectors have been a staple of certain electronic devices, but manufacturers are slowly phasing it out in favor of newer, sleeker connector types like USB C.

Fig 1: USB Type B diagram

 

관련 뉴스 기사

최신 뉴스

Sorry, your filter selection returned no results.

개인정보 보호정책이 업데이트되었습니다. 잠시 시간을 내어 변경사항을 검토하시기 바랍니다. 동의를 클릭하면 Arrow Electronics 개인정보 보호정책 및 이용 조건에 동의하는 것입니다.

당사의 웹사이트에서는 사용자의 경험 향상과 사이트 개선을 위해 사용자의 기기에 쿠키를 저장합니다. 당사에서 사용하는 쿠키 및 쿠키 비활성화 방법에 대해 자세히 알아보십시오. 쿠키와 추적 기술은 마케팅 목적으로 사용될 수 있습니다. '동의'를 클릭하면 기기에 쿠키를 배치하고 추적 기술을 사용하는 데 동의하는 것입니다. 쿠키 및 추적 기술을 해제하는 방법에 대한 자세한 내용과 지침을 알아보려면 아래의 '자세히 알아보기'를 클릭하십시오. 쿠키 및 추적 기술 수락은 사용자의 자발적 선택이지만, 웹사이트가 제대로 작동하지 않을 수 있으며 사용자와 관련이 적은 광고가 표시될 수 있습니다. Arrow는 사용자의 개인정보를 존중합니다. 여기에서 당사의 개인정보 보호정책을 읽을 수 있습니다.