Micro USB Pinout Explained

USB cables come with one of five different basic types of USB connector: A, B, mini B, micro B, and C. The micro connector comes standard on most non-Apple mobile phones and many other portables, though USB-C connectors are slowly replacing them in the newest generation of devices.

The USB Standard

The standard micro connector is available only up to the second-generation USB standard, though a less common and much wider 3.0 version exists. The 3.0 version offers:

- Better transfer rates than 2.0, but it’s less practical than the smaller and faster USB-C connector.

- Receptacles that can accept older generation cables, but older receptacles cannot accept 3.0 cables.

The standard micro connector has five pins in its older generations and ten pins in the less common 3.0 generation:

What is USB OTG?

The fourth pin (mode detect) is also commonly referred to as USB “On-the-Go” or simply “OTG.” This pin allows devices to switch between host and peripheral roles. In a smartphone, for instance, the USB connection might allow the phone to perform as a mass storage device when connected to a computer, but as a host to read data from removable storage. This OTG pin is also what allows devices to “decide” which will draw power from the other – typically the host will supply power to the peripheral, though in some cases the roles may be re-negotiated.

Micro USB Pinout Diagrams

Looking at the micro connector on a cable, all generations have pins numbered 1-4, ascending, from left to right on the main trapezoid. Third generation connectors have pins 6-10, ascending, from left to right, on the added side rectangle. You’ll find shielded wires on these connectors, and the data wires (positive and negative) are twisted pairs requiring no termination.

Fig 1: USB A and USB Micro B pinout

Fig 2: USB 3.0 Micro B pinout

관련 뉴스 기사

최신 뉴스

Sorry, your filter selection returned no results.

개인정보 보호정책이 업데이트되었습니다. 잠시 시간을 내어 변경사항을 검토하시기 바랍니다. 동의를 클릭하면 Arrow Electronics 개인정보 보호정책 및 이용 조건에 동의하는 것입니다.

당사의 웹사이트에서는 사용자의 경험 향상과 사이트 개선을 위해 사용자의 기기에 쿠키를 저장합니다. 당사에서 사용하는 쿠키 및 쿠키 비활성화 방법에 대해 자세히 알아보십시오. 쿠키와 추적 기술은 마케팅 목적으로 사용될 수 있습니다. '동의'를 클릭하면 기기에 쿠키를 배치하고 추적 기술을 사용하는 데 동의하는 것입니다. 쿠키 및 추적 기술을 해제하는 방법에 대한 자세한 내용과 지침을 알아보려면 아래의 '자세히 알아보기'를 클릭하십시오. 쿠키 및 추적 기술 수락은 사용자의 자발적 선택이지만, 웹사이트가 제대로 작동하지 않을 수 있으며 사용자와 관련이 적은 광고가 표시될 수 있습니다. Arrow는 사용자의 개인정보를 존중합니다. 여기에서 당사의 개인정보 보호정책을 읽을 수 있습니다.