Il CES è ufficialmente in piena attività. Cos'è il CES? È probabile che se stai leggendo questo articolo, lo conosci già, ma se così non fosse... il CES è il Consumer Electronics Show, una fiera che si tiene ogni anno a Las Vegas. Si tratta di un grande evento, durante il quale le più importanti aziende attive nel settore delle tecnologie espongono le loro ultime innovazioni, gadget e hardware. Sebbene alcune aziende preferiscano presentare i propri migliori prodotti tecnologici nell'ambito di eventi propri o di conferenze specifiche per i settori di riferimento, il CES è il luogo in cui è possibile conoscere i trend tecnologici dell'anno a venire e i gadget che potrebbero diventare dei must.
In occasione dell'odierna apertura ufficiale del CES (sebbene l'AT&T Developer Summit si sia tenuto all'inizio di questa settimana), diamo uno sguardo ai nuovi trend che sembrano emergere e assumere importanza nella definizione del settore della tecnologia e dell'elettronica nel 2016.
L'IoT
Nessuno si sorprenderà se l'IoT è in cima alla lista. Prendiamone atto, sentiremo sempre più parlare di Internet of Things (Internet delle cose), e Internet of Everything (Internet di tutte le cose) nel 2016. Quest'anno ne sentiremo parlare ancora di più, rispetto al 2015 (sembra impossibile!) e sentiremo dire "dispositivo connesso" circa 1,8 milioni di volte in 12 mesi. Vi abbiamo avvisati.

Il TP-LINK SR20. Una casa interamente connessa nel 2016. (Immagine per gentile concessione di TP-LINK)
Battute a parte, ci sono davvero un mucchio di novità interessanti che riguardano l'IoT. Ad esempio, TP-Link sta per rilasciare il nuovo router SR20 Smart Home, un hub di rete progettato per la casa connessa. È in grado di inviare notifiche al tuo dispositivo mobile, segnalare problemi di sicurezza e semplificare la creazione di una "casa connessa". Supporta anche gli standard Zigbee e Z-wave, oltre ad offrire un ingegnoso touchscreen.
Realtà virtuale

Il 2016 ti lascerà a bocca aperta. (Immagine per gentile concessione di Oculus)
La realtà virtuale è la chimera per ogni amante della tecnologia, per lo meno da quando Douglas Quaid ha compiuto il suo primo "Atto di forza". Personalmente, è dalla forte delusione provata con il Nintendo Virtual Boy, a metà degli anni '90, che sogno un ambiente virtuale più realistico... e quest'anno potrei riuscire a esaudire il mio desiderio. Oculus Rift sta suscitando molto interesse, ma anche altre piattaforme, come la Vive di HTC, stanno facendo parlare di sé. Il 2016 sembra davvero l'anno della realtà virtuale, non solo applicata ai giochi (anche se sarebbe ingenuo pensare che non la utilizzeremo per giocare), ma anche per attività come lo studio, la formazione e l'esplorazione di ambienti virtuali. Le possibili applicazioni sono infinite. Persino le squadre della NFL utilizzano la realtà virtuale per allenare i propri atleti. Viviamo nel futuro.
Droni
No amo la parola "drone", perché la associo alla sgradevole idea degli attacchi aerei, ma oggi con "drone" si indica un intero segmento della robotica (veicoli aerei autonomi e controllati dall'uomo). A giudicare dal CES, il già fiorente mercato dei droni e degli aeromobili multirotore è pronto, mi si passi il gioco di parole, a spiccare il volo. A riprova di ciò, prima del CES si è svolto un evento dedicato esclusivamente alla presentazione degli ultimi sviluppi di tale tecnologia, il Drone Rodeo.

Pilotare il Bebop 2 dai proprio tablet. Sembra facile. (Immagine per gentile concessione di Parrot)
Il drone in sé non è la parte più interessante della tecnologia dei droni. Avegant Gylph è un visore HD personalizzato che, utilizzato con un drone, è in grado di far vivere un'esperienza POV che simuli in tutto e per tutto il pilotaggio di un quadrirotore dal suo interno. Parrot Bebop 2 viene commercializzato come uno degli quadrirotori più semplici da far volare mai prodotti (il che, come sa chiunque ne abbia mai pilotato uno, è davvero fantastico).
Dispositivi indossabili
Il 2016 sarà l'anno in cui i dispositivi tecnologici indossabili si evolveranno da gadget desiderati a prodotti da avere a tutti i costi? Le indicazioni provenienti dal CES per il 2016 parlano di un aumento degli investimenti in dispositivi tecnologici indossabili da parte delle aziende. Fitbit ha annunciato il suo primo smartwatch, il Fitbit Blaze, mentre Misfit ha prodotto un sistema di monitoraggio del sonno e il suo Ray Fitness. Ti sembra il fitness domini troppo il mercato dei dispositivi indossabili? Hai mai sentito parlare di iLi, la collana che fornisce traduzioni in tempo reale? Si tratta di un prodotto della start-up giapponese Logbar, costituito da un pendente da indossare intorno al collo con il quale puoi parlare nella tua lingua, mentre il dispositivo traduce a voce le tue parole in un'altra lingua. Vedremo come andrà la produzione, per il momento, però, sembra davvero interessante.
Questi sono solo alcuni dei trend più importanti del 2015, che con ogni probabilità saranno ancora più incisivi nel 2016. Il CES ha fatto emergere anche alcuni interessanti trend riguardanti il settore automobilistico (presto maggiori notizie a riguardo), ma per i prossimi mesi i titoli delle riviste specializzate parleranno per lo più di IoT, VR, Droni e Dispositivi indossabili. Abbiamo occhi e orecchie al CES, quindi torna a leggere gli ultimi aggiornamenti nei prossimi giorni.