Le CES bat officiellement son plein. De quoi s'agit-il ? Si vous lisez cet article, il est probable que vous le savez déjà, mais juste au cas où… Le CES, ou Consumer Electronics Show, est un salon international consacré à l'électronique et aux technologies grand public qui se tient tous les ans à Las Vegas en plein sur le Vegas strip. Cet événement majeur attire les plus grandes entreprises technologiques du monde entier qui viennent y présenter leurs tous derniers produits, gadgets et innovations. Bien que certaines entreprises réservent leurs principales annonces de nouveautés technologiques à leurs propres événements ou aux conférences spécifiques de leur secteur, le CES est un lieu privilégié pour découvrir les tendances technologiques de l'année à venir et les prochains gadgets indispensables.
Le CES commençant officiellement aujourd'hui (même si l'AT&T Developer Summit a débuté plus tôt dans la semaine), nous allons nous pencher sur quelques tendances émergentes qui semblent devoir jouer un grand rôle en 2016 dans l'évolution de la technologie et de l'électronique.
L'Internet des Objets (IdO)
Vous ne serez sans doute pas étonné de le voir en tête de liste. Mais en 2016, ne vous attendez pas à entendre moins parler de l'Internet des objets et de l'Internet de tout. Vous entendrez d'ailleurs sûrement parler d'IdO davantage en 2016 qu'en 2015 (est-ce seulement possible ?) et vous feriez bien de vous préparer à entendre l'expression « appareil connecté » environ 1,8 million de fois dans les 12 prochains mois. Ne dites pas que nous ne vous aurons pas prévenu.

Le TP-LINK SR20. Il connecte votre foyer en 2016. (Image reproduite avec la permission de TP-LINK)
Mais avant d'esquisser une moue incrédule à propos de cet Internet des objets quelque peu nébuleux (jeu de mots parfaitement intentionnel), sachez que ce secteur en plein développement laisse entrevoir des innovations réellement intéressantes. Par exemple, TP-LINK présente un nouveau routeur de domotique SR20, un hub réseau conçu pour les foyers connectés. Il envoie des notifications à votre smartphone, vous alerte en cas de problème de sécurité et simplifie la création d'un « foyer connecté ». Il prend également en charge les normes Zigbee et Z-wave (avec, en plus, un astucieux écran tactile).
Réalité virtuelle

Préparez-vous à être abasourdi en 2016. (Image reproduite avec la permission d'Oculus)
Je suis à peu près sûr que la réalité virtuelle figure « en tête de la liste de vœux » de tous les passionnés de technologie depuis le premier voyage de Douglas Quaid dans « Total Recall ». En ce qui me concerne, l'envie de voir un environnement virtuel réaliste remonte à la déception ressentie lors de la sortie de la Virtual Boy de Nintendo dans les années 90. Peut-être verrons-nous notre souhait se réaliser cette année. Oculus Rift attire fortement l'attention, mais d'autres plateformes, dont la Vive de HTC suscitent également beaucoup d'intérêt. En fait, 2016 sera sans doute l'année de la réalité virtuelle et pas seulement pour les jeux (quoiqu'évidemment, nous allons tous l'utiliser pour jouer), mais aussi dans les domaines de la formation, de l'apprentissage et de l'exploration d'environnements virtuels. Les possibilités sont infinies. Même les équipes de la Ligue nationale de football américain l'utilisent pour entraîner leurs athlètes. Nous vivons déjà dans le futur.
Les drones
Je n'aime pas beaucoup le mot « drone », parce qu'il a une connotation déplaisante qui fait penser aux « frappes aériennes », alors qu'en réalité, il désigne maintenant tout un segment de la robotique (celui des véhicules aériens à la fois autonomes et contrôlés par l'homme). Si le CES est un bon indicateur, le secteur des drones et des aéronefs à plusieurs rotors, déjà en plein croissance, est littéralement en train de « décoller » (hum). En effet, un événement spécialisé (le Drone Rodeo), qui s'est tenu juste avant le CES, a été entièrement consacré aux dernières avancées en la matière.

Pilotage du Bebop 2 depuis votre tablette. Cela paraît facile. (Image reproduite avec la permission de Parrot)
L'une des réalisations les plus spectaculaires effectuées dans le domaine des drones n'est en fait pas un drone. L'Avegant Gylph est un casque HD personnel utilisable avec un drone qui donne l'impression de piloter le quadrirotor depuis le cockpit. Le Parrot Bebop 2 se vante d'être l'un des quadrirotors les plus faciles à piloter jamais fabriqués (ce qui, si vous avez déjà essayé de faire voler un drone, est déjà une véritable performance).
Appareils portables
L'année 2016 verra-t-elle la technologie des appareils portables sortir de la catégorie des gadgets « que l'on aimerait avoir » pour entrer dans celle des objets « absolument indispensables » ? Le CES montre que les entreprises mettent les bouchées doubles sur les technologies portables en 2016. Fitbit a annoncé sa première montre connectée, la Fitbit Blaze, et Misfit vient de sortir Ray, un dispositif de suivi de l'activité et du sommeil. Vous en avez assez de voir les produits de fitness s'accaparer le marché des appareils portables ? Que pensez-vous du collier de traduction en temps réel appelé iLi ? Ce produit de la start-up japonaise Logbar est un pendentif à porter autour du cou dans lequel vous parlez dans votre langue maternelle et qui traduit vos paroles dans une autre langue. Nous verrons comment cela fonctionne en production, mais la technologie semble assez incroyable.
Il ne s'agit ici que de quelques tendances déjà fortes en 2015 et qui ne feront que se renforcer en 2016. Cette édition du CES fait également apparaître d'autres innovations dans le secteur de l'automobile (très prometteur), mais attendez-vous à voir l'IdO, la réalité virtuelle, les drones et les produits portables faire les gros titres des rubriques technologiques dans les prochains mois. Nous restons sur le terrain au CES, nous continuerons donc de vous tenir informés dans les prochains jours.