Analog Devices offre agli imprenditori rilevamento, misurazione e intelligenza per creare piattaforme di dati personalizzati e correlati per soddisfare i pazienti come mai prima d'ora.
I professionisti del settore sanitario hanno ormai da tempo compreso il valore della gestione della salute e della prevenzione delle malattie in aggiunta al trattamento, sia per il benessere fisico del paziente che per i vantaggi economici derivanti dalla riduzione delle visite ospedaliere. A causa delle inefficienze che coinvolgono il monitoraggio del paziente al di fuori di un contesto di assistenza sanitaria, l'efficace gestione della salute e la prevenzione delle malattie sono sempre state difficili da raggiungere, ma i recenti progressi delle tecnologie di rilevamento, misurazione e conversione dei dati di Analog Devices stanno rendendo possibili innovazioni Smart Health in grado di fornire i miglioramenti desiderati nel monitoraggio della salute e nella prevenzione delle malattie.
La prevenzione delle malattie richiede agli individui di impegnarsi a cambiare comportamento per migliorare il benessere. Alcuni cambiamenti sono semplici, come il regime alimentare e l'esercizio, mentre altri, come la qualità del sonno, potrebbero essere meno evidenti. Il comportamento è influenzato, in misura sempre maggiore, dai dispositivi indossabili che possono fornire agli utenti un monitoraggio proattivo e dati precisi e funzionali. Analogamente, la gestione del paziente può trarre vantaggio dalla tecnologia che consente di monitorare in tempo reale la compliance del paziente a casa. Ciò può ridurre le ricadute, evitare viaggi di andata e ritorno all'ospedale e migliorare i risultati generali. Queste sono le soluzioni Smart Health di prossima generazione, che consentono di ottimizzare la tecnologia IoT per migliorare la cura e la salute dei pazienti.
Il rilevamento, la misurazione e la correlazione dei dati sono parte integrante della tecnologia Smart Health. Analog Devices dispone dell'esperienza in materia di sensori e misurazione per rendere possibili soluzioni IoT davvero in grado di fare la differenza nella vita dei pazienti che cercano cure preventive e si destreggiano nel difficile mondo del recupero a lungo termine.
Prevenzione delle malattie
Lo sviluppo di sensori indossabili intelligenti rappresenta un'ottima promessa nell'assistenza sanitaria preventiva. Un fattore fondamentale sarà creare dispositivi in grado di andare oltre la raccolta e la distribuzione di singoli punti dati variabili. I monitor della salute indossabili di nuova generazione che possono aggiungere intelligenza a rilevamento e misurazione nel dispositivo stesso contribuiranno a fornire un quadro migliore della salute del paziente.
Ad esempio, le tecnologie avanzate di rilevamento e misurazione di Analog Devices, come l'accelerometro a bassissimo consumo ADXL362, l'estremità frontale fotometrica ADPD105/7 e la soluzione di misurazione bio-potenziale integrata AD8233, possono essere utilizzate per monitorare e correlare più parametri fisiologici che vanno oltre la semplice misurazione della frequenza cardiaca. Di conseguenza, i dispositivi Smart Health sono in grado di misurare le fasi del sonno, la qualità del sonno, la pressione sanguigna e il dispendio energetico, nonché i marker dello stress, come la variabilità cardiaca e le variazioni dell'impedenza cutanea. Altre tecnologie di Analog Devices, come gli MCU ADUC3029 a basso consumo e ad alte prestazioni, consentono di elaborare i dati per fornire informazioni molto più approfondite e significative sulla salute di un paziente, che contribuiscono a migliorare la prevenzione e a fornire risposte più tempestive.
Gestione del trattamento del paziente
Per molti pazienti, il trattamento dopo l'ospedalizzazione è cruciale per il recupero, così come la degenza. Il fattore fondamentale per un buon recupero o la gestione della malattia a lungo termine dipende dalla corretta osservanza del regime postoperatorio. In larga misura, tuttavia, i pazienti stessi sono responsabili della gestione delle proprie condizioni e ciò spesso comporta risultati inferiori a quelli desiderati.
In un contesto ospedaliero, tutti gli aspetti delle cure sanitarie dei pazienti sono gestiti da un intero staff costituito da medici, infermieri e personale medico. Quando i pazienti tornano a casa non possono più disporre di questo supporto completo. Inoltre, quando i pazienti vengono dimessi dall'ospedale, spesso sono sopraffatti da programmi di somministrazione dei medicinali, appuntamenti per le terapie e altri componenti dei loro piani di trattamento. Il tutto in un momento in cui sono ancora in fase di recupero e non sufficientemente preparati per gestire tutto. Questo è il motivo per cui il periodo immediatamente successivo alle dimissioni dall'ospedale è quando i rischi per la salute sono spesso più alti.
Questo crea opportunità per gli innovatori di Smart Health. Il monitoraggio remoto del paziente sfruttando la tecnologia IoT può consentire un livello di assistenza a casa del paziente stesso che si avvicina a quello di una degenza ospedaliera. Sebbene possa essere parte della soluzione per rilevare il benessere del paziente a seguito delle dimissioni dall'ospedale, il monitoraggio remoto del paziente non consente ancora di avere una visione a 360° sul benessere del paziente. I dati senza contesto sono solo dati. Tuttavia, i dati in contesto sono informazioni ed è qui che l'IoT ricoprirà in futuro un ruolo importante nella riduzione di nuovi ricoveri ospedalieri. Man mano che le case che diventano "più intelligenti", i dati diventano più abbondanti. Ciò può fornire un contesto utile da stratificare sui parametri della salute, in modo da fornire informazioni migliori sulle metriche fisiologiche. Si immaginino ad esempio telecamere all'interno della casa che assicurano sia la privacy che la versatilità di un monitoraggio continuo, non solo del paziente ma anche dell'ambiente che lo circonda. Utilizzando l'estremità frontale fotometrica ADPD105, queste telecamere potrebbero individuare potenziali ostacoli e pericoli, fattore particolarmente utile per l'assistenza agli anziani. In termini di compliance del paziente, i dispenser di compresse intelligenti potrebbero garantire la somministrazione di dosi adeguate e ridurre la probabilità che il paziente si dimentichi di assumere una compressa o la assuma due volte. Allo stesso tempo, i dispositivi indossabili potrebbero monitorare costantemente gli effetti dei farmaci e altri parametri fisiologici per aiutare il personale medico a distanza a valutare e regolare il trattamento secondo necessità.
Per questi tipi di soluzioni Smart Health, è fondamentale portare rilevamento, misurazione e intelligenza al limite. Molte moderne soluzioni si basano esclusivamente sul cloud per la raccolta e l'elaborazione dei dati, tuttavia, sebbene il cloud computing offra vantaggi, richiede al dispositivo anche più tempo e maggiore potenza. Quando l'intelligenza è il fulcro della soluzione, è possibile prendere le decisioni importanti più rapidamente, compresi gli interventi correttivi che potrebbero fare la differenza tra il recupero e una ricaduta.
Analog Devices vanta un ampio portafoglio di soluzioni a basso consumo e ad alte prestazioni per la raccolta e l'elaborazione di dati, inclusi monitor a rumorosità ridotta e microcontroller di precisione a basso consumo progettati per applicazioni domestiche connesse. Queste soluzioni offrono dati più precisi, affidabili e completi in situazioni in cui la qualità dei dati è cruciale, come Smart Health. Questa, a sua volta, mette l'intelligenza al centro per assicurare maggiore accuratezza, affidabilità, velocità e sicurezza. Inoltre, Analog Devices sfrutta la profonda conoscenza di queste sfide di misurazione per affrontare l'intero problema e sviluppare soluzioni uniche a livello di sistema.
Smart Health si fonda sulla prevenzione e la gestione delle malattie. Sfruttando i progressi nella tecnologia connessa IoT, le applicazioni Smart Health sono in grado di fornire dati di qualità superiore che, in definitiva, garantiscono informazioni migliori. Analog Devices è pioniere nelle soluzioni Smart Health, con anni di esperienza nel soddisfare le richieste di prodotti uniche del settore sanitario. È in grado di fornire a imprenditori e start-up rilevamento, misurazione e intelligenza per creare piattaforme di dati personalizzati e correlati, in modo da soddisfare i pazienti come mai prima d'ora.