Analog Devices为企业提供传感、测量和智能化节点,从而创建个性化相关数据平台,为患者提供比以往更好的服务。
医疗专业人士一直以来都深知除治疗以外,健康管理和疾病防御的重要性,这不仅仅是为了病患的身体健康,亦是为了减少看病次数所带来的经济益处。由于在医疗环境以外进行病患监护往往收效甚微,人们一直以来都很难实现高效的健康管理和疾病防御。但是,Analog Devices 在传感、测量和数据转换方面的最新科技进展,让智能健康创新得以在健康监护和疾病防御领域取得可喜的进步。
成功的疾病防御要求个体进行行为改变从而加强健康。某些改变较为直观,例如控制饮食和身体锻炼,而其他方面例如睡眠质量则相对而言不那么显而易见。人们的行为日益受到便携式随身设备的影响,这些设备为用户提供主动监控和准确的可操作数据。病患监护也同样可以从有实时监控病人在家中配合度功能的科技中受益。从而降低复发率、减少返院次数、提高整体效果。这些便是新生代的智能健康解决方案,最大程度利用物联网科技来优化病患护理和健康。
传感、测量和关联数据对于有效的智能健康科技而言是密不可分的。Analog Devices 的传感和测量专业知识可以实现物联网解决方案,在防御性治疗和长期恢复的过程中,为病患的生活带来切实的改变。
疾病防御
可穿戴式智能传感器的开发为防御性医疗带来巨大的希望。其中的关键点在于创造出不仅仅限于采集和发送单一变量数据点的设备。新生代可穿戴式医疗监护器可以使传感和测量变得更加智能,让设备本身更好地了解病患健康状况。
例如,ADXL362超低功耗加速器、ADPD105/7 光度前端以及AD8233集成式生物电势测量解决方案等先进的传感和测量科技可以被用于追踪和连接多个生理参数,而不仅仅是简单的心率测量。因此,智能健康设备得以测量睡眠阶段、睡眠质量、血压、能量消耗以及心率变异和皮肤阻抗等压力指标。Analog Devices 的其他技术,例如 ADUC3029低功耗高性能 MCU可以协助处理数据,更加深入而有意义地揭示病患健康状况,从而提高防御并作出即时反应。
病患治疗管理
对于许多病患而言,出院后的治疗与住院治疗对于健康恢复具有同等的重要性。成功恢复或长期疾病管理的关键在于严格遵守术后治疗方案。但在很大程度上,患者本身负责管理自身的病情,这往往导致不及预期的结果。
在医院环境中,患者拥有包括内科医师、护士和医疗人员的整套支持体系,管理其医疗服务的各个方面。当这些病人回到家中时,这种全方位的支持体系不复存在。此外,当患者首次出院时,日常用药、理疗预约和其他治疗计划通常已经让他们疲于应对。且此时尚在恢复期,且缺乏必要的相关设备。这也是为何通常刚刚出院后的健康风险最高。
这种现状为智能健康提供了创新机会。利用物联网技术的远程监测科技,可以使病人在家所获得的医疗水平接近住院期间。虽然远程监测可以为追踪患者出院后的身体健康提供一部分解决方案,但还不能360°度全方位地监测患者病情。缺乏背景的数据仅仅是数字而已。然而,具有情境数据则是信息,这就是物联网将如何在减少住院患者再入院方面发挥重要作用。随着在家医疗变得更加智能,数据将大大丰富。这可以为健康参数叠加有效的情境信息,从而获得更加准确的生理指标。例如,家用摄像头可以在保证隐私的同时提供全天候监护,不仅针对病患,还包括病患所处的环境。通过ADPD105光度前端,这些摄像头可以识别潜在的障碍和危险,对于老年人护理而言尤其具有价值。在患者配合度方面,智能置药盒可以确保剂量正确,并减少漏服或多服的几率。与此同时,可穿戴式设备可以不间断地检测药物效果及其他生理参数,协助医护人员进行远程分析,并在必要时调整治疗方案。
此类智能健康解决方案的关键在于先进结合传感、测量和信息。许多现代解决方案仅依靠云科技进行数据采集和处理,但云计算虽然提供了优势,同时也需要更多的时间和功耗。节点的智能化可以更快速地做出重要决策,而这些纠正措施或许就是恢复与复发的区别所在。
Analog Devices 拥有广泛的低功耗、高性能解决方案,可以用于收集和处理数据,包括用于连接家庭应用的低噪监测器和精密低功耗微控制器。这些智能健康解决方案为数据质量决定任务成败的情境提供了更加准确、可靠和完整的数据。这反过来又促进了节点的智能化,提供更好的准确性、可靠性、速度和安全性。此外,Analog Devices 运用对于这些测量挑战的深入了解,整体解决问题,并开发出独特的系统级解决方案。
智能健康以预防和疾病管理为基础。通过运用物联网技术的科技进步,智能健康应用设备可以提供更高质量的数据,最终提供更好的诊疗。Analog Devices 是智能健康领域的先行者,拥有多年为医疗行业提供独特产品的经验。其可以为企业家和初创企业提供传感、测量和智能化节点,从而创建个性化相关数据平台,为患者提供比以往更好的服务。