NXP promuove l'empowerment del paziente attraverso l'approccio alla salute personale incentrato sull'individuo tramite NFC

Negli ultimi anni, i prodotti farmaceutici specialistici e altri prodotti biotecnologici volti a curare malattie croniche come il diabete e la broncopneumopatia cronica ostruttiva (BPCO) sono in aumento. Contemporaneamente, si è assistito a una crescente attenzione all'automedicazione a domicilio, con i pazienti che somministrano autonomamente i propri trattamenti, in particolare farmaci iniettabili e inalabili. Molti di questi farmaci auto-somministrati vengono forniti tramite dispositivi di somministrazione dei farmaci connessi, creando un prezioso collegamento tra il paziente e il farmaco, nonché tra l'operatore sanitario e il paziente.

La tecnologia Near Field Communication (NFC), una tecnologia wireless a corto raggio, può essere aggiunta ai dispositivi meccanici per creare esperienze per i pazienti sicure e facili da usare. Per i dispositivi puramente meccanici, i tag NFC passivi o connessi, che possono raccogliere energia dal campo NFC generato dal lettore (ad esempio uno smartphone), possono aggiungere connettività senza richiedere componenti elettronici aggiuntivi o una batteria. Al contrario, per i dispositivi già dotati di componenti elettronici e di una fonte di alimentazione, è possibile integrare nel progetto un controller NFC o un'interfaccia del lettore NFC.

A seconda del caso d'uso, i pazienti potrebbero dover installare un'app mobile o utilizzare la connettività Internet esistente avvicinando il proprio smartphone al dispositivo per avviare un sito Web che fornisce una guida digitale. Con un solo tocco, i pazienti possono verificare l'autenticità del prodotto, ricevere istruzioni dettagliate sull'applicazione o tenere un diario digitale del regime terapeutico basato su timestamp automatici. Un'app mobile può eseguire semplici attività di elaborazione dati per mostrare informazioni in tempo reale al paziente, oppure i dati possono essere inviati al cloud per elaborazioni e analisi più complesse.

La tecnologia NFC può automatizzare la comunicazione tra un dispositivo riutilizzabile per la somministrazione di farmaci e un contenitore monouso per farmaci, come una cartuccia o una siringa preriempita. Il dispositivo, dotato di lettore NFC, comunica direttamente con un tag NFC passivo presente sul contenitore. La comunicazione NFC può verificare l'autenticità del materiale di consumo, controllare la data di scadenza del farmaco, confermare il tipo di farmaco e il numero di lotto e leggere i parametri che potrebbero richiedere la regolazione delle impostazioni del dispositivo. Inoltre, il lettore NFC può registrare gli eventi di dosaggio, impedendo il riutilizzo dei materiali di consumo. Un dispositivo di somministrazione può anche fornire un feedback basato su sensori per garantire che i farmaci vengano gestiti e dosati correttamente in tempo reale.

Studi dell'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) e di altri enti rivelano che il 50% dei pazienti affetti da malattie croniche non segue i trattamenti, spesso saltando le dosi, assumendo la dose sbagliata o interrompendo del tutto il trattamento. Ciò è spesso dovuto agli effetti collaterali negativi del farmaco, alla frequenza delle dosi, al sovradosaggio/sottodosaggio o all'usabilità del dispositivo di somministrazione. I dispositivi connessi possono aiutare i pazienti a gestire meglio le loro condizioni fornendo un feedback immediato durante la somministrazione. Le funzioni automatizzate possono acquisire senza sforzo informazioni chiave come la dose di iniezione, la data e l'ora. Inoltre, le notifiche possono ricordare ai pazienti quando è il momento di somministrare la dose successiva o avvisarli quando una dose viene saltata. I dati raccolti possono essere caricati su un servizio ospitato sul cloud per elaborazioni complesse e condivisi con i sistemi sanitari per tenere informati i medici.

È un dato di fatto deplorevole che i prodotti contraffatti, adulterati, off-label e deviati siano diventati sempre più diffusi, al punto che l'OMS descrive le contraffazioni come "una delle sfide sanitarie urgenti del decennio".

Per rassicurare i pazienti preoccupati per la sicurezza dei loro sistemi di somministrazione dei farmaci e impedire l'uso di prodotti sbagliati o falsi, i produttori possono implementare processi di autenticazione e autorizzazione. L'autenticazione verifica che un dispositivo o il relativo farmaco siano autentici, proteggendo l'accesso alle applicazioni o ai dati.

Mentre l'identificazione convalida i numeri di serie utilizzando allow list online, l'autenticazione basata su NFC esegue controlli avanzati in base ai dati e alle credenziali del tag NFC di un articolo utilizzando funzioni crittografiche sicure. L'autorizzazione può verificare ulteriormente gli attributi di ciascun tag, garantendo il legittimo accesso ai dati dell'utente o al sistema di distribuzione.

Soluzioni tecnologiche intelligenti NXP

NXP offre soluzioni IC per lettori e tag perfettamente abbinate per aiutare i clienti a progettare sistemi avanzati e integrati che beneficiano di funzionalità, interoperabilità e prestazioni migliorate.

I nostri tag di autenticazione NFC sono dotati di crittografia AES-128 basata sullo standard. I tag più diffusi includono NTAG 424 DNA e NTAG 22x DNA (tag ISO 14443/Tipo 2 o 4) oppure ICODE DNA (tag ISO 15693/Tipo 5), che supportano varie distanze operative e diversi fattori di forma. Alcuni tag supportano l'autenticazione dinamica dei messaggi NFC basata sul Web ad ogni lettura NFC del telefono per impedire la clonazione di massa. Altri supportano un meccanismo di autenticazione reciproca, garantendo che solo un lettore autenticato possa accedere ai dati sensibili dei tag, proteggendoli così da accessi non autorizzati. Alcuni tag sono inoltre dotati di una capacità avanzata di rilevamento dello stato, misurando fattori quali l'indicazione di apertura, il livello di riempimento o il completamento di una funzione meccanica, anche senza batteria.

I nostri tag NFC connessi NTAG 5 (ISO 15693/T5T) sono dispositivi versatili da utilizzare all'interno o su sistemi dotati di un'interfaccia del sistema elettrico per la connessione a un sensore esterno o a un microcontroller. Nei dispositivi medici, i nostri tag connessi possono aiutare a garantire che un farmaco si trovi all'interno del giusto intervallo di temperatura o a controllare la pressione in un dispositivo di inalazione. Supportano inoltre la protezione avanzata dei dati di memoria con diritti di accesso.

Tutti questi tag NFC sono supportati dall'innovativo microcontroller NFC a singolo chip di NXP, PN7642, che offre il più alto livello di integrazione e un ingombro minimo per l'aggiunta di un lettore NFC o di funzionalità di elaborazione e sicurezza crittografica, anche nei dispositivi di piccole dimensioni per la somministrazione di farmaci.

Il futuro della connettività nell'assistenza sanitaria

La connettività continuerà a svolgere un ruolo importante nel massimizzare la qualità dell'assistenza sanitaria per i pazienti, in particolare quelli affetti da patologie croniche. NXP è diventato un fornitore tecnologico chiave nel campo dei dispositivi connessi per la somministrazione di farmaci, sfruttando prodotti affidabili e di alta qualità e un'ampia rete di partner.

 

NXP alla MEDICA 2024
Visita lo stand B22 di NXP alla MEDICA 2024 di Düsseldorf dall'11 al 14 novembre e scopri le soluzioni a semiconduttori per dispositivi IoT medici più efficienti, affidabili e sicuri.

SCOPRI DI PIÙ

Articoli correlati

Ultime notizie

Sorry, your filter selection returned no results.

Non perderti le ultime novità sull'elettronica

Abbiamo aggiornato la nostra Politica sulla privacy. Ti preghiamo di verificare le modifiche apportate. Facendo clic su "Accetto", dichiari di accettare la Politica sulla privacy e i Termini di utilizzo di Arrow Electronics.

Il nostro sito web mette i cookies sul vostro dispositivo per migliorare la vostra esperienza e il nostro sito. Leggete altre informazioni sui cookies che usiamo e su come disabilitarli qui. I cookies e le tecnologie di tracking possono essere usati per scopi commerciali.

Con un click su “Accept”, voi consentite l'inserimento dei cookies sul vostro dispositivo e l'uso da parte nostra di tecnologie di tracking. Per avere altre informazioni e istruzioni su come disabilitare i cookies e le tecnologie di tracking, clickate su “Read More” qui sotto. Mentre l'accettazione dei cookies e delle tecnologie di tracking è volontaria, una loro disabilitazione potrebbe determinare un funzionamento non corretto del sito web, ed alcuni messaggi di allarme potrebbero essere per voi meno importanti.

Noi rispettiamo la vostra privacy. Leggete qui la nostra politica relativa alla privacy