Il sistema ML-XT™ riduce i malfunzionamenti per i produttori di veicoli commerciali
SFIDA IMPRENDITORIALE
Per le applicazioni di veicoli commerciali, quali autocarri, macchine agricole, barche e molti altri, la priorità principale è la durata. Obbligati a lavorare per tante ore in condizioni difficili, l’affidabilità delle prestazioni di questi veicoli possono decidere il destino di un'operazione. L’esposizione quotidiana di questi veicoli con acqua, carburanti e altri contaminanti può causare malfunzionamenti e guasti all'impianto elettrico se la tenuta dei sistemi di connessione sono inefficaci o compromessi.
Per decenni in produzione è stato utilizzato lo stesso sistema di connessione a tenuta. Quando i prodotti sono diventati esponenzialmente più complessi elettricamente, sono stati osservati due importanti aspetti della tenuta:
I contaminanti quali le sostanze chimiche e i combustibili causano la rottura della struttura chimica di reticolazione del materiale sigillante in silicone. Questo significativo indebolimento del legame tra la guarnizione e il connettore rende l’impermeabilità completamente inefficace. Queste guarnizioni indebolite molto probabilmente non avranno tenuta all’interno del cablaggio se non addirittura staccarsi completamente.
A causa della natura robusta di queste applicazioni, i cavi spesso si incurvano vicino ai punti di ingresso del connettore. Queste curve si verificano sul campo così come durante il processo di connessione del cablaggio al veicolo. Una curva di 2,50 centimetri di entrata in questi connettori tira il sigillo e crea perdite, consentendo l'ingresso di una serie di contaminanti.
I produttori di questi connettori hanno provato diverse coperture e fissaggi per cercare di risolvere queste situazioni, ma hanno solo creato più problemi nel processo. Queste coperture sono saldate con ultrasuoni, il che causa l'indebolimento dei giunti, il malfunzionamento della copertura e del connettore e costi significativi per il cliente.
Le applicazioni dei veicoli commerciali continueranno solo ad aumentare rapidamente la sofisticatezza elettrica, incrementando così il numero di connessioni a tenuta su cui si basano in generale le prestazioni. Un sistema di connessione a tenuta che può eliminare i guasti critici e mantenere i sistemi in esecuzione in modo molto più affidabile è certamente auspicabile.
SOLUZIONE
Il sistema di connessione a tenuta ML-XT™ di Molex ha completamente ridefinito l'affidabilità dei sigilli con molteplici innovazioni rivoluzionarie. La stampa LSR a doppia iniezione (gomma siliconica liquida) elimina i problemi del legame di tenuta osservati nei sistemi di connessione tradizionali. Tramite la creazione di un legame covalente tra il sigillo e il corpo del connettore, questa tecnica LSR a doppia iniezione collega in modo permanente i due componenti a livello molecolare combinandoli in un unico connettore. In tal modo le preoccupazioni per il posizionamento e il movimento delle guarnizioni diventano una cosa del passato.
Le guarnizioni posteriori a incasso HCR (gomma ad alta consistenza) sono totalmente resistenti al movimento durante il passaggio dei cavi. Protetto da una copertura posteriore rigida, il sigillo permette il movimento flessibile dei cavi e la sua natura fissa a incasso riduce significativamente le perdite presenti nei progetti tradizionali.
Un accessorio di sicurezza della posizione del terminale di bloccaggio a cuneo blocca i terminali in posizione, creando un contatto elettrico affidabile. Ulteriori caratteristiche, quali le coperture posteriori bloccate e una chiave di blocco avanzato garantiscono un'affidabilità di accoppiamento e alloggiamento ineguagliabile.
Le soluzioni come la stampa LSR a doppia iniezione e le guarnizioni posteriori HCR offrono la totale conformità IP68, IP69K e SAE J2030. Con le offerte uniche, come ad esempio il sistema completo di connessione a 18 circuiti, i terminali XRC™ collaudati sul campo, gli alloggiamenti con codifica a colori e le opzioni personalizzate, il sistema di connessione a tenuta ML-XT™ apporta miglioramenti di affidabilità a qualsiasi progetto.
Offerto totalmente assemblato e testato contro la perdita delle guarnizioni, il sistema di connessione a tenuta ML-XT™ di Molex offre un'affidabilità superiore per applicazioni critiche di cablaggio dei veicoli in ambienti difficili.