Il sistema di navigazione inerziale è un sistema di guida ausiliario per la misurazione dell'accelerazione e della velocità angolare di un oggetto in movimento con l'utilizzo di un accelerometro e di un giroscopio e con l'applicazione di tecnologia computerizzata. È in grado di stimare la posizione, il comportamento e la velocità dell'oggetto in movimento. Questo sistema non richiede un sistema di riferimento esterno ed è spesso utilizzato negli aeroplani, sottomarini, missili balistici e veicoli spaziali. Il sistema di localizzazione convenzionale GPS/Glonass si affida ai segnali satellitari prima di procedere alla localizzazione. Se il satellite è schermato da edifici o se l'oggetto da localizzare è in un luogo chiuso (un tunnel), questo sistema non può fornire la posizione esatta. Il sistema di navigazione inerziale, invece, non ha questi tipi di impedimenti. Può anche integrarsi al sistema di localizzazione GPS/Glonass per aumentare velocita e precisione della localizzazione. È un sistema di localizzazione completo.
Localizzazione completa senza limiti
Il sistema di navigazione inerziale convenzionale è più grande e più costoso, il che gli ha impedito di ottenere popolarità. Grazie al progresso della tecnologia e alla riduzione delle dimensione dell'accelerometro e del giroscopio, il prezzo è diminuito nel tempo. Ciò offre un barlume di speranza alla promozione del sistema di navigazione inerziale. La serie di prodotti GS8010 del sistema di navigazione inerziale lanciata da Yeedon Multimedia Co., Ltd. presenta tutte le funzioni ed elevata precisione nella localizzazione. La serie GS8010 è stata sviluppata sulla base del sistema operativo compatto OS20 e il chip principale è l'avanzato STA8088XX condizionato dalla grande varietà di applicazioni intelligenti per auto dell'azienda. Il design interno del dispositivo contiene una funzione avanzata di localizzazione satellitare ed è in grado di acquisire la posizione in modo stabile ed estremamente preciso. L'adozione del protocollo standard Nmea consente uno sviluppo e un'applicazione facile e veloce. Il prodotto ha le caratteristiche di elevata integrazione, alta affidabilità e stabilità del sistema.
La serie GS8010 è dotata del processore STA80XX (ARM946) ad elevate prestazioni che non si affida all'alimentazione di informazioni esterne. Non riceve neanche sistemi autonomi radioattivi esterni, il che lo rende piuttosto discreto e libero dall'interferenza di onde elettromagnetiche esterne. In questo modo, i dati sulla posizione e sulla velocità del sistema consente una localizzazione prolungata senza l'interferenza di segnali indesiderati. L'aggiornamento dei dati è frequente e continua con elevata precisione e stabilità. La precisione può essere controllata a 1,6 metri. Inoltre, può supportare la localizzazione di 32 satelliti di tracciamento. La modalità duale è compatibile con il GPS statunitense e il Glonass russo. I prodotti da lanciare possono supportare il Galileo europeo e il Beidou cinese. Questo sistema consente una localizzazione puntuale in praticamente ogni angolo del mondo.
GPS originale
Il Global Positioning System (GPS) è emerso come leader dei sistemi di localizzazione. In effetti, altri paesi hanno lanciato a loro volta i loro satelliti in modo da liberarsi dal controllo degli Stati Uniti. Tuttavia, l'effetto del monitoraggio satellitare sarà sempre ostacolato da edifici alti, tunnel e altri impedimenti delle aree urbane. Questo vale in particolare per la ricezioni di segnali dall'interno a dai piani interrato, un angolo morto per la ricezione dei segnali. Il sistema di navigazione inerziale è la migliore soluzione a questo problema e sarà il sistema di posizionamento globale ottimale.