Di Jeremy Cook
L'Ethernet cablato, nell'iterazione corrente, è uno standard davvero fantastico e spesso sottostimato. Sebbene le velocità siano aumentate con ogni iterazione successiva (ad esempio, da Cat-5a a Cat-6), il modesto jack RJ45 standard a 8 posizioni e 8 connettori (8P8C) che si interfaccia con qualsiasi elemento, dagli adattatori a parete ai router, ai computer effettivi è rimasto lo stesso.
Tali connessioni Ethernet RJ45 possono persino fornire alimentazione e dati tramite Potenza Ethernet (PoE), rendendo l'installazione un'operazione rapidissima.
Presa RJ45
La presa RJ45 come la conosciamo oggi è definita dallo standard TIA-968, nonché dalla pubblicazione dell'IEC 6063-7. Tali standard definiscono sia la sequenza di cablaggio del connettore RJ45 che le sue dimensioni fisiche, garantendo che ogni connettore RJ45 8P8C si colleghi a un dato adattatore senza problemi.
Una volta inserito, una funzione di ritenzione lo spinge fuori dalla presa, bloccandolo in posizione. Gli 8 contatti nella parte inferiore consentono il trasferimento robusto di bit e byte. Molti cavi sono dotati anche di un dispositivo di prevenzione dei danni che evita che la funzione di ritenzione blocchi accidentalmente degli oggetti e li rompa.
Cablaggio del connettore RJ45
In un mondo con un numero così elevato di standard di connessione (basti considerare il numero di viti in uso oggi o persino il numero di versioni di USB, "Universal” Serial Bus esistenti) è bello vedere qualcosa che funziona in maniera così semplice. È possibile acquistare prese/cavi pre-assemblati come cavi patch oppure è possibile crimpare i connettori RJ45 su cavi tagliati a lunghezze prestabilite.
Abbiamo sottolineato "in gran parte", perché in realtà esistono due standard di codifica dei colori dei connettori RJ45 per Ethernet: T568A e T568B, come definiti di seguito:
- • T568A: bianco/verde, verde, bianco/arancione, blu, bianco/blu, arancione, bianco/marrone, marrone
- • T568B: bianco/arancione, arancione, bianco/verde, blu, bianco/blu, verde, bianco/marrone, marrone
La versione A è cablata in modo da essere compatibile all'indietro con le tecnologie meno recenti, come i fax o i telefoni via cavo tradizionali, che di certo era più importante quando è stata implementata decenni fa.
La Telecommunications Industry Association accreditata dall'ANSI (ANSI/TIA) consiglia la sequenza di cablaggio A, ma anche quella B sembra essere diffusa. Non esiste alcuna differenza tra A e B in termini di prestazioni, purché siano uniformi tra un'estremità e l'altra del cavo.

I dati vengono trasferiti attraverso i connettori inferiori
Termini: RJ45 e presa Ethernet
Avevo qualche domanda sulla validità scientifica sull'utilizzo del termine RJ45 (RJ è l'acronimo di "Registered Jack", jack registrato) per i connettori di questo tipo, e in occasione di un breve scambio di e-mail con il TIA per questo articolo, l'associazione ha osservato che RJ45 è un "termine corretto di ampio utilizzo". Ha anche sottolineato che tali prese possono essere utilizzate anche per fini non Ethernet. Pertanto, fare riferimento a un connettore RJ45 come "presa Ethernet" non sempre è corretto e probabilmente è meglio evitare di farlo nelle discussioni tecniche formali.
RJ45 ≠ Ethernet (necessariamente)
I jack RJ45 e il cavo Cat-X sono un mezzo allettante per il trasferimento di segnale, e persino della corrente in maniera personalizzata (ovvero non Ethernet o PoE). Tuttavia, se una presa o RJ45 o un adattatore viene implementato in questo modo, bisogna considerare la possibilità che l'utente finale farà un'ipotesi sulla destinazione e finirà per essere collegato a un'attrezzatura Ethernet.
Nella migliore delle ipotesi ciò potrebbe causare frustrazione e potenzialmente persino danni all'attrezzatura se i circuiti non sono progettati per la protezione da una tale possibilità. D'altra parte, se utilizzi un'attrezzatura sconosciuta, assicurati di osservare e rispettare tutte le etichette e le istruzioni.
Per finire con una nota incoraggiante, l'accettazione quasi universale delle connessioni in stile RJ45 per la comunicazione Ethernet è davvero fantastica. Si potrebbe persino definire il modesto jack RJ45 un bellissimo pezzo di ingegneria. È economico, facile da collegare, resta fisso e quasi invisibile una volta in posizione. Un ampio gruppo di questi connettori viene utilizzato nelle case, nelle aziende e nelle server farm per incanalare bit, byte e persino la corrente senza reclami, un'ora dopo l'altra, giorno dopo giorno.