RJ45 还是 8P8C 连接器?如果您全程参与计算机网络连接,无疑,在提及太网电缆末端连接器时,您肯定听过这两个术语,它们可以互换使用。但这些术语真的可以互换吗,如果不能互换,那么这个难以置信的普遍做法是如何形成的呢?这就是今天我们要探讨的内容。
RJ45 的起源
我们从 RJ45 开始讲起。如今,这个术语也许最广泛地用于指代以太网电缆。RJ 的意思是“注册插孔”,真正的 RJ45 连接器最初属于为了连接电话网络而开发的标准化电信网络接口的一部分。通过不断开发,RJ 平台连接器变得越来越小,越来越便宜,用于替代以前使用硬连线或大块插头的电话安装方法。
随着计算机网络的出现,开发了一种新的但非常相似的连接器,用于数据传输,它就是:8P8C。
8P8C 之困惑
8P8C 是指引脚数组,意思是指“8 个凹槽 和8 个触点”。在 8P8C 连接器中,每个插头有 8 个凹槽,间隔约 1mm。然后将单独的电线插入这些凹槽。现在各种 8P8C 连接器,其中现代 RJ45 以太网连接器最流行。
由于两者极其相似,因此在计算机网络(以太网)使用的任何 8 针插孔(8P8C 模块化连接器)都非正式地命名为 "RJ45"。
8P8C 连接器和 RJ45 连接器之间的差异如下图所示:

由于 RJ45 中使用的键控,连接器之间是不能完全兼容的;8P8C 连接器可插入 RJ45 插座,但反过来就不行。然而,由于这两种连接器在外观上彼此密切相似,从电话网络转移至计算机网络的组和个人开始错误地将无键控的 8P8C 连接器称作 "RJ45",并且该术语迅速传开来。
因此,行业内大多数称之为 RJ45 的连接器实际上是 8P8C 模块化连接器。
今天,几乎所有使用 8P8C 连接器的电子设备都会显示 RJ45 连接器文档,这在技术上是不正确的。这个术语使用错误在整个行业中已成为普遍现象,短时间内不太可能改变,但也真的无需太多担心;几乎每个人都犯了同样的一个错误,而那些了解更多背景知识的人仍然使用 RJ45 只是为了避免使人困惑或引起争论。
"RJ45" 以太网连接器中就能清楚地看到这样的例子。有两个 RJ4 5 引脚(T568A 和 T568B),即使它们在技术上是 8P8C 连接器,但您很可能会听到它们被严格称为 RJ45 连接器,而且与其有关的所有文档将使用相同的术语。因此,为了清楚起见,我们也将其称为现代 RJ45 连接器。
现在,上面提到的 T568A 和 T568B 引脚定义了连接器中八根单独的电线的设置。这些接线布局各自具有颜色惯例,遵循惯例对于确保电气兼容性而言很重要。随着时间的推移,T568B 变得越来越受欢迎。颜色惯例的差异如下图所示。

很少有人意识到 RJ45 和 8P8C 之间差异的重要性,但是了解这两个连接器的历史,以及它们如何形成以太网连接的支柱对于识别下一种流行连接趋势至关重要。
想了解更多关于连接器的当前趋势?这些文章对您有益。