Raccordements RJ45 ou 8P8C ? Recherche de la véritable norme Ethernet

Publié par

RaccordementRJ45 ou 8P8C ? Si vous n'êtes pas expert des réseaux informatiques, vous avez certainement entendu ces deux termes comme étant interchangeables quand il s'agit de parler des raccordements qui équipent l'extrémité de vos câbles Ethernet. Mais ces termes sont-ils exactement interchangeables ? Et s'ils ne le sont pas, quelle est l'origine de cette pratique devenue si habituelle ? C'est ce que nous allons étudier aujourd'hui.

Les origines du RJ45

Commençons par le RJ45, peut-être le terme le plus fréquemment utilisé aujourd'hui pour désigner les câbles Ethernet. RJ signifie « registered jack » et le véritable raccordement RJ45 fut initialement développé dans le cadre de l'interface réseau standard des télécommunications dans le but de connecter les réseaux téléphoniques. Les raccordements de la plateforme RJ furent développés comme alternative moins encombrante et moins chère aux anciennes méthodes d'installation téléphonique avec leurs fils métalliques et leurs prises volumineuses.

Avec l'avènement des réseaux informatiques, se développa un nouveau raccordement très similaire pour assurer le transfert des données : le 8P8C.

La confusion autour du 8P8C

Le nom 8P8C provient du réseau de broches : 8 positions, 8 contacts. Dans les raccordements 8P8C, chaque prise comporte 8 positions espacées d'environ 1 mm. Les fils s'insèrent individuellement dans chacune de ces positions. Il existe une grande diversité de raccordements 8P8C, le raccordement Ethernet moderne RJ45 étant le plus répandu.

En raison de ces similitudes, « RJ45 » devint l'appellation, mal à propos mais générique, pour n'importe quelle prise à huit broches (raccordement modulaire 8P8C) utilisée dans les réseaux informatiques (Ethernet).

Les différences entre les raccordements 8P8C et RJ45 sont récapitulées dans le schéma suivant :

0517 RJ45 Image 1

Ces raccordements ne sont pas entièrement compatibles l'un avec l'autre, et raison du détrompeur employé dans le RJ45 ; les raccordements 8P8C peuvent s'insérer dans les réceptacles RJ45, mais l'inverse n'est pas vrai. Toutefois, comme ces raccordements ont un aspect très ressemblant, les groupes et les personnes qui effectuèrent la transition entre les réseaux téléphoniques et les réseaux informatiques commencèrent à appeler « RJ45 » les raccordements sans détrompeur 8P8C, et cette pratique devint monnaie courante.

Par conséquent, ce que la plupart des gens appellent des raccordements RJ45 sont en réalité des raccordements modulaires 8P8C.

De nos jours, la plupart des équipements électroniques qui emploient des raccordements 8P8C fournissent une documentation pour des raccordements RJ45, ce qui n'est techniquement pas correct. Cette erreur de désignation est très courante dans tout le secteur et, bien que cela ne soit pas près de changer, ce n'est en réalité plus une source de problème. Pratiquement tout le monde fait la même erreur et ceux qui sont au courant utilisent également le terme RJ45 pour éviter des confusions ou des malentendus.

Les raccordements Ethernet « RJ45 » en sont l'illustration parfaite. Il existe deux brochages RJ45 (T568A et T568B) et, bien qu'il s'agisse techniquement de raccordements 8P8C, il est très probable que vous les entendiez désignés par le terme de raccordements RJ45 et que toute la documentation qui les accompagne utilise la même terminologie. Pour cela, et par souci de clarté, nous les appellerons raccordements RJ45 modernes.

Les brochages T568A et T568B mentionnés précédemment définissent la disposition des huit fils distincts du raccordement. Ces dispositions des fils ont chacune leur convention de couleurs et il est crucial de respecter ces conventions pour garantir la compatibilité électrique. Au fil du temps, le brochage T568B est devenu le plus répandu. Les différences entre les conventions de couleurs sont indiquées dans le tableau ci-dessous.

Wiring Pinouts of RJ45, T568A and T568B Connectors
Brochages de câblage
T568A et T568B des raccordements RJ45.  

Peu de personnes ont conscience des distinctions importantes entre le RJ45 et le 8P8C, mais il est bon de connaître l'histoire de ces deux raccordements et comment ils sont au centre de la connectivité Ethernet afin de mieux entrevoir les prochaines tendances majeures de la connectivité.

Vous voulez en apprendre davantage sur les tendances actuelles de la connectivité ? Voici des articles utiles.

Choix des produits pour avril - Raccordements

7 questions à se poser lors du choix d'un raccordement

La résistance d'un raccordement : quand elle est utile et quand elle est nuisible

Articles de presse apparentés

Actualité

Sorry, your filter selection returned no results.

Nous avons mis à jour notre politique de confidentialité. Prenez un moment pour lire les changements. En cliquant sur "J'accepte", vous acceptez la clause de confidentialité d'Arrow Electronics ainsi que les conditions d'utilisation.

Notre site Internet place des cookies sur votre appareil pour améliorer votre expérience et pour améliorer notre site. Pour en savoir plus sur les cookies que nous utilisons et la façon de les désactiver, cliquez ici. Des cookies et des technologies de suivi peuvent être utilisés à des fins de marketing. En cliquant sur « Accepter », vous consentez au placement de cookies sur votre appareil et à notre utilisation de technologies de suivi. Cliquez sur « En savoir plus » pour de plus amples informations et instructions sur la façon de désactiver les cookies et les technologies de suivi. Même si l'acceptation des cookies et technologies de suivi est volontaire, leur désactivation peut entraîner un mauvais fonctionnement du site Internet et certaines publicités peuvent être moins pertinentes pour vous. Nous respectons votre confidentialité. Lisez notre politique de confidentialité ici.