Sempre più sistemi diventano mobili, perciò le batterie diventano parti sempre più importanti per il progetto. Verifica di scegliere quella giusta tenendo presente questi cinque fattori, poi utilizza il nostro grafico per il confronto chimico delle batterie per stabilire se per il tuo progetto è meglio una batteria a piombo-acido, una alcalina, una a nichel-metallo idruro o una agli ioni di litio.
1. Densità energetica: la densità energetica è determinata dal confronto tra l'energia potenziale disponibile e il peso complessivo del sistema. Ciò significa che se la tua applicazione ha una alta densità energetica, l'applicazione ha un'energia potenziale alta per una bassa quantità di peso. Al contrario, una bassa densità energetica significa che la batteria sarà pesante e con meno potenza disponibile.
2. Disponibilità di corrente (densità di potenza): quando un dispositivo presenta un'alta densità di potenza, può sopportare prelievi di alta corrente per un "lungo" periodo di tempo (più di pochi millisecondi).
3. Resistenza: i fattori fisici esterni possono incidere significativamente sulle prestazioni della tua batteria. Le diverse formule chimiche delle batterie sono più suscettibili di altre a fattori quali gli urti, la temperatura, l'umidità, le vibrazioni, i campi magnetici e così via.
4. Durata: ci sono due fattori principali per la durata di una batteria: il tempo di carica e il tempo totale. Il tempo di carica è la quantità di tempo in cui l'energia potenziale rimane nella batteria senza dispersioni. Il tempo totale è il numero dei cicli di carica che una batteria è in grado di supportare.
5. Memoria della batteria: le batterie sono soggette a venire "allenate" (per così dire) a mantenere meno della carica disponibile totale. Ad esempio, se utilizzi ripetutamente una batteria a nichel-metallo idruro da una carica completa al 40%, ala fine questa sarà in grado di conservare il 60% della capacità originale di carica prevista.
Una volta calibrate le esigenze del tuo progetto, puoi scegliere la tua batteria in modo informato. Ecco il confronto tra i principali fattori chimici delle batterie: