随着越来越多的系统趋于移动化和远程化,电池逐渐成为设计的不可缺少的一部分。确保选择合适的电池(只需牢记以下五种设计要素),然后使用我们的电池化学物质对比图来确定哪种电池(铅酸电池、碱性电池、镍氢电池或锂离子电池)最适合您的构造。
1.能量密度:能量密度是通过比较适用于系统总重量的潜在能量确定的。也就是说,如果您的应用的能量密度较高,那么对于重量较轻的系统而言,该应用的潜在能量较高。相反,能量密度较低则意味着您的电池较重,而且可用电力较少。
2.当前可用性(功率密度):高功率密度设备意味着它可以在很长一段时间(超过几毫秒)内维持高电流消耗。
3.耐久性:物理外部因素会对电池性能产生很大影响。与其他因素相比,不同的电池化学物质更容易受到冲击、温度、湿度、振动、磁场等因素的影响。
4.寿命:电池的寿命取决于两个主要因素:充电寿命和总寿命。充电寿命是指潜在能量保留在电池中而不溢出的时间。总寿命是指电池支持的充电周期次数。
5.电池存储器:电池很容易“受到训练”(由于缺少更好的术语),这会使其容量低于可用的总充电量。例如,如果镍氢电池一开始是充满电的,在您使用后电量降到总电量的 40%,并重复此模式,那么它最终将只能够存储最初标定充电容量的 60%。
在衡量您的设计需求后,您便可以做出明智的电池选择。以下是主要电池化学物质对比图: