Prototypez vos conceptions plus rapidement grâce à l'ordinateur monocarte et SOM Nitrogen8M_Mini de Boundary Devices

Restez concentré sur l'innovation produit plutôt que sur la réduction de la consommation électrique grâce à l'ordinateur monocarte et SOM Nitrogen8M_Mini de Boundary Devices.

Nous vous expliquons en quoi l'ordinateur monocarte et SOM Nitrogen8M_Mini de Boundary Devices peut aider les concepteurs à rester concentrés sur les performances et l'innovation produit plutôt que sur la consommation électrique. En tant que seul et unique système commercialisé reposant sur le SoC i.MX8M Mini, le Nitrogen8M_Mini offre 2 Go de RAM LPDDR4 et des mises à niveau de 4 Go, 8 Go et 128 Go eMMC. Ce système sur module (SOM) ou ordinateur monocarte propose un système informatique complet monté sur un module qui peut être connecté à une carte de circuit imprimé plus importante pour prendre en charge des connecteurs personnalisés, des circuits d'alimentation électrique et des raccords mécaniques. Pour plus de détails concernant la capacité IoT, ainsi que le matériel et les applications à distance (y compris industrielles) pour le Nitrogen8M_Mini, consultez cet article de Boundary Devices. Profitez également d'une offre spéciale sous la forme d'une remise de 20 % sur votre prochaine commande auprès d'Arrow

Nitrogen8M_Mini SBC et SOM : une solution moderne pour la programmation, le prototypage et la commercialisation

L'un des problèmes majeurs auxquels les concepteurs sont confrontés est la demande accrue en technologie à l'heure où l'IoT conquiert la planète et où l'IA commence à s'imposer au sein d'un nombre croissant d'appareils dans le cadre de l'informatique en périphérie. Ce problème est amplifié par la demande en appareils accessibles à distance et portables nécessaires pour fournir une plus grande capacité de calcul, ainsi que par la nécessité de réduire la consommation électrique afin de permettre une alimentation sur batteries et via des sources d'énergie renouvelable.

Les ordinateurs monocarte actuellement disponibles sur le marché ne sont pas conçus pour répondre à ces exigences, mais Boundary Devices a la solution : l'ordinateur monocarte et système sur module Nitrogen8M_Mini !

Présentation du Nitrogen8M_Mini

Le Nitrogen8M_Mini est le seul système commercialisé reposant sur le SoC i.MX8M Mini. Le SoC i.MX8M Mini intègre un processeur ARM A53 64 bits à quatre cœurs contenant chacun un cache L1 I de 32 Ko, un cache L1 D de 32 Ko et une unité à virgule flottante. Il comprend également un Cortex-M4 secondaire conçu pour les applications en temps réel qui peut fonctionner indépendamment du processeur central même lorsque ce dernier est en mode basse consommation.

Le Nitrogen8M_Mini est équipé de 2 Go de RAM LPDDR4 pouvant être portés à 4 Go et 8 Go eMMC, voire 128 Go pour le stockage. Les graphiques 3D du système sont gérés par un processeur GCNanoUltra et les graphiques 2D par un processeur GC320.

Le Nitrogen8M_Mini se connecte sans problème au réseau grâce au port Gigabit Ethernet et au BD-SMAC, un module Wi-Fi complémentaire en option entièrement certifié 802.11ac. Il intègre également un module Bluetooth 4.1 reposant sur le QCA9377.

SBC et SOM

L'une des caractéristiques uniques du Nitrogen8M_Mini est la possibilité de le commander sous la forme d'un ordinateur monocarte ou d'un « système sur module ». Aucun autre fabricant ne propose ces deux facteurs forme au lancement. Un « système sur module », également appelé « SOM », est un système informatique complet monté sur un module qui peut facilement être connecté à une carte de circuit imprimé plus importante pour accueillir des connecteurs personnalisés, des circuits d'alimentation et des raccords mécaniques qui facilitent considérablement l'intégration du SOM.

Connectivité

En matière de connectivité E/S, les performances du Nitrogen8M_Mini sont largement supérieures à celles des autres ordinateurs monocarte grâce à sa vaste gamme de bus. En effet, le Nitrogen8M_Mini intègre des bus USB 2.0, I2C, SPI, UHS SD Card Support, RTC et PCIe. Un module PoE est même proposé en option. Lorsque le système doit être connecté à un réseau Ethernet, alimenté par le câble Ethernet, capable de communiquer avec plusieurs appareils USB tout en contrôlant un écran SPI ou en mesure de lire les données d'une carte SD à haut débit, le Nitrogen8M_Mini est la solution. Le Nitrogen8M_Mini dispose en outre d'une sortie vidéo dédiée via une interface MIPI DSI et d'une entrée via une interface MIPI-CSI 4 voies. Boundary Devices propose également un module de caméra MIPI 5 MP préconfiguré qui peut être connecté en natif au Nitrogen8M_Mini.

Faible consommation d'énergie

L'un des avantages majeurs du Nitrogen8M_Mini est la variété des technologies basse consommation qu'il utilise. Grâce au SoC i.MX8M Mini, le Cortex-M4 peut fonctionner indépendamment du processeur principal, même lorsque ce dernier est en mode basse consommation. Ainsi, le système peut continuer à surveiller les GPIO et exécuter du code en temps réel, ce qui permet de réactiver le processeur principal à chaque événement initié par l'utilisateur. La consommation électrique est également minime grâce à l'utilisation de la technologie 14LPC FinFET, à une mémoire LPDDR à haut débit et à l'intégration du circuit intégré de gestion de la puissance PF8121 de NXP.

Des durées de développement réduites

On dit qu'on reconnaît un bon ouvrier à ses outils, et ce dicton vaut également dans le secteur de l'électronique. Un ordinateur embarqué puissant et doté de nombreuses fonctionnalités peut être utilisé dans de nombreux projets, à condition que les ingénieurs puissent le programmer et le prototyper rapidement et efficacement. Là aussi, le Nitrogen8M_Mini répond à ces attentes grâce à un vaste ensemble de matériel de prototypage, notamment des écrans tactiles, des modules de caméra, des modules PoE et des cartes-filles entièrement équipées pour le SOM. L'un des principaux obstacles au développement est le système d'exploitation. Boundary Devices dispose en interne d'une équipe de développeurs de logiciels dédiés à i.MX. Ainsi, la marque peut proposer les versions les plus récentes des systèmes d'exploitation embarqués courants pour toutes ses cartes. Le Nitrogen8M_Mini ne fait pas exception à cette règle : il prend en charge Android, Linux (Yocto, Debian, Ubuntu, Buildroot) et FreeRTOS (pour le cœur M4). L'ensemble des images des OS et des didacticiels sont disponibles gratuitement sur le Wiki du logiciel.

Applications

Grâce à un processeur puissant, une RAM à haut débit conséquente et une connectivité supérieure, le Nitrogen8M_Mini peut être utilisé dans un vaste ensemble d'applications embarquées :

IoT

Récemment encore, les appareils IoT étaient composés d'un simple micro-contrôleur qui communiquait avec un module Wi-Fi et envoyait uniquement les données de base des capteurs tels que la température et l'état des commutateurs. Désormais, avec l'avènement de la domotique, de l'IA et des assistants personnels, ces appareils commencent à jouer un rôle plus complexe. Ils exigent des fonctions de traitement visuel et audio, des capacités de sortie pour l'affichage et même la possibilité d'exécuter des réseaux neuronaux. Fort d'un processeur ARM quatre cœurs, d'un GPU puissant et de nombreuses options de connexion, le Nitrogen8M_Mini peut s'acquitter facilement de ces tâches.

Matériel à distance

Bien que l'emplacement idéal de n'importe quel appareil soit situé à proximité d'une prise de courant et d'un routeur Wi-Fi, cela n'est pas toujours possible. Les emplacements distants (tels que les stations de contrôle) doivent alimenter les appareils à partir de sources d'énergie limitées, et c'est là que le Nitrogen8M_Mini entre en jeu. Les emplacements distants utilisant le système peuvent passer en mode basse consommation et recourir au Cortex-M4 pour surveiller l'environnement jusqu'à ce qu'un traitement plus intensif soit nécessaire. De plus, les composants et la fabrication de qualité supérieure du Nitrogen8M_Mini en font une solution durable et fiable. Ces caractéristiques contribuent à réduire les besoins en maintenance des applications matérielles à distance.

Applications industrielles

Le Nitrogen8M_Mini est disponible dans une plage de températures industrielle qui, associée à sa conception de qualité, en fait une solution idéale dans la conception industrielle. Grâce à la prise en charge de fonctionnalités d'écran tactile et d'affichage, le Nitrogen8M_Mini est particulièrement utile dans les terminaux et les écrans d'interface, mais ses fonctionnalités visuelles permettent également de le mettre en œuvre dans des solutions d'IA pour l'inspection optique automatique.

Signalisation numérique

Entre les publicités sur les immeubles et les panneaux d'affichage numériques le long des voies rapides, la signalisation numérique est partout et les publicitaires sont prêts à payer davantage pour présenter leur contenu de manière fluide et nette. Le Nitrogen8M_Mini pouvant prendre en charge une sortie vidéo HD 1080p, il ne fait aucun doute qu'il sera plébiscité par les publicitaires avant-gardistes désireux de diffuser des vidéos HD sur de grands panneaux publicitaires. La connectivité réseau permet un accès à distance au système, évitant ainsi aux opérateurs d'accéder physiquement aux panneaux lorsque ceux-ci sont installés en hauteur ou dans un endroit difficile d'accès.

Le Nitrogen8M_Mini ouvre la voie au i.MX8M Mini

Grâce à la multitude de composants matériels et logiciels proposés pour le développement et à la disponibilité d'un SOM et d'un SBC, le Nitrogen8M_Mini fait entrer le processeur pour applications i.MX8M Mini dans l'univers concret de l'électronique. Les concepteurs peuvent prototyper leurs conceptions plus rapidement et profiter de délais de mise sur le marché réduits grâce à des modules pré-certifiés et à un système d'exploitation parfaitement opérationnel, tout en accédant à un cœur incroyablement puissant capable de relever les défis de l'IoT.

La faible consommation électrique du Nitrogen8M_Mini permet en outre aux ingénieurs de consacrer plus de temps à la conception de leur produit au lieu de rechercher des méthodes de réduction de la consommation électrique. Qui plus est, grâce à l'utilisation du processeur i.MX8M Mini nouvelle génération et d'une bibliothèque d'images d'OS constamment mise à jour, le Nitrogen8M_Mini est paré pour l'avenir.

Découvrez en détail les offres Nitrogen8M_Mini SBC et SOM et inscrivez-vous pour bénéficier d'une remise sur ce SoC nouvelle génération.

Articles de presse apparentés

Actualité

Sorry, your filter selection returned no results.

Nous avons mis à jour notre politique de confidentialité. Prenez un moment pour lire les changements. En cliquant sur "J'accepte", vous acceptez la clause de confidentialité d'Arrow Electronics ainsi que les conditions d'utilisation.

Notre site Internet place des cookies sur votre appareil pour améliorer votre expérience et pour améliorer notre site. Pour en savoir plus sur les cookies que nous utilisons et la façon de les désactiver, cliquez ici. Des cookies et des technologies de suivi peuvent être utilisés à des fins de marketing. En cliquant sur « Accepter », vous consentez au placement de cookies sur votre appareil et à notre utilisation de technologies de suivi. Cliquez sur « En savoir plus » pour de plus amples informations et instructions sur la façon de désactiver les cookies et les technologies de suivi. Même si l'acceptation des cookies et technologies de suivi est volontaire, leur désactivation peut entraîner un mauvais fonctionnement du site Internet et certaines publicités peuvent être moins pertinentes pour vous. Nous respectons votre confidentialité. Lisez notre politique de confidentialité ici.