Boundary Devices의 Nitrogen8M_Mini Single Board Computer와 SOM을 통해 프로토타입을 더 빠르게 디자인하세요.

Boundary Devices의 Nitrogen8M_Mini Single Board Computer와 SOM을 통해 전력 감소가 아닌 제품 혁신에 집중하세요.

Boundary Devices

Nitrogen8M_Mini Single Board ComputerSOM을 통해 전력 감소가 아닌 제품 혁신에 집중하세요. 유일한 i.MX8M Mini SOC 기반의 상용 시스템인 Nitrogen8M_Mini는 2GB의 LPDDR4 RAM과 4GB, 8GB, 128GB eMMC의 업그레이드를 제공합니다. 시스템 온 모듈(SOM) 또는 싱글 보드 컴퓨터가 제공하는 전체 컴퓨터 시스템은 모듈에 장착되어 있어 맞춤형 커넥터, 전력 공급 회로, 기계적 정합에 알맞는 더 큰 PCB에 연결할 수 있습니다. Boundary Devices에서 제공한 기사를 통해 Nitrogen8M_Mini의 IoT 기능과 원격 하드웨어, 애플리케이션(산업용 애플리케이션 포함)에 대한 자세히 알아보실 수 있습니다. 다음번에 Arrow

에서 주문할 때 20% 할인을 받을 수 있는 특별 행사도 놓치지 마세요.

Nitrogen8M_Mini SBC 및 SOM : 프로그래밍, 프로토타이핑, 시장 출시용 최신 솔루션

설계자들이 해결해야 하는 가장 큰 문제 중 하나는 전 세계 모든 지역에서 IoT가 사용되고 AI가 엣지 컴퓨팅 형태로 더 많은 기기에 적용되기 시작하면서 기술에 대한 수요가 증가했다는 점입니다. 이 문제는 원격 및 휴대용 장치에 충분한 양의 컴퓨팅 전력을 공급하면서 동시에 전력 소비를 최소화하여 배터리 및 재생한 가능 소스로 전력을 공급해야 하는 문제와 결합되어 있습니다.

현재 시판 중인 싱글 보드 컴퓨터 중에는 이러한 요구 사항을 충족하도록 설계된 제품이 없지만, Boundary Devices의 Nitrogen8M_Mini Single Board Computer와 시스템 온 모듈이 해답을 제공합니다!

Nitrogen8M_Mini 소개

Nitrogen8M_Mini는 유일한 i.MX8M Mini SoC 기반 상용 시스템입니다. i.MX8M Mini SoC의 핵심은 ARM A53 64비트 쿼드 코어 프로세서이며 각 노심에는 32KB L1 I 캐시와 32KB L1 D 캐시 및 부동 소수점 장치가 포함되어 있습니다. 또한 i.MX8MMini에는 메인 프로세서가 저전력 모드인 경우에도 메인 프로세서와 개별적으로 작동할 수 있는 실시간 애플리케이션용으로 설계된 보조 Cortex-M4가 포함되어 있습니다.

Nitrogen8M_Mini에는 4GB로 업그레이드할 수 있는 LPDDR4 RAM 2GB와 128GB로 업그레이드할 수 있는 스토리지용 eMMC 8GB가 포함되어 있습니다. 시스템의 3D 그래픽은 GCNanoUltra으로 처리되고, 2D 그래픽은 GC320에서 처리합니다.

기가비트 이더넷 포트와 완전 인증 Wi-Fi 802.11ac 및 QCA9377 기반의 블루투스 4.1 모듈인 Wi-Fi 애드온 옵션 덕분에 Nitrogen8M_Mini를 손쉽게 네트워크에 연결할 수 있습니다.

SBC 및 SOM

Nitrogen8M_Mini만의 독특한 특징 중 하나는 싱글 보드 컴퓨터 또는 '시스템 온 모듈'로 주문할 수 있다는 것입니다. 다른 제조사에서는 출시 시점에서 두 가지 폼 팩터를 모두 제공하지 않습니다. SOM이라고도 하는 '시스템 온 모듈'은 전체 컴퓨터 시스템이 모듈에 장착되어 있어 맞춤형 커넥터, 전력 공급 회로, 기계적 정합에 알맞는 더 큰 PCB에 연결할 수 있으므로 SOB 통합을 쉽게 처리할 수 있습니다.

연결성

I/O 연결의 경우, Nitrogen8M_Mini는 다양한 버스를 갖추고 있어 다른 싱글 보드 컴퓨터보다 우수한 연결성을 자랑합니다. Nitrogen8M_Mini에는 USB 2.0, I2C, SPI, UHS SD 카드 지원, RTC, PCIe가 포함되어 있습니다 PoE 모듈도 선택 사양으로 제공됩니다. 시스템을 이더넷 네트워크에 연결하거나, 이더넷 케이블에서 전원을 공급하거나, SPI 디스플레이를 제어하는 동안 여러 USB 장치와 통신하거나, 고속 SD 카드에서 읽어야 하는 경우 Nitrogen8M_Mini가 알맞은 솔루션입니다. 또한 Nitrogen8M_Mini는 MIPI DSI를 통한 전용 비디오 출력과 4 레인 MIPI-CSI를 통한 입력을 제공합니다. Boundary Devices에서 제공하는 사전 구성된 5MP MIPI 카메라 모듈은 기본적으로 Nitrogen8M_Mini와 연결됩니다.

낮은 전력 소모량

Nitrogen8M_Mini의 주요 장점 중 하나는 여러 저전력 기술이 사용되었다는 점입니다. Cortex-M4는 i.MX8M Mini SoC 덕분에 메인 프로세서와 독립적으로 작동할 수 있으므로 메인 프로세서가 저전력 상태일 때도 계속 작동합니다. 즉, 시스템은 GPIO를 계속 모니터링하고 실시간으로 코드를 실행해 사용자 지정 이벤트가 발생할 때마다 메인 프로세서를 깨울 수 있습니다. 또한 14LPC FinFET 기술, 고속 LPDDR을 사용하고 NXP의 PF8121 전력 관리 통합 회로를 통합하여 전력을 최소화합니다.

개발 시간 절감

'연장이 좋아야 목수가 일을 잘 한다'라는 속담이 있습니다. 전자 제품 세계에도 적용되는 말입니다. 풍부하고 강력한 기능을 갖춘 임베디드 컴퓨터는 다양한 프로젝트에 사용할 수 있지만 엔지니어가 컴퓨터를 빠르고 효과적으로 프로그래밍하고 프로토타입을 제작할 수 있는 경우에만 가능한 일입니다. 다시 한번 강조하지만, Nitrogen8M_Mini는 터치스크린 디스플레이, 카메라 모듈, PoE 모듈 및 완전히 채워진 SOM용 도터보드와 같은 다양한 프로토타이핑 하드웨어를 제공합니다. OS 역시 개발의 주요 장애물 중 하나입니다. Boundary Devices는 i.MX에 중점을 둔 사내 소프트웨어 디자이너를 보유하고 있습니다. 이를 통해 최신 버전의 임베디드 작동 시스템을 모든 보드에 제공할 수 있습니다. Android, Linux (Yocto, Debian, Ubuntu, Buildroot), FreeRTOS(M4 코어용)를 지원하는 Nitrogen8M_Mini도 마찬가지입니다. Boundary Devices의 소프트웨어 Wiki에서 모든 OS 이미지와 튜토리얼을 무료로 이용할 수 있습니다.

애플리케이션

강력한 프로세서, 충분한 공간을 갖춘 고속 RAM, 뛰어난 연결성을 제공하는 Nitrogen8M_Mini는 다양한 임베디드 애플리케이션에 적용됩니다.

IoT

얼마 전까지만 해도 IoT 장치는 Wi-Fi 모듈과 통신하는 간단한 마이크로컨트롤러로 구성되어 온도 및 스위치 상태와 같은 기본적인 센서 수치만 전송했습니다. 이제는 홈 오토메이션, AI, 개인 비서가 등장하면서 시각 처리, 오디오 처리, 디스플레이 출력 기능, 심지어 신경망 작동 능력까지 아우르는 복잡한 역할을 수행하기 시작했습니다. ARM 쿼드 코어 프로세서, 강력한 GPU 및 다중 연결 옵션 덕분에 이러한 작업을 Nitrogen8M_Mini에서 쉽게 실행할 수 있습니다.

원격 하드웨어

어떤 기기든 전원 콘센트와 Wi-Fi 라우터 옆에 있는 것이 가장 좋겠지만, 언제나 이런 위치를 사용할 수 있는 것은 아닙니다. 모니터링 스테이션과 같은 원격 위치는 제한된 에너지 소스에서 장치에 전력을 공급할 수 있어야 합니다. 바로 여기서 Nitrogen8M_Mini의 역할이 시작됩니다. 시스템을 사용하는 원격 위치를 저전력 모드로 전환하고 중대한 처리가 필요할 때까지 Cortex-M4가 환경을 모니터링하도록 할 수 있습니다. 둘째로, Nitrogen8M_Mini는 고품질 부품과 제조로 완성되어 내구성이 우수하고 안정적인 솔루션입니다. 덕분에 원격 하드웨어 애플리케이션에 서비스가 많이 필요하지 않습니다.

산업 애플리케이션

Nitrogen8M_Mini는 산업용 온도 범위에서 사용할 수 있으며 고품질 디자인으로 제작되어 산업 디자인에 이상적입니다. 터치 스크린 및 디스플레이 기능을 갖춘 Nitrogen8M_Mini는 터미널 및 인터페이스 디스플레이에서 특히 유용하지만, 시각적 기능 덕분에 AI와 함께 자동 광학 검사(Automatic Optical Inspection) 형태로 구현될 수도 있습니다.

디지털 사이니지

건물의 광고판과 디지털 빌보드, 고속도로변까지 디지털 사이니지는 어디에나 활용되며 광고주들은 더 선명하고 깔끔한 콘텐츠를 얻기 위해서 기꺼이 프리미엄을 지불할 것입니다. Nitrogen8M_Mini는 풀 1080p HD 비디오 출력을 제공하므로 대형 광고판에 HD 영상을 표시하려는 신규 광고주에게는 Nitrogen8M_Mini가 필수 옵션일 수 있습니다. 네트워크 연결을 통해 시스템에 원격으로 액세스할 수 있으므로 높은 빌딩이나 접근하기 어려운 위치에 시스템을 설치했을 때 운영자가 물리적으로 액세스할 필요가 없습니다.

Nitrogen8M_Mini가 i.MX8M Mini를 위해 길을 닦아놓은 이유

Nitrogen8M_Mini는 SOM 및 SBC의 개발 및 가용성을 위한 다양한 하드웨어 및 소프트웨어를 통해 i.MX8M Mini 애플리케이션 프로세서를 실용적인 전자 제품 세계로 인도합니다. 사전 인증된 모듈 및 완벽하게 기능하는 OS 덕분에 디자이너가 보다 신속하게 디자인을 프로토타입화하고, 출시 시간을 단축하며, 어떤 IoT 문제든 해결할 수 있는 매우 강력한 코어에 액세스할 수 있습니다.

Nitrogen8M_Mini의 낮은 전력 소비량은 엔지니어가 전력 절감 방법을 찾는 대신 제품이 수행하는 작업을 설계하는 데 더 많은 시간을 투자할 수 있음을 의미합니다. 뿐만 아니라 차세대 i.MX8M Mini 프로세서와 지속적으로 업데이트되는 OS 이미지 라이브러리를 사용하면 미래에도 Nitrogen8M_Mini를 지속적으로 사용할 수 있습니다.

Nitrogen8M_Mini SBC 및 SOM 제품에 대해

자세히 알아보고 이 차세대 SoC를 할인된 가격으로 구매하려면 지금 가입하세요.

관련 뉴스 기사

최신 뉴스

Sorry, your filter selection returned no results.

개인정보 보호정책이 업데이트되었습니다. 잠시 시간을 내어 변경사항을 검토하시기 바랍니다. 동의를 클릭하면 Arrow Electronics 개인정보 보호정책 및 이용 조건에 동의하는 것입니다.

당사의 웹사이트에서는 사용자의 경험 향상과 사이트 개선을 위해 사용자의 기기에 쿠키를 저장합니다. 당사에서 사용하는 쿠키 및 쿠키 비활성화 방법에 대해 자세히 알아보십시오. 쿠키와 추적 기술은 마케팅 목적으로 사용될 수 있습니다. '동의'를 클릭하면 기기에 쿠키를 배치하고 추적 기술을 사용하는 데 동의하는 것입니다. 쿠키 및 추적 기술을 해제하는 방법에 대한 자세한 내용과 지침을 알아보려면 아래의 '자세히 알아보기'를 클릭하십시오. 쿠키 및 추적 기술 수락은 사용자의 자발적 선택이지만, 웹사이트가 제대로 작동하지 않을 수 있으며 사용자와 관련이 적은 광고가 표시될 수 있습니다. Arrow는 사용자의 개인정보를 존중합니다. 여기에서 당사의 개인정보 보호정책을 읽을 수 있습니다.