Boundary Devices 的 Nitrogen8M_Mini 单板计算机和 SOM 让您专注于产品的创新,而不是降低功耗。
进一步了解 Boundary Devices 的 Nitrogen8M_Mini 单板计算机和 SOM 如何帮助设计人员专注于产品的创新,而不是降低功耗。作为基于 i.MX8M Mini SOC 的唯一商用系统,Nitrogen8M_Mini 提供 2GB LPDDR4 RAM,并提供 4GB、8GB 和 128GB 的 eMMC 升级。这种模块上系统 (SOM) 或称为单板计算机,带来的是一个装在模块上的完整计算机系统,可以插入更大的 PCB 用于定制连接器、供电线路和机械配件。从本文章获取有关 Boundary Devices Nitrogen8M_Mini 物联网能力、远程硬件和应用(包括工业应用)的详细信息。作为特别优惠,不要错过了下一个 Arrow 订单优惠 20% 的机会
Nitrogen8M_Mini SBC 和 SOM:编程、原型设计和进入市场的现代解决方案
如今,设计人员面临的最大问题之一是技术需求增加,这是因为物联网可以到达全球各个地方,人工智能开始以边缘计算的形式进入更多设备。但对远程和便携设备的需求让这一问题更加复杂,这些设备需要够能提供充足的计算能力,同时尽可能降低功耗,使设备可以由电池或再生能源提供动力。
目前市面上的单板计算机在设计上不能满足这些要求,但 Boundary Devices 却提供了解决方案:Nitrogen8M_Mini 单板计算机和模块上系统!
介绍 Nitrogen8M_Mini
Nitrogen8M_Mini 是基于 i.MX8M Mini SoC 的唯一商用系统。i.MX8M Mini SoC 的核心是 ARM A53 64 位四核处理器,每个内核有一个 32KB L1 I 缓存、一个 32KB L1 D 缓存和一个浮点单元。i.MX8MMini 还有针对实时应用的二级 Cortex-M4,可以独立于主处理器运行,即使处理器处于低功耗模式时。
Nitrogen8M_Mini 具有 2GB LPDDR4 RAM,可以升级到 4GB 和 8GB eMMC,存储能力还可以升级到 128GB。系统上的 3D 图形由 GCNanoUltra 处理,2D 图形则由 GC320 处理。
千兆以太网端口和可选的 Wi-Fi 插件、BD-SDMAC(获得全面认证的 Wi-Fi 802.11ac)以及基于 QCA9377 的蓝牙 4.1 模块,使得 Nitrogen8M_Mini 接入网络不再是问题。
SBC 和 SOM
Nitrogen8M_Mini 的独有特点之一是它可以作为单板计算机或“模块上系统”订购。其他制造商无法在产品推出时就提供这两种体积大小。“模块上系统”或称为“SOM”是一个装在模块上的完整计算机系统,可以轻松地插入更大的 PCB,可以用来容纳定制连接器、供电线路和机械配件,让 SOM 的集成变得更容易。
连接
在 I/O 连接性方面,Nitrogen8M_Mini 凭借一系列总线,超越了许多其他单板计算机。Nitrogen8M_Mini 配备有 USB 2.0、I2C、SPI、UHS SD 卡支持、RTC 和 PCIe。还有选装的 PoE 模块。如果系统需要连接到以太网网络,从以太网电缆取电,与多个 USB 设备通信,同时控制 SPI 显示器或从高速 SD 卡读取,Nitrogen8M_Mini 将会是解决方案。Nitrogen8M_Mini 还有专用的视频输出(通过 MIPI DSI)和输入(通过 4 路 MIPI-CSI)。Boundary Devices 还提供预先配置的 5MP MIPI 摄像头模块,它本身就与 Nitrogen8M_Mini 连接。
低功耗
Nitrogen8M_Mini 的主要优势之一是采用了多种低功耗技术。得益于 i.MX8M Mini SoC,Cortex-M4 可以独立于主处理器运行,即使在处理器处于低功耗状态时也能继续运行。这意味着,系统可以实时地监控 GPIO 和运行代码,可以用来在用户规定的事件发生时唤醒主处理器。由于采用 14LPC FinFET 技术、高速 LPDDR 和集成 NXP 的 PF8121 电源管理集成电路,功耗也被维持在最低水平。
缩短开发时间
俗话说,“工欲善其事,必先利其器”,在电子器件领域也是如此。功能强大而丰富的嵌入式计算机在许多项目中都可以运用,但要求工程师能够利用它们快速有效地编程和进行原型设计。Nitrogen8M_Mini 凭借一系列原型设计硬件再次实现这一点,其中包括触摸显示屏、摄像头模块、PoE 模块以及用于 SOM 的完全填充子板。开发工作的一个主要障碍是操作系统。Boundary Devices 员工是 i.MX 专注软件设计师的内部人员。这让他们能够为所有板卡提供最新版本的流行嵌入式操作系统。Nitrogen8M_Mini 也不例处,支持 Android、Linux(Yocto、Debian、Ubuntu、Buildroot)和 FreeRTOS(对于 M4 内核)。所有操作系统映像以及教程都可以在软件 Wiki 上免费获得。
应用
凭借功能强大的处理器、充足数量的高速 RAM 以及出色的连接性,Nitrogen8M_Mini 适合一系列嵌入式应用。
物联网
不久前,物联网设备还只是由简单的微处理器构成,它与 Wi-Fi 模块通信,只发送温度和开关状态等基本传感器读数。现在,随着家庭自动化、人工智能和个人助理的兴起,这些设备担当着更复杂的角色,需要具有视频处理、音频处理和显示输出功能,甚至运行神经网络的能力。得益于 ARM 四核处理器、强大的 GPU 以及多种连接选择,这些任务可以在 Nitrogen8M_Mini 上面轻松运行。
远程硬件
尽管所有设备的理想位置是在电源插座和 Wi-Fi 路由器的附近,但这并非总是可行。远程位置(例如监控站)需要能够从有限的能源为设备提供动力,这就是 Nitrogen8M_Mini 的用武之地。这样,就可以让使用此系统的远程位置进入低功耗模式,让Cortex-M4 来监控环境,直到需要进行繁重的处理。第二,优质零部件件和制造工艺让 Nitrogen8M_Mini 成为可靠耐用的解决方案。这有助于把对检修远程硬件应用的需求降至最低。
工业应用
Nitrogen8M_Mini 可在工业温度范围内运行,再加上优秀的设计方案,使之成为工业设计的理想选择。触摸屏和显示功能使得 Nitrogen8M_Mini 在终端和界面显示屏上尤其有用,但可视化能力也可通过人工智能,以自动光学检查的形式实现。
数字标牌
建筑物上的广告到州际数字标牌上的数字广告牌无处不在,为让广告内容看起来流畅、清晰,广告商常常需要付出大价钱。Nitrogen8M_Mini 能够实现 1080p 高清视频输出,因此,毫无疑问,Nitrogen8M_Mini 对希望在大广告牌上显示高清素材的最新广告商来说非常重要。网络连接使得可以远程访问系统,从而当系统安装在高层建筑或难以到达的位置时,操作员无需实地存取访问。
为什么说 Nitrogen8M_Mini 为 i.MX8M Mini 铺平了道路
由于有众多可用于开发的软硬件,再加上 SOM 和 SBC 的可用性,Nitrogen8M_Mini 将 i.MX8M Mini 应用处理器带入了真实的电子世界。设计人员可以更快地进行原型设计,通过预认证的模块和功能齐全的操作系统缩短上市时间,所有这些都能访问令人难以置信的强大内核,它可以应对任何物联网问题。
Nitrogen8M_Mini 的低功耗意味着工程师可以把更多时间花在设计产品用途上,而不是努力寻找降低功耗的方法。此外,下一代 i.MX8M Mini 处理器和不断更新的 OS 镜像库的使用让 Nitrogen8M_Mini 能够适应未来。
进一步了解 Nitrogen8M_Mini SBC 和 SOM 产品,注册以接收有关下一代 SoC 的折扣消息。