Diseños de prototipos más rápido con la computadora de placa única Nitrogen8M_Mini y SOM de Boundary Devices

Manténgase enfocado en la innovación de su producto, no en la reducción de energía, con la computadora de placa única Nitrogen8M_Mini y SOM de Boundary Devices.

Obtenga más información acerca de cómo la computadora de placa única Nitrogen8M_Mini y SOM de Boundary Devices pueden ayudar a los diseñadores a mantenerse enfocados en el rendimiento y la innovación del producto, y no en el consumo de energía. Como el único sistema disponible en el mercado basado en el i.MX8M Mini SOC, el Nitrogen8M_Mini proporciona 2GB de RAM LPDDR4 con actualizaciones disponibles desde 4 GB, 8 GB y 128 GB de eMMC. Este sistema en módulo (SOM) o computadora de una sola placa, ofrece un sistema de computadora completo montado en un módulo que se puede conectar a una PCB más grande para conectores personalizados, circuitos de suministro eléctrico y ajustes mecánicos. Obtenga los detalles sobre la capacidad de IoT, el hardware remoto y las aplicaciones, incluidas las aplicaciones industriales, para Nitrogen8M_Mini en este artículo de Boundary Devices. Y como oferta especial, no pierda la oportunidad de obtener un 20 % de descuento en su próximo pedido de Arrow

El Nitrogen8M_Mini SBC y SOM: una solución moderna para la programación, creación de prototipos y comercialización

Uno de los mayores problemas que enfrentan los diseñadores es el aumento de la demanda de tecnología, con IoT que llega a todas las partes del mundo e IA comienza a encontrar su camino en más dispositivos en forma de cómputo en el borde. Este problema se ve agravado por la necesidad de dispositivos remotos y portátiles que deben proporcionar grandes cantidades de potencia de cómputo mientras minimizan el consumo de energía para que puedan funcionar con baterías y fuentes renovables.

Las actuales computadoras de una sola placa en el mercado, no están diseñadas para cumplir con estos requisitos, pero Boundary Devices tiene la solución: la computadora de una sola placa Nitrogen8M_Mini y el sistema en módulos.

Presentación del Nitrogen8M_Mini

El Nitrogen8M_Mini es el único sistema disponible en el mercado basado en el Mini SoC i.MX8M. En el corazón del Mini SoC i.MX8M se encuentra un procesador de cuatro núcleos de 64 bits ARM A53, cada uno de los cuales contiene un caché L1 I de 32 KB y un caché L1 D de 32 KB, y una unidad de coma flotante. El i.MX8MMini también incluye un Cortex-M4 secundario diseñado para aplicaciones en tiempo real que pueden funcionar independientemente del procesador principal, incluso cuando este procesador principal está en modo de bajo consumo.

El Nitrogen8M_Mini incluye 2 GB de RAM LPDDR4 que puede actualizarse a 4 GB y 8 GB de eMMC para almacenamiento que también puede actualizarse a 128 GB. El GCNanoUltra maneja los gráficos 3D en el sistema y el GC320 los gráficos 2D.

Conectar el Nitrogen8M_Mini a la red no es un problema gracias al puerto Gigabit Ethernet y al complemento Wi-Fi opcional, el BD-SDMAC, que es un módulo de Wi-Fi 802.11ac y Bluetooth 4.1 totalmente certificado basado en el QCA9377.

SBC y SOM

Una de las características únicas de Nitrogen8M_Mini es que puede pedir como una computadora de una sola placa o como un "Sistema en módulos". Ningún otro fabricante está ofreciendo ambos factores de forma en el lanzamiento. Un "Sistema en módulos", también conocido como "SOM", es un sistema informático completo montado en un módulo que se puede conectar fácilmente a una PCB más grande, que se utiliza para alojar conectores personalizados, circuitos de suministro eléctrico y ajustes mecánicos que hacer la integración del SOM considerablemente más fácil.

Conectividad

Cuando se trata de conectividad de E/S, la Nitrogen8M_Mini sobresale por encima de otras computadoras de una sola placa con su amplia gama de buses. Se incluye en el Nitrogen8M_Mini, USB 2.0, I2C, SPI, compatibilidad con tarjetas SD UHS, RTC y PCIe. Hay un módulo opcional de PoE. Si el sistema necesita conectarse a una red Ethernet, obtener la potencia a partir del cable Ethernet, comunicarse con varios dispositivos USB mientras controla una pantalla SPI o leer desde una tarjeta SD de alta velocidad, entonces Nitrogen8M_Mini es la solución. El Nitrogen8M_Mini también tiene una salida de video dedicada a través de un DSI MIPI y una entrada a través de un MIPI-CSI de 4 vías. También está disponible un módulo de cámara MIPI de 5 MP preconfigurado en Boundary Devices que se conecta de forma nativa con el Nitrogen8M_Mini.

Bajo consumo de energía

Una de las principales ventajas de Nitrogen8M_Mini son las múltiples tecnologías de bajo consumo utilizadas. Gracias al Mini SoC i.MX8M, el Cortex-M4 puede funcionar independientemente del procesador principal y puede continuar funcionando incluso cuando el procesador principal está en un estado de baja potencia. Esto significa que el sistema puede continuar monitoreando GPIO y ejecutando el código en tiempo real, lo que puede usarse para activar el procesador principal cada vez que se produce un evento específico del usuario. La energía también se reduce al mínimo con el uso de la tecnología FinFET 14LPC, el LPDDR de alta velocidad y la incorporación del circuito integrado de administración de potencia PF8121 de NXP.

Tiempo de desarrollo reducido

Dicen que un carpintero es tan bueno como sus herramientas, y esto es cierto en el mundo de la electrónica. Una computadora integrada que sea potente y rica en funciones puede ser aplicable en muchos proyectos, pero solo si los ingenieros pueden programar y crear prototipos con ellos de manera rápida y efectiva. Una vez más, la Nitrogen8M_Mini tiene esto cubierto con una gama de hardware de creación de prototipos disponible que incluye pantallas táctiles, módulos de cámara, módulos PoE y placas secundarias completamente cargadas para el SOM. Un obstáculo importante para el desarrollo es el sistema operativo. Boundary Devices cuenta con un personal interno de diseñadores de software enfocados en i.MX. Esto les permite ofrecer las últimas versiones de los populares sistemas operativos integrados para todas sus placas. El Nitrogen8M_Mini no es una excepción con el soporte para Android, Linux (Yocto, Debian, Ubuntu, Buildroot) y FreeRTOS (para el núcleo M4). Todas las imágenes de sus sistemas operativos y tutoriales están disponibles de forma gratuita en su software Wiki.

Aplicaciones

Con un potente procesador, amplias cantidades de RAM de alta velocidad y una conectividad superior, Nitrogen8M_Mini se aplica a una amplia gama de aplicaciones integradas:

IoT

No hace mucho tiempo, los dispositivos de IoT consistían en un simple microcontrolador que se comunicaba con un módulo Wi-Fi, que solo enviaba lecturas básicas del sensor, como la temperatura y los estados del conmutador. Ahora, con el aumento de la automatización del hogar, la IA y los asistentes personales, estos dispositivos están comenzando a asumir un papel más complejo con la necesidad de procesamiento visual, procesamiento de audio, capacidades de salida de pantalla e incluso la capacidad de ejecutar redes neurales. Gracias al procesador ARM de cuatro núcleos, la potente GPU y las múltiples opciones de conexión, estas tareas pueden ejecutarse fácilmente en el Nitrogen8M_Mini.

Hardware remoto

Si bien la ubicación ideal para cualquier dispositivo es estar cerca de una toma de corriente y un router Wi-Fi, esto no siempre es posible. Las ubicaciones remotas (como las estaciones de monitoreo) deben poder alimentar dispositivos desde fuentes de energía limitadas, que es donde entra en juego el Nitrogen8M_Mini. Las ubicaciones remotas que usan el sistema pueden ingresar al modo de bajo consumo y hacer que Cortex-M4 controle el ambiente hasta que se requiera un fuerte procesamiento. En segundo lugar, los componentes y la fabricación de alta calidad hacen que Nitrogen8M_Mini sea una solución duradera y confiable. Esto ayudará a minimizar la necesidad de dar servicio a aplicaciones de hardware remotas.

Aplicaciones industriales

El Nitrogen8M_Mini está disponible en un rango de temperatura industrial que, junto con el diseño de alta calidad, lo hace ideal en diseño industrial. La pantalla táctil y las capacidades de visualización hacen que el Nitrogen8M_Mini sea particularmente útil en terminales y pantallas de interfaz, pero su capacidad visual también podría verse implementada con IA en forma de Inspección óptica automática.

Señalización digital

Entre anuncios publicitarios en edificios y carteles digitales a lo largo de la señalización digital interestatal está en todas partes y los anunciantes siempre pagarán una prima por su contenido para que se vea claro y nítido. Dado que Nitrogen8M_Mini es capaz de tener una salida de video HD de 1080p, no hay duda de que Nitrogen8M_Mini puede ser esencial para los anunciantes más nuevos que deseen mostrar imágenes en HD en carteles grandes. La conectividad de la red permite el acceso remoto al sistema, eliminando la necesidad de que los operadores obtengan acceso físico cuando el sistema está instalado en un edificio alto o en una ubicación difícil de acceder.

Por qué la Nitrogen8M_Mini pavimenta el camino para la i.MX8M Mini

Con la infinidad de hardware y software disponibles para el desarrollo y la disponibilidad de SOM y SBC, Nitrogen8M_Mini lleva el procesador de aplicaciones i.MX8M Mini al mundo práctico de la electrónica. Los diseñadores pueden crear prototipos de diseños más rápido, reduciendo su tiempo de comercialización con los módulos pre-certificados y el sistema operativo en pleno funcionamiento, al mismo tiempo que tienen acceso a un núcleo increíblemente poderoso que puede abordar cualquier problema de IoT.

El bajo consumo de energía de Nitrogen8M_Mini implica que los ingenieros pueden dedicar más tiempo al diseño de lo que su producto hace, en lugar de intentar encontrar métodos para reducir la energía. Lo que es más, el uso del procesador i.MX8M Mini de próxima generación y la biblioteca constantemente actualizada de imágenes del SO hace que el Nitrogen8M_Mini sea una prueba de futuro.

Obtenga más información sobre las ofertas de Nitrogen8M_Mini SBC y SOM e inscríbase para recibir un descuento en esta SoC de próxima generación.

Artículos informativos relacionados

Últimas noticias

Lo sentimos, pero su selección de filtros no devolvió resultados.

Hemos actualizado nuestra política de privacidad. Por favor tome un momento para revisar estos cambios. Al hacer clic en Acepto, usted está de acuerdo con la Politica de Privacidad de Arrow Electronics y sus condiciones de uso.

Nuestro sitio Web coloca cookies en su dispositivo para mejorar su experiencia y nuestro sitio. Lea más sobre las cookies que utilizamos y cómo desactivarlas aquió. Es posible que se utilicen las cookies y tecnologías de seguimiento con fines de marketing.
Al hacer clic en "Aceptar", usted está consintiendo la colocación de cookies en su dispositivo y el uso de tecnologías de seguimiento. Haga clic en "Leer más" a continuación para obtener más información e instrucciones sobre cómo desactivar las cookies y tecnologías de seguimiento. Si bien la aceptación de cookies y tecnologías de seguimiento es voluntaria, la desactivación de estos puede resultar en que el sitio web no funcione correctamente, y es posible que ciertos anuncios sean menos relevantes para usted.
Respetamos su privacidad. Lea nuestra política de privacidad aquió