Les assemblages de câbles prêts à l'emploi Molex permettent aux ingénieurs de se procurer des assemblages de câbles directement tout en bénéficiant de décennies d'expertise. Découvrez les gains de temps et les économies que vous pouvez réaliser en travaillant avec les assemblages de câbles prêts à l'emploi Molex de la conception au prototype et au-delà.
Les raccordements comptent parmi les composants les plus complexes dont un ingénieur doit tenir compte pour tout nouvel équipement. Ils peuvent être utilisés dans tous types d'environnements et pour tous types de tâches. Cela signifie que, même si par définition les raccordements se contentent de relier des appareils, la variété de choix peut-être intimidante.
Il peut être déjà compliqué de sélectionner le bon raccordement pour quelque application que ce soit, mais l'ingénieur doit en plus savoir installer ce raccordement à son équipement. Un raccordement correctement terminé peut faire la différence entre une conception réussie et un produit raté.
Créer un assemblage de câbles pour de nouveaux modèles ne se résume pas à spécifier un raccordement et un câble. Un assemblage de câbles bien exécuté exige un outillage dédié, du personnel expérimenté et un équipement de test étalonné. Cela peut représenter un investissement considérable lorsque vous adoptez un nouveau modèle, mais pour veiller à disposer d'un câble bien construit, il est vital de ne prendre aucun raccourci.
Au stade de production de n'importe quel modèle, cet investissement peut être considérable, mais qu'en est-il du stade de développement et de prototypage ? Tout ingénieur de conception sait qu'il devra peut-être revoir sa conception pendant la création d'un nouveau produit. Si les spécifications de connexion changent en cours de développement, les investissements supplémentaires nécessaires pour créer les assemblages de câbles du prototype peuvent être prohibitifs.
Mais qui peut aider l'ingénieur avec ses câbles de production et de prototype ? Qui possède une connaissance approfondie de la technologie de toute la gamme de raccordements ? Et qui a accès à la famille la plus complète d'outils d'assemblage et d'équipements de test ?
1. Qui mieux que le fabricant du raccordement ?
Les assemblages de câblesprêts à l'emploi Molex ont été développés pour permettre aux ingénieurs de se procurer des assemblages de câbles directement tout en bénéficiant de décennies d'expertise dans la fabrication de raccordements. Avec une offre grandissante de raccordements Molex, ainsi qu'une variété de longueurs de câbles proposées, les ingénieurs ont la possibilité de choisir l'assemblage de câbles correspondant aux besoins particuliers de leurs modèles.
2. Élimine les coûts d'outillage
Les ingénieurs ont la possibilité de concevoir avec des assemblages de câbles prêts à l'emploi à presque tous les stades du développement. Les câbles prêts à l'emploi Molex éliminent les coûts généralement associés au test d'un système pendant les phases de prototypage et de développement. Les ingénieurs peuvent aussi se procurer des câbles déjà construits sans avoir à investir dans l'outillage, réduisant d'autant les coûts de changement de conception ultérieurs. Les ingénieurs bénéficient également de la connaissance approfondie et de l'expertise offertes par Molex.
3. Offre une solution à source unique
Les avantages des câbles prêts à l'emploi continuent même quand vous passez du développement au service à grande échelle. La chaîne d'approvisionnement peut être simplifiée, puisque vous avez la possibilité de commander un numéro de référence unique plutôt qu'une liste de composants pour fabriquer vos assemblages en interne. Molex fournit une solution à source unique qui élimine le besoin de fournisseurs multiples et de spécifications de conception pour construire un assemblage. De plus, comme les assemblages sont fournis déjà testés et certifiés, vous n'avez pas à anticiper les gaspillages susceptibles de se produire lors des étapes de l'assemblage.
4. Production rapide et rentable
Sélectionner des raccordements peut être compliqué mais les adapter aux câbles peut être encore plus difficile. Les assemblages de câbles prêts à l'emploi de Molex offrent une solution de câble complète et rentable de construction plus rapide de prototypes. Il suffit de commander les câbles conformes à vos spécifications et de vous les faire livrer entièrement testés et prêts à l'emploi.
Si vous ne trouvez pas le câble prêt à l'emploi qui vous convient, vous pouvez aussi concevoir vos propres câbles personnalisés avec l'outil de création de câbles personnalisés de Molex. L'outil de création de câbles personnalisés de Molex développe des solutions de câbles personnalisés qui comprennent des câbles, des raccordements et des accessoires — rassemblés au même endroit. Vous pouvez choisir dans une vaste gamme de familles de raccordements, de tailles de circuits, de calibres de fils, de styles d'UL, de longueurs de câbles et autres accessoires Molex.
Concevez vos propres câbles personnalisés
EN SAVOIR PLUS SUR LES ASSEMBLAGES DE CÂBLES PRÊTS À L'EMPLOI
Voir les produits connexes
Voir les produits connexes
Voir les produits connexes
Voir les produits connexes