Los montajes de cables listos para usar (OTS) de Molex ofrecen a los ingenieros la oportunidad de comprarlos de forma directa, mientras se benefician de décadas de experiencia. Descubra los beneficios de ahorro de tiempo y costos al diseñar desde el concepto hasta el prototipo y más con los montajes de cables listos para usar (OTS) de Molex.
Los conectores se encuentran entre los componentes más complejos que un ingeniero debe considerar para cualquier equipo nuevo. Tienen el potencial para utilizarse en todo tipo de entornos y en todo tipo de tareas. Esto significa que, aunque los conectores, por definición, simplemente conectan dispositivos, la gran variedad de opciones puede ser abrumadora.
Seleccionar el conector correcto para cualquier aplicación puede ser bastante complicado, pero el ingeniero también debe saber cómo instalarlo en su equipo. Un conector correctamente terminado puede ser la diferencia entre un diseño ganador y un producto fallido.
Crear montajes de cables para nuevos diseños es más que simplemente precisar un conector y algo de cable. Un montaje de cables bien ejecutado requiere herramientas específicas, personal experimentado y equipos de prueba calibrados. Esto puede representar una inversión considerable al adoptar un nuevo diseño, pero para garantizar un cable armado de manera adecuada es vital no cortar esquinas.
En la etapa de producción de cualquier diseño, esta inversión puede ser considerable, pero ¿qué pasa durante la etapa de desarrollo y de creación del prototipo? Cualquier ingeniero de diseño sabe que siempre existe el potencial de rediseñar durante la creación de un producto nuevo. Si los requisitos del conector cambian durante el desarrollo, la inversión adicional necesaria para crear prototipos de montajes de cables puede ser inasequible.
Pero, ¿quién puede ayudar al ingeniero con cables para la producción y los prototipos? ¿Quién tiene una comprensión cercana y profunda de la tecnología de toda la gama de conectores? ¿Y quién tiene acceso al conjunto más completo de herramientas de montaje y equipos de prueba?
1. ¿Quién mejor que el fabricante del conector?
Los montajes de cables listos para usar (OTS) de Molex se desarrollaron para ofrecer a los ingenieros la oportunidad de comprarlos de forma directa, mientras se benefician de décadas de experiencia en la fabricación de conectores. Con una creciente oferta de conectores Molex, así como una variedad de longitudes de cables disponibles, los ingenieros pueden seleccionar un montaje de cables en función de sus requisitos específicos de diseño.
2. Elimina los costos de herramientas
Los ingenieros pueden beneficiarse del diseño con montajes de cables listos para usar en casi todas las etapas de desarrollo. Los cables listos para usar (OTS) de Molex eliminan los costos que en general se producen al probar un sistema durante las fases de creación de prototipos y desarrollo. Los ingenieros también pueden comprar cables prefabricados sin invertir en herramientas, lo que reduce los costos para futuros cambios de diseño. También pueden aprovechar el profundo conocimiento y experiencia que ofrece Molex.
3. Proporciona una solución de una sola fuente
Los beneficios de los cables listos para usar (OTS) se mantienen cuando llega el momento de pasar del desarrollo al servicio a gran escala. La cadena de suministro se puede agilizar, ya que se puede pedir un solo número de pieza en lugar de ordenar una lista de componentes para hacer ensamblajes internos. Molex proporciona una solución de una sola fuente, que elimina la necesidad de múltiples proveedores y requisitos de diseño para construir un ensamblaje. Además, como los montajes se suministran ya probados y certificados, no hay necesidad de permitir el despilfarro que puede ocurrir en las actividades de montajes de cables.
4. Producción rápida y rentable
Seleccionar conectores puede ser complicado y hacerlos calzar con los cables puede ser aún más difícil. Los montajes de cables listos para usar de Molex ofrecen una solución de cables completa, para construir prototipos rentables de manera más rápida. Tan solo realice el pedido de los cables según sus especificaciones y se los entregarán totalmente probados y listos para usar.
Si no encuentra el cable listo para usar, correcto para su diseño, también puede diseñar sus propios cables personalizados con el ”Creador de cables personalizados” (Custom Cable Creator) de Molex. El creador de cables Molex desarrolla soluciones de cables personalizadas que incluyen conectores, cables y accesorios, todo en un solo lugar. Puede elegir entre una amplia variedad de familias de conectores Molex, tamaños de circuitos, calibres de cables, tipos de UL, longitudes de los cables y más.
Diseñe sus propios cables personalizados
EXPLORE MÁS SOBRE LOS MONTAJES DE CABLES LISTOS PARA USAR
Ver Productos relacionados
Ver Productos relacionados
Ver Productos relacionados
Ver Productos relacionados