Arrow Electronic Components Online

Crea tu propia solución multimedia con tu Raspberry Pi 3

Solución de Medios13 mar 2021
Vista de cerca de una placa de circuito Raspberry Pi que muestra el logotipo de Raspberry Pi y componentes electrónicos detallados
Ver todos los artículos

Una de las aplicaciones más populares para el Raspberry Pi 3 barato pero potente es un servidor multimedia dedicado. El Pi ofrece conectividad Wi-Fi, soporte para pantallas 1080p, y una herramienta de medios Linux llamada OMXplayer. Tú pones la pantalla, salida de audio y palomitas.

Salida de audio y adaptador VGA

Si planea conectarse a una pantalla o proyector más antiguo, es posible que la salida HDMI de la Raspberry Pi deba convertirse a VGA con una salida de audio separada. Si este es el caso, Adafruit Industries le ofrece una solución con un adaptador HDMI a VGA y cable de audio de 3,5 mm en un práctico paquete. Puede usar el cable de audio para conectarse a altavoces comunes como los incluidos en el Arduino Music Shield Kit o cortar un extremo para conectar su Raspberry Pi a altavoces discretos.

Altavoces de 8 ohmios

Incorpora estos altavoces prácticamente en cualquier lugar para obtener una sensación elegante de sala de medios sin exceder tu presupuesto. La Raspberry Pi puede manejar los altavoces de 8 ohmios sin un amplificador separado, y el sonido es sorprendentemente bueno para un altavoz de solo 6 mm de altura. Sin duda necesitarás altavoces más grandes para experimentar bajos vibrantes, pero estos funcionan bien para una configuración totalmente DIY.

Unidad flash de 8GB

Si bien puedes transmitir todos tus programas favoritos en línea a través del chip WiFi integrado de la Pi, también puedes llevar contigo tus juegos y películas favoritos conectando una memoria USB u otra memoria externa a uno de los puertos USB de la Pi. OMXplayer maneja bien los archivos .mp4, y hay algunos proyectos impulsados por la comunidad que te ayudan a usar un motor como Steam en la Pi. Es posible que necesites una tarjeta gráfica adicional para que tus juegos favoritos funcionen sin problemas, pero sabemos que puedes cargar RetroPie y jugar juegos de arcade utilizando solo los controladores integrados.

Fuente de alimentación

Alimenta tu Pi en cualquier lugar del mundo con este adaptador universal enchufable de Raspberry Pi Foundation. Proporciona 5V hasta 2.5A a través de un conector microUSB.

Ventilador de refrigeración de 5V

La Raspberry Pi puede consumir hasta 2A de corriente, especialmente al transmitir video, por lo que la gestión térmica es muy importante. Un disipador de calor es bueno, pero el aire en movimiento es mejor. Este pequeño ventilador de 60x60 mm de ORION Fans funciona con los mismos 5V que tu Pi y mueve 20 pies cúbicos por minuto (CFM) para mantener tu sistema fresco sin ser demasiado ruidoso para una sala de cine.

Estuche completo

No importa qué tipo de proyecto estés haciendo con tu Raspberry Pi, siempre debes protegerla con un estuche adecuado. Este elegante estuche negro/gris mate está fabricado por la propia Raspberry Pi Foundation y se ajustará a tu Pi3 mientras permite el acceso a todos los puertos importantes.

Solución de limpieza ESD

La electrónica acumula polvo y suciedad. La electrónica no funciona tan bien cuando tienen contaminantes en su superficie o residuos que bloquean el flujo de aire. Cuando tu plumero no es suficiente, este limpiador especial seguro para ESD de Desco Industries es la mejor opción para superficies cerca de componentes electrónicos. Si bien no recomendamos rociar tu Raspberry Pi con el spray, el limpiador no contiene silicona, que puede adherirse a la electrónica con impactos negativos, y está diseñado para limpiar tapetes ESD sin dañarlos.

Etiquetas de artículo

Global
Artículo
Adafruit Industries

Contenido relacionado