Arrow Electronic Components Online

AIデータセンターを支える:電源の役割

電源11 9月 2025
作業ステーションでノートパソコンとモニターを使用し、サーバールーム環境で作業をしている人物がいます。周囲には複数のサーバーラックやネットワーク機器が配置されています。
すべての記事を見る

「Hey Siri」と話しかけることから、写真内の顔を自動で整理する機能まで、一見シンプルに見えるこれらのAI機能は、舞台裏で数千のサーバーによる高速な計算処理に依存しています。これらのサーバーは一箇所に集中しています。それがデータセンターです。AIデータセンターを「スマート工場」と考えることができ、世界中からデータを継続的に処理しています。そしてこの工場を稼働させ続けるために最も必要とされるのは、安定して堅牢な電力供給です。

AIモデルはますます複雑化し、その計算能力は成長しており、それに伴って電力の需要も増加しています。単一のAIデータセンターの消費電力は、1つの地域全体の消費電力に匹敵することもあります。そのため、安定した、インテリジェントでエネルギー効率の良い電力システムが非常に重要になっています。

しかし、電力が利用可能であっても、それを直接使用することはできません。家庭用電化製品が高電圧の電気に直接接続できないのと同様に、サーバーも安全に動作するためには変換や電圧の調整が必要となります。ここで、電源ユニット(PSU)がトランスのような役割を果たし、電力網からの電力をサーバーに適した形に変換します。さらに、AIデータセンターでは突然の停電を許す余裕はありません。停電はデータ損失やシステム障害を引き起こす可能性があります。そのため、外部電力障害時においても継続的に運転を保証するために、無停電電源装置(UPS)やバックアップ電源が必要となります。

一方で、エネルギー効率も優先事項です。廃棄物を最小限に抑える必要があります。高効率な電力変換技術は、エネルギーの無駄や熱発生を削減することができ、それによって全体的な冷却効率を向上させます。AIデータセンターにとって、これはエネルギー節約と環境持続可能性の両方にとってのウィンウィンです。

さらに、電力は「スマート」になることができます。現代のデータセンターは「必要時の電力供給」だけではなく、電力状況のリアルタイム監視、単一ポイントストレスを軽減するための自動負荷分配調整、そして太陽光発電や蓄電池のような再生可能エネルギー源との統合によってグリーン電力供給を実現することを求めています。これらはすべて、インテリジェントな電力管理システム(PMS)によって可能になります。それは、AIセンター全体が力強く効率的に機能するために細心の注意を払う執事がいるようなものです。

AIは高速な計算を実行し、言語を理解し、画像を認識し、さらには未来を予測することさえ可能です。しかし、これらすべての背後には安定した電源供給の基盤があります。電力はAIデータセンターの「生命線」であり、エネルギーを供給するだけでなく、持続可能性、安全性、そして知能の責任も担っています。

This image shows a detailed view of several industrial battery storage modules arranged in vertical racks. The units feature metallic casings with visible orange power connectors and a prominent blue horizontal panel.

AIデータセンター向け電源システム:電力変換とスマートインターコネクト

AIの世界では、データは燃料であり、電力は生命線です。人工知能を高速で動作させ続けるためには、その背後にあるデータセンターに強力で安定した効率的な電源供給システムが必要です。この点において重要なのが、電力変換技術とスマートなインターコネクト技術です。

データセンターは、送電網から高電圧の交流電流(AC)を受け取りますが、サーバー、ストレージデバイス、ネットワーク機器は実際には低電圧の直流電流(DC)を必要とします。これは、私たちの電話の充電器がどのように機能するかに似ています - 高電圧の電力に直接差し込むことはできず、まず安全で使用可能な形に変換する必要があります。

AIデータセンターでは、電力変換の役割は、送電網からの電圧を各種デバイスで必要とされる電圧や形式に変換することを含みます。また、エネルギー損失と余分な熱発生を抑えるための変換効率の向上や、停電時にも途切れることのない電力を確保するために、バッテリーストレージシステムやUPSとの統合も含まれます。AIコンピューティングが拡大し、サーバーの密度が高まるにつれて、電力変換は単なる「電力を供給する」という役割から、「正確に電力を供給する」という役割へと進化しています。すべてのワットを安全かつインテリジェントに、正確に活用することが求められます。

一方で、従来の電力システムは一方向的であり、「電力を供給して終わり」といったものです。しかし、AIデータセンターはそれほど単純に運用することはできません。これらのサーバーは24時間体制で稼働し、電力需要が常に変動します。そのため、電力供給システムにはリアルタイムの感知および応答能力が求められます。スマートインターコネクトを通じて、電力システムは異なるゾーンでの電力消費を監視・報告し、局所的な過負荷や無駄を回避するため自動的に負荷を調整し、冷却、バッテリー蓄電、エネルギー管理プラットフォームなど他のシステムと連携してエンジニアリングチームが運用とエネルギー効率を最適化するための視覚データを提供します。

要するに、スマート相互接続は電源供給システムを「接続された」そして「インテリジェント」なものにします。それは単に電力を供給するだけでなく、データセンターのリズムに同期して調整し、予測することで、真にスマートなエネルギーインフラを可能にします。大規模な言語モデルのトレーニング、リアルタイム画像認識の実行、または膨大な量のグローバルデータの処理など、AIのすべてのタスクは信頼性の高い電源供給システムに依存しています。電力変換とスマート相互接続は、この電力を安定かつインテリジェントにするための2つの重要な技術です。次世代のAIデータセンターを構築することは、速度の競争だけでなく、エネルギー効率とスマートな運用の課題でもあります。電気から始めることで、AIをより速く、より安定し、より持続可能なものにすることが可能です。

安定したAIデータセンター運用のための電源ソリューション

Arrow Electronicsとそのパートナーは、AIデータセンターの運用をより安定させ、エネルギー効率を改善することに注力しています。彼らは多くの電源ソリューションを導入しました。以下では、AC-DC電力変換、DC-DC電力変換、AI処理ユニット用の電力変換、スマートインターコネクトを含む用途別ソリューションを紹介します。

Diagram illustrates the stepwise conversion of electrical power from AC to 48VDC, then to 12VDC, and finally to GPU power. Visual icons represent each stage, including a power line, voltage warning, power button, and a GPU chip. Numeric values 48VDC and 12VDC are explicitly shown in the process.

1. AC-DC電力変換

AIデータセンターでは、電力グリッドから供給される電気は交流電流(AC)ですが、サーバーやコンピューティング機器は実際には直流電流(DC)を必要とします。ここで役立つのがAC-DC電力変換で、いわば「電力の橋渡し」として機能します。その機能には、高電圧のACを機器で使用可能な安全で安定したDCに変換すること、変換プロセスを効率的かつ低エネルギーで行い熱発生を抑制すること、そして多様な出力電圧要件に対応し、さまざまなサーバーアーキテクチャに柔軟に電力を供給することが含まれます。効率的なAC-DCソリューションにより、AIデータセンターは安定した電力供給とエネルギー効率の高い運用を実現し、全体的なエネルギーインフラの不可欠な基盤となります。

The image shows a Bourns electronic circuit board placed on a wooden surface. Several internal components are labeled with red tags, each displaying a unique identifier such as MAG-3002008, MAG-3002130, and others. The board features capacitors, resistors, and a visible STMicroelectronics chip. The Bourns logo is clearly visible below the circuit board.

#部品番号説明数量備考
1MAG-3002012PQ40トランス1DC-DC, LLC
2MAG-3002193ATQ23トランス1 
3MAG-3002213ドライバートランス3 
4MAG-3002008ドライバートランス2 
5MAG-3002009CMCチョーク2EMI抑制
6MAG-3002010PQ40 PFCインダクタ1PFC
7MAG-3002011PQ26インダクタ1 
#ORV3標準準拠
1電力密度: 可能な限り高く (> 65W /インチ3)
2出力電圧: 48-54 V (典型的には48-50 V)
3入力電圧範囲: 180 V ACから305 V AC
4ピーク効率: ファン使用時で97.5%
5サージ電力: 定格出力の1.5倍
6FWアップグレードの現場対応能力 (ブートローダー付き)
7ドロップ上でのアクティブ電流共有
8ホット挿入/取り外し (ホットプラグ)
9整流器はPMBus (最大100kbps)およびModBus (最大115kbps)で通信可能であること。
10内部制御の可変速ファン
11最大ST BOM

Arrow-ST-Bourns 5.5kW AIサーバー電源 — この電源はORV3規格に準拠しており、最大65W/In³の電力密度を持っています。出力電圧は48-54V(典型値:48-50V)の範囲で、入力電圧範囲は180V ACから305V ACです。97.5%のピーク効率を達成し、定格出力電力の1.5倍のサージ電力をサポートします。フィールドでのファームウェアアップグレード(ブートローダー使用)、ドロップ上でのアクティブな電流共有、ホット挿抜(ホットプラグ)に対応しています。整流器はPMBus(最大100kbps)およびModBus(最大115kbps)を介して通信でき、内部制御の可変速ファンを備えています。部品表(BOM)は主にSTコンポーネントを使用しています。

The image shows an Infineon-branded electronic power supply unit encased in a transparent cover. Visible inside are several large capacitors, coils, and other electronic components. The Infineon logo is clearly displayed on the top of the casing.

3.3kW 54V 双方向DC-DC — Infineonが導入したEVAL_3K3W_BIDI_PSFBは、600V CoolMOS™ CFD7およびXMC™を搭載した3300W 54V双方向フェーズシフトフルブリッジ(PSFB)評価基板です。このコンバーターは、降圧モードで最大98%、昇圧モードで最大97%の効率を実現します。EVAL_3K3W_BIDI_PSFB基板は、双方向の機能を備えたフェーズシフトフルブリッジ(PSFB)トポロジーモジュールを使用して実装された、通信レベルの出力を持つDC-DCステージです。基板はCoolMOS™ CFD7およびOptiMOS™ 5を使用し、完全なSMDソリューションとして設計されており、革新的な冷却コンセプトを採用しています。

This image displays a labeled circuit board featuring distinct sections: Hold-Up Circuit, AUX Supply, Three-Phase Totem Pole PFC, and Three-Phase LLC DC-DC Converter. The board is populated with capacitors, inductors, and various electronic components. Each section is clearly marked with colored outlines and text, highlighting the functional areas of the power supply system.

onsemi AIサーバー電源 — onsemiの統合ソリューションは、電力スイッチングのための最先端のSi、SiC、GaN技術を含む補完製品を活用しています。また、ゲートドライバ、マルチフェーズコントローラー、48Vコントローラー、スマートパワーステージ (SPS) モジュール、スマートフューズ、負荷点 (PoL) 降圧コンバーターを統合して電力管理を行います。これにより、データセンター向けにカスタマイズされた包括的な電力ソリューション(3kWから25〜30kWの高電圧DC伝送範囲)を提供し、グリッドからGPUまでをカバーします。この製品ポートフォリオは、システム効率と電力密度を向上させ、システムの設置面積を削減します。

650V EliteSiC M3S と PowerTrench® T10 MOSFET により AI データセンターを強化

AIデータセンターを強化 - 業界をリードするPowerTrench T10 MOSFETs

This image shows a slim rackmount server unit viewed from the front, featuring four visible cooling fans with blue accents. Network ports and power connections are also visible.

データセンターおよびオープンコンピュート向けの電源ソリューション — Murataは、モジュール化され、スケーラブルで高密度なチタングレード製品シリーズの開発および製造に取り組んできました。このシリーズには、AC-DC電源やDC-DCコンバータが含まれ、さまざまな用途に対応しています。近年では、新興データセンター市場で使用される電力分配サブシステムに注力しています。最新製品には、Open Compute V2およびV3の電源シェルフ仕様をサポートするラックシステムが含まれています。従来の典型的なOCP電源シェルフが三相AC入力のみをサポートしているのに対し、Murataの電源シェルフは単相AC、三相AC、高圧直流(HVDC)(200-400Vdc)入力をサポートし、効率的な先進的データセンターを実現します。

This image shows the internal layout of an electronic circuit board, featuring multiple capacitors, coils, and a large heat sink. The setting appears to be a technical or repair environment, with a clear view of the board's components and wiring.

Arrow-onsemi SiCベースの3kWトーテムポールPFCおよびLLC電源 — このパワーモジュールは、入力電圧範囲が85VACから230VAC、出力電圧が48V、出力電流が62.5Aです。寸法は280mm x 110mm x 38mmで、4層の銅インレイPCB構造を採用し、重量は2kgです。主要部品にはNTB045N065SC1、NVB055N60S5F、NTBLS1D1N08H MOSFETが含まれており、アプリケーション内の部品点数を削減し、性能と信頼性を向上させます。これにより、AIデータセンターサーバーに最適な電源となります。

This image shows the internal components of an electronic power supply circuit board. The board features large capacitors, copper coils, heat sinks, and various colored wires and connectors. Visible text includes '450V 330uF' on the capacitors and 'T2.5AH 250V' on a fuse.

3kWサーバー電源 — この電源モジュール(部品番号 REF_3K3W_TP_SIC_TOLL)は、Infineon によって導入された3300W CCMトーテムポールです。650V CoolSiC™およびXMC™をTOLLパッケージで備え、Real2pinパッケージングを使用しています。これは、Infineonのシリコンカーバイドトレンチゲート(CoolSiC™)およびスーパージャンクション(CoolMOS™)パワー半導体、ドライバー、マイクロコントローラーを基にしたシステムソリューションです。連続導通モード(CCM)で動作するブリッジレス・トーテムポール型力率補正(PFC)コンバーターに適しています。その高効率と高密度の特徴により、スペースと効率が重要な高性能サーバーや通信機器などのアプリケーションに最適です。

A close-up image of a rectangular electronic circuit board featuring various components such as capacitors, coils, resistors, and transformers. The board is photographed from above, showcasing the intricate arrangement of parts and wiring.

3kWサーバー用電源 — Infineonによって紹介された評価ボード、EVAL_3KW_50V_PSUは、サーバーおよびデータセンター向けの3kW 50V電源です。寸法は520mm x 40mm x 73.5mmで、周波数範囲は45kHzから160kHzです。AC入力に対応しており、出力電流は0Aから60A、出力電圧は48Vから50Vです。供給電圧は178Vから275Vの範囲で、出力パワーは3000Wです。PFC、LLC、絶縁、ハーフブリッジ、連続伝導モード(CCM)などのトポロジー構造をサポートします。CoolSiC™、CoolMOS™、OptiMOS™、EiceDRIVER™などの製品シリーズを使用し、サーバー、通信機器、スイッチング電源、電源、産業用電源といったアプリケーションをターゲットとしています。

This image shows a long, rectangular metal enclosure with a vented panel at one end. The enclosure appears to be designed for housing electronic or electrical components, with visible cutouts and mounting features.

5.5kW ORV3準拠電源 — Murataが導入したこのMWOCP67-5500-B-RM 67mm電源モジュールは、ピーク効率97.5%の高効率な、ORV3準拠の5,500Wフロントエンド電源モジュールで、50.0Vdcの主出力を備えています。MurataのOpen Compute準拠シェルフに展開される場合、この50.0Vの主出力はアクティブ電流共有および出力電圧のドロップ制御を提供し、最大33.0kW(N+1構成では27.5kW)を実現します。この電源モジュールはホットプラグ、過熱故障からの復旧、ハードウェアステータスLEDインジケータおよび信号をサポートしています。PMBus™ 1.2デジタル通信機能、低プロファイル1Uフォームファクター、および52.6W/in³の電力密度を備えたこの電源およびラックソリューションは、OCP Open Rackアーキテクチャや単独のアプリケーションにおいて信頼性のある電力を提供する理想的な選択肢です。

This image shows a rectangular black power distribution unit featuring several power outlets and connectors on its top surface. The unit is labeled with a visible sticker that includes the text 'Phoenix Contact' and other technical details.

ラックマウント型電源分配ユニット — Murataが導入したこのMWOC-PDU-A-3電源分配ユニットは、ネットワークスイッチなどの周辺機器に電力を供給するために3つのC13 AC電源アウトレットを備えています。各アウトレットには15AのClass CCヒューズが装備されています。このPDU(電源分配ユニット)は、AC電源アウトレットのない電源棚に使用するアクセサリーであり、入力用にPositronic 7ピンコネクターが搭載されています。入力構成は、三相四線デルタ、三相五線ワイ、単相に対応しています。PDU本体または付属の取り付けブラケットにネジやボルトで取り付けられ、寸法は43.8(W) x 424(L) x 60(H)mmです。

A rectangular metal power supply unit is shown, featuring a visible cooling fan, a black power socket, and a teal handle for easy removal. The top surface displays a detailed white label with technical specifications and warning symbols.

3.3kWサーバー電源供給 — Murataが導入したこのD1U74T-W-3200-12-HB4Cは、73.5mm M-CRPS-185 1UフロントエンドAC-DC電源モジュールです。これは、12Vdcの主出力と12Vdcの待機出力を備えた、コンパクトな3200W高効率フロントエンド電源モジュールです。アクティブな電流共有、多機能ステータスLED、ハードウェアロジック信号、およびPMBus™ 1.2に準拠したデジタル通信バスを特徴としています。この製品はOpen Compute Project M-CRPS標準に準拠しており、Intel CRPSと後方互換性があり、CRPSモードでの工場設定が可能です。その低プロファイル、超高電力密度(97.8W/In³)の形状により、サーバー、ワークステーション、ストレージネットワークシステム、高性能コンピューティング、その他の12V分散電源アーキテクチャへの信頼性の高い効率的な電力供給に最適です。

2. DC-DC 電力変換

AIデータセンターでは、サーバーやさまざまなコンピューティングモジュールが多様な電圧要件を持っています。DC-DC電力変換の役割は、DC電力を異なるレベル間で変換し、より洗練された正確な電力制御を提供することです。DC-DC電力変換の主な機能には、メイン電源のDC電圧を異なるモジュールが必要とする電圧に変換すること、高性能コンポーネント(例えばCPU、GPU、メモリなど)に安定した電力を供給すること、変換効率を向上させて損失や発熱を抑えることが含まれます。DC-DCソリューションは「精密電源配電装置」のような役割を果たし、AIコンピューティングシステム内のすべてのコンポーネントが必要な量の電力を正確に得られるようにします。これは、高密度かつ高性能なコンピューティングを推進する上で重要な要素です。

A blue printed circuit board features multiple metallic heat sinks and several cylindrical connectors along one edge. The board displays intricate circuitry and gold contact points, with visible text including 'Analog Devices' and 'ADP1055'.

48Vから12VへのDC 1600Wモジュール — Infineonによって導入されたこのREF_IBC_1600W_GANは、100V CoolGaN™パワートランジスタを搭載したスケーラブルな48Vから12Vへの調整型中間バスコンバータです。3mm x 5mmのPQFNパッケージで、典型的なRDS(on)が2.4 mΩであり、デュアルサイド冷却を提供するInfineonのCoolGaN™ 100V IGC033S10S1を採用しています。さらに、InfineonのEiceDRIVER™ 1EDN7136U(真の差動入力を備えた1.8mm x 1.8mmのGaN最適化ゲートドライバIC)および、ファームウェアと構成用GUIを備えた4mm x 4mmのデジタルパワーコントローラであるInfineonのXDPP1148-100Bコントローラを含みます。また、VishayのIHLP7575インダクタ(7mmの高さ)と組み合わせられており、簡単に評価できるオンボード3.3Vおよび5Vの内部電源も備えています。

3. AI処理ユニット用の電力変換

AIデータセンターの基幹計算能力は、GPU、TPU、その他のAI処理ユニットから供給されています。これらのユニットは、高い電力だけでなく、極端な安定性と迅速な応答能力も要求します。これは、AIプロセッサ向けに特別に設計された電力変換ソリューションを必要とします。AI処理ユニットの電力変換の主な役割には、低電圧、高電流精度の電力を供給すること、AI計算の瞬間的な負荷変化に対応すること、高速スイッチングや低ノイズ設計を支援してプロセッサの安定した運用を確保すること、そして熱発生や冷却負荷を軽減するためにエネルギー効率を最適化することが含まれます。このような電力ソリューションは、AI処理ユニットが「全能力を円滑に発揮する」ための重要な支援要素であり、すべてのディープラーニングのトレーニングや推論タスクを迅速かつ安定して完了させることを保証します。

This image shows a detailed view of an electronic circuit board with a large processor chip. The board features various electronic components and connectors, with a visible QR code and numeric label.

MPQ1500-12V125-L48シリーズ 1500W DC-DCコンバータ — MPQ1500-12V125-L48は、1.5kWの高効率デジタル制御型の絶縁型中間バスコンバータで、40-60Vdc(標準:54V)の入力を絶縁された半調整型12Vdc出力に変換します。過電流、過熱、過電圧からの完全な保護機能を備えています。業界標準のクォーターブリックを採用しており、オプションでPMBus™インターフェースを選択できます。このDC-DCコンバータは97.2%のピーク効率を誇り、500Vdcの入出力絶縁、3台以上の並列動作のサポート、リモートオン/オフ制御機能を備えています。また、RoHSに準拠しています。

4. スマートインターコネクト

AIデータセンターでは、スマートインターコネクトによって、電力システム全体が「電源供給」から「インテリジェント管理」へと向上します。その役割には、電源モジュール、センサー、管理プラットフォームを接続してリアルタイムの監視とデータフィードバックを可能にし、異常検知や負荷変化を支援して停電や過熱を防ぎ、エネルギー管理や冷却システムと連携して効率性と安定性を全体的に向上させることが含まれます。スマートインターコネクトを通じて、電源供給は可視化され、制御可能となり、さらにインテリジェントになります。これにより、AIコンピューティングにおいてより信頼性の高い基盤を提供します。

A bundle of various computer power supply cable connectors is shown in close-up. The image features multiple colored wires and different connector types, including black, white, orange, green, and blue plastic housings. The connectors are tightly grouped, highlighting the complexity and variety of modern computer hardware wiring.

電力および信号用ケーブルアセンブリ — Molexは、標準的なケーブルアセンブリを即納可能な (OTS) ソリューションとして提供しており、コネクターの幅広い種類やさまざまなケーブル長を取り揃え、プロトタイピングとグローバル生産を容易にします。Molexの電力および信号用ケーブルアセンブリ製品ラインは多岐にわたり、個別ケーブル、高電力ケーブル、オーバーモールドケーブルアセンブリとプラグアダプター、密封型ソリューション、センサーケーブルアセンブリ、リボンケーブルアセンブリなどを網羅しています。MolexのPicoBlade、Micro-Fit、Mini-Fit Jr.、およびUltra-Fit電力コネクターは、組立中の誤結合を防止し、端子の抜けやオペレーターの疲労を軽減する高品質なハウジング機能を備えています。

A close-up image of a black electrical connector featuring multiple pin slots and a visible metal mounting tab.

PowerPlane Busbar assemblies — MolexのPowerPlaneバスバーアセンブリは、中型サイズの右角でねじ固定された部品で、バスバーの厚さは3.00mmと3.18mmです。各コンタクトで最大200.0Aの電流と最大1000Vの電圧をサポートし、耐久性は200回の接続サイクルまで対応しています。バスバーは銅合金で作られており、接続面は銀メッキされています。端子コンタクトは錫メッキが施されています。ハウジングは液晶ポリマー(LCP)樹脂で作られ、トレイに梱包されています。推奨されるPCB厚は4.80mmで、動作温度範囲は-40°Cから+125°Cです。

A single yellow fiber optic patch cable is coiled on a white background, featuring green connectors at both ends. The cable is designed for high-speed data transmission and is commonly used in networking or telecommunications setups.

MMC Female-to-Female 光ファイバパッチコード — Molexの106292シリーズは、MMC Female-to-Female光ファイバパッチコードです。これはシングルモード、16ファイバーBIF Plenum光ファイバケーブルアセンブリであり、黄色で長さ5.0メートルのケーブルを特徴とし、直径は2.50mmです。ファイバ(コア/クラッド)は9/125µmで、質量は1.000gです。EU RoHS指令、REACH SVHC(非常に懸念される物質)、および低ハロゲン基準に準拠しています。そのコンパクトな設計は、超小型フォームファクター(VSFF)基準を満たし、より高いポート密度と低損失性能を提供しながらケーブルの複雑さを軽減します。

This image shows a detailed view of an electronic connector, likely a board-to-board or card edge connector. The component features multiple gold-plated pins and a metallic housing.

Mini Cool Edge (MCIO) コネクタ — このMini Cool Edgeコネクタは、Molexによって導入された縦型の16x PCIe Gen5、124回路のコネクタです。0.75µmの金(Au)メッキ接点、1.50mmのはんだペグ長、1.27µmのニッケルメッキシェルとピックアンドプレースキャップを備えています。ボードへのワイヤーレセプタクルであり、接点あたり最大電流1.1A、最大電圧30V AC (RMS)/DCをサポートします。データレートは32.0 Gbpsに達し、動作温度範囲は-40°Cから+85°Cです。表面実装ターミナルインターフェイスを使用し、EU RoHS指令、REACH SVHC(非常に高い懸念物質)、および低ハロゲン基準に準拠しています。

結論

人工知能が未来へ急速に進化していく中、すべての計算指令は安定かつ効率的な電力供給に依存しています。電力変換から高度な相互接続、精密な電源供給からインテリジェントな監視まで、電力システムは単なるインフラではなく、AIデータセンターの信頼性のある運用を支える中核的原動力です。安定した電力は、AIの世界が継続的に進化するための心臓部です。将来、私たちはよりスマートでエネルギー効率の高い電力アーキテクチャによって、AIが飛躍する瞬間を明るく照らしていきます。

記事タグ

スマートファクトリー
電源装置
人工知能 (AI)
データセンター

関連ニュース記事

すべて表示